6 Choses que vous devez savoir sur les switchs PoE [FAQ]
Dans l'ère des réseaux sans fil, les switchs PoE semblent être considérés comme des équipements de vieille génération par les personnes qui recherchent toujours les plus récentes technologies de réseau. Néanmoins, la position historique du switch PoE dans la technologie des réseaux est irremplaçable et indéniable, et il joue toujours un rôle important dans la technologie de communication des réseaux.
En raison des avantages du switch PoE en matière d'alimentation et de transmission d'informations, les utilisateurs ont commencé à mettre largement en place le switch PoE, mais certains consommateurs sont encore sceptiques à son sujet. L'article aborde certaines questions fréquemment posées sur les switchs PoE.
Est-ce que les switchs PoE ralentissent la vitesse de transmission ?
La réponse est non. D'un point de vue théorique, l'alimentation du câble réseau n'affecte pas la vitesse de transmission du signal du réseau Ethernet.
Dans un câble de catégorie 5 (Cat5), il y a 4 paires de fils de cuivre torsadés. Mais dans le 10M BASE-T et le 100M BASE-T, seules 2 paires de fils sont utilisées pour la transmission des données, les deux autres paires de fils ne sont pas utilisées. Le PoE utilise ces quatre fils pour fournir une alimentation en courant continu à basse tension à tous les points d'accès ou autres dispositifs que vous connectez. Pour les données et l'alimentation, il utilise des fils différents, ce qui n'affecte pas la vitesse. Dans une connexion Gigabit Ethernet, 4 paires de fils sont utilisées pour la transmission de données et d'énergie en même temps, ce qui est possible car la signalisation sur Ethernet est couplée par transformateur. L'alimentation en courant continu est ajoutée au point médian du transformateur de transmission, ce qui n'affecte pas la transmission des données.
Donc, le switch PoE ne ralentira pas la vitesse de transmission. En fait, la vitesse de l'internet est fortement influencée par votre fournisseur d'accès, la dorsale internet, le serveur du site web distant, le trafic sur votre nœud local, etc.
Est-ce que les switchs PoE posent un problème de dissipation d'énergie ?
La réponse est non. Il est compréhensible que les ingénieurs s'inquiètent du problème de dissipation d'énergie car l'intégrité du signal et la consommation d'énergie sont très importantes. Toutefois, grâce aux spécifications IEEE 802.3, les switchs PoE peuvent répondre aux exigences de la plupart des ingénieurs.
Par exemple, la spécification IEEE 802.3bt stipule que pour fournir une puissance de 90 W, il faut utiliser les quatre paires torsadées du câble. La longueur maximale du câble est de 100 mètres. Lorsque vous n'utilisez que deux paires torsadées (jeu de paires) pour délivrer le courant, la résistance de boucle CC maximale du jeu de paires ne doit pas dépasser 12,5 Ω, ce qui est garanti par l'utilisation d'un câble de catégorie 5 ou supérieure. Ainsi, il n'y aura pas de problème de dissipation de puissance si les exigences du câble sont respectées. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez cliquer sur l'article : Consommation électrique des switchs PoE : Plus de frais d'électricité ?
Est-ce que les switchs PoE ont une application limitée ?
La réponse est non. Cela pourrait être correct si vous dites que les switchs PoE de l'époque avaient une application limitée. Mais le switch PoE moderne est appliqué de manière beaucoup plus intensive.
La dernière version IEEE 802.3bt porte à 90 W la puissance disponible pour un PD (Dispositif Alimenté). L'industrie des semi-conducteurs s'emploie activement à réduire la consommation d'énergie de chaque transistor. Cela signifie que les IDM (Integrated Device Manufacturers) peuvent faire davantage avec moins de consommation électrique. Et il y a plus de puissance disponible pour un PD. Avec moins de puissance, le PD peut faire plus de travail. Ainsi, avec un budget de puissance plus important et une meilleure efficacité, il n'est pas exagéré de constater que les switchs PoE ont plus d'applications.
Est-ce que les switchs PoE supportent uniquement les vitesses inférieures à 1G ?
Si c'était il y a quelques années, la réponse à cette question pourrait être oui. Mais aujourd'hui, les switchs PoE ont évolué au point de permettre de sélectionner plusieurs vitesses de transmission. Les switchs PoE avec des ports 10Gb Ethernet sont maintenant disponibles. Les switchs PoE FS 10G prennent en charge 24 ports 10GBase-T et peuvent offrir une alimentation aux NAS 10G, ce qui satisfait aux exigences de la plupart des utilisateurs.
Est-ce que les switchs standard de nouvelle génération prennent en charge uniquement les dispositifs alimentés de nouvelle génération ?
Pour répondre à la demande de puissance plus élevée, IEEE a publié une nouvelle norme PoE fin 2018, afin d'augmenter considérablement les capacités. La norme IEEE 802.3bt autorise une puissance de 60 à 100 W à la source.
Actuellement, certains utilisateurs pourraient se demander si la nouvelle norme exige de nouveaux équipements. La réponse est non. Si vous êtes un professionnel de secteur concerné, vous savez peut-être que la rétrocompatibilité est tout à fait essentielle. Il s'agit d'une propriété d'un système, d'un produit ou d'une technologie qui permet l'interopérabilité avec un ancien système, ou avec des paramètres conçus pour un tel système, notamment dans le domaine des télécommunications et de l'informatique.
La spécification IEEE 802.3bt est entièrement rétrocompatible avec IEEE 802.3af (12,95 W au niveau du PD) et IEEE 802.3at (25,50 W au niveau du PD), ce qui permet la coexistence de plusieurs normes PoE au sein d'un même réseau. Par conséquent, un nouvel équipement, ou un de plus récente génération n'est pas nécessaire.
Est-ce que les switchs PoE sont plus chers ?
En ce qui concerne le prix du switch PoE, celui-ci est plus élevé que celui d'un switch ordinaire. Mais à long terme, les switchs PoE vous permettront d'économiser de l'argent. Le FS S5500-48T8SP est un switch PoE à 48 ports, qui permet la transmission de l'électricité à travers les 48 ports. En intégrant l'alimentation électrique dans le switch, le switch PoE élimine la nécessité de se procurer un injecteur de courant, ce qui permet d'économiser en frais d'alimentation. Outre le coût des câbles et des prises, le coût d'installation est relativement faible car l'installation est assez simple, et vous n'avez pas besoin de techniciens informatiques pour faire le travail. C'est pourquoi les switchs PoE sont reconnus comme étant rentables.
FS propose une gamme complète de solutions et de produits de commutation pour les entreprises de toutes tailles, y compris switch PoE+, switch 1G/10G et switch 25G/40G/100G haut de gamme. Chaque switch FS est couvert par une garantie à vie limitée complète de l’industrie et peut être retourné sous 30 jours. Pour plus de détails, veuillez nous contacter via fr@fs.com.
Article connexe :
La norme IEEE 802.3bt High Power PoE (Hi-PoE)
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)