7 Choses à Savoir sur le Wi-Fi 7 [FAQ]
À une époque où la connectivité numérique est plus vitale que jamais, le lancement anticipé de la technologie Wi-Fi 7 marque une étape importante dans la technologie sans fil. À l'aube de cette percée, les utilisateurs et les entreprises sont prêts à bénéficier de vitesses et d'une fiabilité sans précédent pour leurs connexions internet. Ce changement de paradigme s'accompagne d'une pléthore de questions.
Cet article est un guide complet pour comprendre le Wi-Fi 7. Dans les sections qui suivent, nous nous pencherons sur les subtilités de cette nouvelle norme, en soulignant ses avancées et ses impacts potentiels sur vos interactions numériques quotidiennes. Que vous soyez un passionné de technologie désireux de s'adapter aux dernières tendances ou une entreprise souhaitant garder une longueur d'avance, notre FAQ Wi-Fi 7 vous apportera les connaissances nécessaires pour naviguer dans l'avenir de la connectivité sans fil. Embarquons pour ce voyage instructif dans la prochaine génération de Wi-Fi.
Qu'est-ce que le Wi-Fi 7 ?
Wi-Fi 7, officiellement reconnu comme IEEE 802.11be Extreme High Throughput (EHT), est annoncé comme la prochaine révolution dans la technologie des réseaux sans fil. S'appuyant sur l'héritage des normes Wi-Fi 6 et 6E, il offre des améliorations substantielles en termes de vitesse, de fiabilité et d'efficacité sur l'ensemble du spectre sans fil, y compris les bandes de 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. Conçue pour répondre à la demande croissante de connectivité sans fil robuste dans les environnements résidentiels et commerciaux, la technologie Wi-Fi 7 est sur le point d'améliorer considérablement le niveau d'expérience des utilisateurs. Elle promet non seulement des taux de transfert de données plus élevés, mais aussi une réduction des temps de latence et une augmentation de la capacité du réseau. Pour ceux qui souffrent de retards persistants, d'interruptions et de congestion du réseau, les nouveaux routeurs Wi-Fi 7 sont conçus pour fournir une solution de mise en réseau remarquablement efficace et rapide.
Quelle sera la rapidité du Wi-Fi 7 ?
Le Wi-Fi 7 devrait offrir des vitesses sans précédent, pouvant atteindre 46 Gbps. Il s'agit d'un bond considérable par rapport au Wi-Fi 6, l'augmentation étant attribuée à une utilisation plus efficace du spectre, à des schémas de modulation plus élevés (4096-QAM) et à l'utilisation de canaux plus larges. Ces améliorations de la vitesse permettront d'utiliser sans problème des applications à débit de données plus élevé, notamment la diffusion en continu 8K, la RV et bien d'autres encore.
WiFi 7 est-il rétro-compatible ?
En effet, le Wi-Fi 7, ou 802.11be comme il est techniquement désigné, maintient une rétrocompatibilité totale avec les appareils appareils Wi-Fi 6 et Wi-Fi 5. Cependant, l'étendue des avantages qui en découlent varie selon les générations d'appareils. Par exemple, la bande Wi-Fi rapide de 6 GHz ne peut être utilisée que par des appareils compatibles avec les spécifications Wi-Fi 6E et Wi-Fi 7. En outre, les fonctionnalités de pointe telles que la bande passante étendue de 320 MHz et la capacité de fonctionner sur plusieurs liaisons seront exclusivement accessibles aux derniers appareils compatibles avec le Wi-Fi 7.
Le Wi-Fi 7 est-il économe en énergie ?
Les appareils compatibles avec le Wi-Fi 7 utilisent des fonctions d'efficacité énergétique telles que le temps de réveil cible (TWT) et le temps de réveil cible amélioré (eTWT). Ces fonctionnalités permettent aux appareils de planifier leurs périodes d'activité, réduisant ainsi la consommation d'énergie lorsqu'ils sont inactifs, contribuant à prolonger la durée de vie de la batterie, améliorant la longévité du fonctionnement de l'appareil et réduisant le gaspillage d'énergie. Ces techniques d'économie d'énergie sont particulièrement avantageuses pour les appareils tels que les téléphones mobiles, les appareils ménagers intelligents et les gadgets de l'internet des objets (IoT).
Quels sont les avantages de WiFi 7 ?
Selon la Wi-Fi Alliance, le Wi-Fi 7 offrira de meilleures performances pour les applications à large bande passante. L'Alliance identifie les avantages suivants comme étant significatifs de la nouvelle technologie :
-
Moins de consommation d'énergie
-
Efficacité accrue, même dans les réseaux encombrés
-
Fiabilité accrue
-
Plus résistante que la technologie Wi-Fi antérieure
-
Amélioration de la prise en charge de la latence déterministe
-
Augmentation du débit
Quels sont les secteurs qui ont besoin de Wi-Fi 7 ?
-
Électronique grand public : Les maisons devenant plus intelligentes avec davantage d'appareils connectés, de services de streaming et de consoles de jeux, le besoin d'une bande passante plus élevée et d'une latence réduite devient critique.
-
Entreprises et bureaux : Les entreprises qui utilisent un grand nombre d'appareils sans fil, qui ont des besoins en matière d'informatique dématérialisée et qui organisent des vidéoconférences auront besoin de la capacité et des performances accrues qu'offre le Wi-Fi 7.
-
Soins de santé : Les hôpitaux et les établissements de soins de santé s'appuient sur les technologies sans fil pour la surveillance des patients, la télémédecine et l'accès aux dossiers médicaux, qui exigent tous une grande fiabilité et une faible latence.
-
Automatisation industrielle : Les usines et les environnements industriels adoptent de plus en plus l'IdO et automatisent les opérations, ce qui nécessite une infrastructure sans fil robuste pour gérer de nombreux appareils et transférer d'importants volumes de données.
-
L'éducation : Les écoles et les universités dotées de vastes campus peuvent bénéficier de la technologie Wi-Fi 7 pour prendre en charge les outils d'apprentissage en ligne, les activités de recherche et une forte densité d'utilisateurs.
-
Transport : Les aéroports, les gares et les systèmes de transport public qui accueillent un grand nombre de passagers ont besoin d'un réseau Wi-Fi efficace pour assurer la connectivité des passagers et la gestion des opérations.
-
Jeux : Le secteur des jeux, en particulier les jeux en ligne et les jeux multijoueurs, bénéficie de la latence réduite et des vitesses plus élevées du Wi-Fi 7.
Quelle est la date de sortie du Wi-Fi 7 ?
Les premiers produits Wi-Fi 7 seront disponibles à partir de la mi-2023, et l'acceptation généralisée du marché est prévue à partir de la fin 2024.
Conclusion
La FAQ Wi-Fi 7 est sur le point de révolutionner la connectivité sans fil grâce à ses vitesses fulgurantes et à son efficacité accrue. À l'approche de son lancement, ces FAQ aideront les utilisateurs et les entreprises à tirer le meilleur parti de cette technologie révolutionnaire. Qu'il s'agisse de profiter d'une diffusion vidéo en continu, de jouer en ligne sans décalage ou de connecter un nombre croissant d'appareils, le Wi-Fi 7 promet un avenir où les limites du sans-fil appartiendront au passé.