Gros Plan sur les Câbles Optiques Actifs (AOC) 200G dans les Centres de Données
Dans le secteur en constante évolution des centres de données, la recherche de solutions de connectivité plus rapides et plus efficaces a conduit à l'émergence de technologies de pointe. L'une de ces innovations qui fait des vagues dans l'industrie est le câble optique actif à grande vitesse, tel que le câble optique actif 200G (AOC). Cet article se penche sur les subtilités de l'AOC 200G, en explorant ses principes de fonctionnement, ses types, ses applications et ses avantages par rapport aux câbles à attachement direct (DAC).
Que sont les Câbles AOC 200G ?
Les câbles optiques actifs (AOC) sont des solutions de câblage à grande vitesse qui intègrent des composants actifs, tels que des lasers et des photodiodes, dans l'assemblage du câble. Ces composants permettent la transmission de signaux optiques sur un câble à fibre optique. Dans le contexte des centres de données, les câbles optiques actifs 200G font spécifiquement référence aux câbles optiques actifs conçus pour gérer des débits de données de 200 gigabits par seconde (Gbps).
Principes de Fonctionnement du Câble AOC 200G
Le principe de fonctionnement de la technologie AOC 200G implique l'utilisation de lasers pour convertir les signaux électriques en signaux optiques à une extrémité, puis les reconvertir en signaux électriques à l'autre extrémité. Ce processus garantit une transmission de données rapide et fiable sur de longues distances au sein d'un centre de données.
Types de Câble AOC 200G
AOC QSFP-DD 200G et AOC QSFP56 200G
Le catalogue AOC 200G comprend des variantes telles que l'AOC 200G QSFP-DD et l'AOC 200G QSFP56. Le premier, basé sur la norme Quad Small Form-Factor Pluggable Double Density (QSFP-DD), est connu pour sa haute densité, supportant 8 voies de 25G ou 50G par voie. Le second, basé sur la norme QSFP56, constitue une solution économique pour la connectivité 200G.
Câble AOC 200G Breakout
L'une des caractéristiques essentielles des AOC 200g Breakout est la possibilité de répartir les canaux en plusieurs canaux à vitesse inférieure, ce qui offre une certaine flexibilité dans les différents scénarios de mise en réseau.
-
AOC 200G vers AOC 2x100G : Cette configuration permet à l'AOC 200G de fonctionner comme deux AOC 100G indépendants, offrant ainsi une grande polyvalence pour répondre aux différentes exigences de connectivité.
-
AOC 200G à AOC 4x50G : La division de l'AOC 200G en quatre AOC 50G permet d'optimiser l'utilisation du câble dans les scénarios où une largeur de bande plus faible est préférée.
-
AOC 200G à AOC 8x25G : Pour les applications exigeant une largeur de bande encore plus faible, l'AOC 200G peut être décomposé en huit AOC 25G, offrant un contrôle granulaire sur les taux de transfert de données.
Applications du Câble AOC 200G
La polyvalence du câble AOC 200G en fait un produit adapté à diverses applications dans les centres de données, le calcul à haute performance (HPC) et les environnements d'informatique en nuage (cloud computing). Les cas d'utilisation spécifiques sont les suivants :
Réseaux de Centres de Données : l'AOC 200G joue un rôle crucial dans la connexion des serveurs, des switchs et des dispositifs de stockage au sein des centres de données, en assurant une communication transparente et à grande vitesse.
Calcul à Haute Performance (HPC) : Dans les environnements HPC où une puissance de calcul massive est requise, l'AOC 200G contribue à l'échange rapide de données entre les processeurs et les unités de stockage.
Informatique en Nuage : Les fournisseurs de services en nuage bénéficient de la largeur de bande élevée et de la fiabilité de l'AOC 200G pour répondre à la demande sans cesse croissante de capacités de stockage et de traitement des données.
Supercalculateurs et Recherche : L'AOC 200G est utilisé pour interconnecter les nœuds des grappes de supercalculateurs, ce qui permet un traitement parallèle de haute performance.
Production et Diffusion Vidéo : l'AOC 200G peut être utilisé pour transporter des signaux vidéo haute résolution 4k et 8k dans les installations de production, afin de répondre à la demande d'une meilleure qualité vidéo et de diffusion.
Avantages de l'AOC par Rapport au DAC
Par rapport aux câbles à connexion directe (DAC) 200G, les câbles optiques actifs (AOC) 200G offrent plusieurs avantages, ce qui en fait un choix privilégié dans certains scénarios :
Portée Supérieure : Les AOC peuvent transmettre des données sur de plus longues distances que les DAC, ce qui les rend adaptés aux applications où les points d'extrémité ne sont pas proches.
Plus Léger : Les AOC sont généralement plus légers que les DAC, ce qui facilite la gestion des câbles et réduit les contraintes sur l'équipement.
Résistance aux Interférences Électromagnétiques (EMI) : L'AOC est moins sensible aux interférences électromagnétiques, ce qui garantit une transmission du signal plus stable et plus fiable dans les environnements où les interférences sont élevées.
Choisir les Produits FS AOC 200G
Alors que les réseaux de centres de données continuent d'évoluer, le rôle des câbles optiques actifs 200G devient de plus en plus crucial. La compréhension de leurs principes de fonctionnement, de leurs types, de leurs applications et de leurs avantages par rapport aux DAC fournit des informations précieuses aux administrateurs de réseaux et aux ingénieurs qui s'efforcent de mettre en place des infrastructures de centres de données efficaces et performantes.
Lorsque vous envisagez des solutions AOC 200G, vous pouvez toujours faire confiance à FS en tant que fournisseur fiable offrant une gamme de produits AOC 200G de haute qualité. Notre catalogue comprend des AOC 200G QSFP-DD, des AOC 200G QSFP56, des AOC 200G HDR InfiniBand, ainsi que des options personnalisables telles que des configurations 200G AOC vers 2x100G AOC et 200G AOC vers 4x50G AOC. Avec un engagement de qualité et de performance, les produits FS sont conçus pour répondre aux exigences des réseaux des centres de données modernes.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)