Installation d'une liaison en fibre optique sur mon réseau domestique
Motivation
Malgré l'utilisation d'une connexion internet FTTH depuis 2014, à part une seule liaison montante en fibre, j'ai toujours utilisé du matériel réseau avec des liaisons à 1 Gbit/s avec des câbles RJ45 cat5(e) standard.
Cette configuration me convenait parfaitement pour sa simplicité et son uniformité, mais j'ai décidé qu'il était temps d'ajouter au moins une connexion en fibre optique, pour me débarrasser d'un câble Ethernet temporaire qui reliait ma cuisine au reste de mon réseau qui se trouve en grande partie dans le salon et le bureau.
Le câble Ethernet temporaire était un test pour vérifier que le fonctionnement d'un ou deux serveurs dans ma cuisine fonctionne correctement (c'est le cas !). J'ai utilisé un câble Ethernet plat, qui est idéal pour les installations de ce type, car il peut être fixé aux murs tout en permettant la fermeture des portes.
Nous allons donc remplacer un câble Ethernet par un câble en fibre optique et des convertisseurs à chaque extrémité :
Pourquoi le remplacement des câbles Ethernet en cuivre par des câbles en fibre optique est-il une bonne chose dans ce cas ? Les câbles en fibre optique sont plus petits et donc plus faciles à intégrer dans les conduits de câbles existants. Alors que le câble Ethernet ordinaire est bien trop épais pour entrer dans les conduits existants de mon appartement, j'espérais que la fibre optique pourrait être adaptée !
Lorsque j'ai reçu les câbles, j'ai été surpris de constater à quel point les câbles en fibre optique peuvent être fins : il y a des câbles de 0,9 mm, qui sont si fins qu'ils peuvent être dissimulés à la vue de tous ! Je n'avais jamais vu de câbles en fibre de 2 mm auparavant, et les câbles de 0,9 mm sont incroyablement légers, flexibles et fins ! Même les pâtes sont généralement plus épaisses :
Préparation d'un plat de pâtes délicieux ;)
Le câble présenté ci-dessus provient de FS.com, dont de nombreux utilisateurs ont confirmé la qualité à plusieurs reprises, et j'étais donc naturellement disposé à leur donner une chance.
Pendant longtemps, j'ai cru comprendre que les connecteurs de fibres ne pouvaient être installés sur les câbles de fibres qu'à l'aide de matériel coûteux (≫2000 CHF). Récemment, j'ai appris l'existence de connecteurs assemblés sur place et j'ai voulu vérifier qu'ils fonctionnent effectivement.
En dehors des raisons pratiques, jouer avec les réseaux de fibres optiques constitue également un bon passe-temps pendant une pandémie :)
Sélection du matériel
J'ai commandé tout mon matériel de fibre optique chez FS.com : tous leurs produits sont très abordables, et les produits en stock dans leur entrepôt en Allemagne sont livrés en Suisse sans problème (et certainement dans d'autres pays européens) dans la même semaine.
Si vous êtes dans une position privilégiée, c'est-à-dire si vous disposez de suffisamment d'espace physique et de flexibilité pour tirer un câble en fibre optique entier, sans avoir à retirer aucun connecteur, vous pouvez établir une nouvelle connexion réseau avec seulement quelques pièces :
Qté | Prix | Total | Article | Note |
---|---|---|---|---|
2x | 36 CHF | 72 CHF | #17237 | Convertisseur de média 1 Gbit/s RJ45/SFP |
1x | 8.5 CHF | 8.5 CHF | #39135 | 1 Gbit/s BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX |
1x | 11 CHF | 11 CHF | #39138 | 1 Gbit/s BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX |
1x | 2.3 CHF | 2.3 CHF | #12285 | Jarretière optique, 0,9mm LC UPC/LC UPC simplex |
Je recommande d'acheter un ou deux câbles de fibre supplémentaires afin d'avoir des réserves au cas où vous endommageriez un câble.
Coût total jusqu'à présent: un peu moins de 100 CHF. Si vous avez des commutateurs existants avec un emplacement SFP libre, vous pouvez les utiliser à la place des convertisseurs de médias et économiser ainsi la plus grande partie du coût.
Si vous devez retirer temporairement l'un ou les deux connecteurs du câble en fibre, vous avez également besoin de connecteurs pour assemblage sur place et de quelques outils en plus:
Qté | Prix | Total | Article | Note |
---|---|---|---|---|
2x | 4 CHF | 8 CHF | #35165 | Connecteur d'assemblage sur place LC/UPC 0.9mm pré-poli |
1x | 110 CHF | 110 CHF | #14341 | Coupeur de fibres optiques de haute précision FS-08C |
1x | 26 CHF | 26 CHF | #14346 | Coupeur de fibre optique Kevlar |
1x | 14 CHF | 14 CHF | #72812 | Décapeur de fibres optiques |
Je recommande d'acheter deux fois plus de connecteurs pour assemblage sur place, pour pratiquer.
Personnellement, j'ai gâché deux connecteurs avant de comprendre comment se déroule le processus.
Coût total : environ 160 CHF pour l'équipement de montage sur place, soit 260 CHF au total.
Pour renforcer la fiabilité de la fibre, les éléments suivants sont utiles, mais vous pouvez vous débrouiller sans, si vous avez un budget limité.
Prix | Article | Note |
---|---|---|
18 CHF | #35388 | Localisateur visuel de défauts FVFL-204 |
9.40 CHF | #82730 | Adaptateur de 2,5 mm à 1,25 mm pour localisateur visuel de défauts. |
4.10 CHF | #14010 | Tiges de nettoyage pour fibre 1.25mm (100pcs) |
Avec le localisateur visuel de défauts, vous pouvez projeter une lumière à travers la fibre. Vous pouvez ainsi vérifier que le connecteur est correctement assemblé en observant la façon dont la lumière sort du connecteur.
Les tiges de nettoyage des fibres sont utiles en général, mais pour les connecteurs d'assemblage sur place, vous devez utiliser des lingettes contenant de l'alcool (que FS.com ne vend pas).
Le coût total de l'ensemble est légèrement inférieur à 300 CHF.
Démarche pour la sélection du matériel
La vaste sélection de FS.com peut être intimidante au début. Mon processus de sélection s'est déroulé de la manière suivante :
Ma première contrainte consiste à utiliser des modules de fibre optique bidirectionnels (BiDi) afin de n'avoir à poser qu'un seul câble de fibre, au lieu de deux.
La deuxième contrainte consiste à utiliser des connecteurs à assembler sur place.
Si possible, je voulais utiliser une fibre insensible aux courbures afin de ne pas avoir à accorder trop d'attention au rayon de courbure et d'avoir plus de flexibilité quant à l'endroit et à la manière dont je peux poser la fibre.
Avec ces contraintes, il ne reste pas beaucoup de produits à combiner. Un bon choix évident est celui des câbles en fibre de 0,9 mm utilisant des connecteurs LC/UPC.
Infos sur FS.com
À la date du 05/08/2020, FS.com dispose de 5 entrepôts répartis sur 4 sites :
-
Delaware (États-Unis)
-
Munich (Allemagne)
-
Melbourne (Australie)
-
Shenzhen (Chine)
Un autre entrepôt, plus grand (7 km²), a récemment été construit à Shenzhen, et l’entreprise produit désormais un stock pour toute l'année.
En 2019, FS.com comptait plus de 300 000 entreprises clientes enregistrées, atteignant un chiffre d'affaires annuel de près de 200 millions USD.
Délais de livraison
Comme indiqué précédemment, les délais de livraison sont rapides lorsque les produits sont en stock dans l'entrepôt en Allemagne.
Dans mon cas, j'ai passé ma commande le 26 Juin 2020.
Les articles qui ont été expédiés de l'entrepôt d’Allemagne sont arrivés le 01 Jul 2020.
Certains articles ont dû être fabriqués et/ou expédiés d'Asie. Ces articles sont arrivés après 3 semaines supplémentaires, le 24 Jul 2020.
Malheureusement, FS.com n'a pas de câbles en fibre de 0,9 mm en stock dans son entrepôt en Allemagne pour le moment, alors préparez-vous à quelques semaines d'attente.
Installation de la fibre
Utilisez un tire-câble pour tirer la fibre à travers les conduits de câbles existants lorsque cela est possible.
-
En général, achetez le plus fin que vous pouvez trouver. J'ai ce tire-câble de 4 mm de diamètre, mais un de 3 mm ou même de 2 mm conviendrait dans de nombreuses situations.
-
J'ai trouvé qu'il valait la peine d'acheter un modèle de marque. Il est nettement plus manipulable (moins rigide, c'est-à-dire plus flexible) que le modèle bon marché que je me suis procuré, et plus fin aussi, ce qui est toujours bon.
D'après mon expérience, pousser la fibre dans un conduit existant ou le long d'un câble existant ne fonctionne généralement pas bien. J'avais vraiment besoin d'un extracteur de câble.
Si vous avez de la chance et que vous avez assez d'espace dans votre (vos) conduit(s), vous pouvez laisser les connecteurs existants sur la fibre. J'ai réussi à utiliser un morceau de ruban adhésif pour fixer le connecteur de fibre sur le tire-câble, en poussant temporairement le nez vers le bas :
S'il n'y a pas de conduits existants, vous devrez peut-être installer la fibre sur le mur. Évidemment, cela s'avère délicat dès qu'il s'agit de réaliser une connexion traversant un mur : Alors que les câbles Ethernet en cuivre peuvent être pliés et serrés dans les cadres de porte, vous risquez rapidement de casser les câbles en fibre.
Heureusement, la fibre est très légère, il est donc très facile de la fixer au mur avec un morceau de ruban adhésif :
Vous pouvez voir la fibre Internet en amont dans le coin supérieur droit, qui est plutôt épaisse en comparaison avec ma fibre jaune de 0,9 mm qui est à peine visible au milieu de l'image.
Notez comment la fibre disparaît entièrement derrière le conduit existant au dessus de la porte !
Ci-dessus, vous pouvez voir le câble ethernet plat que j'ai utilisé comme une expérimentation temporaire.
S'il y a un câble existant que vous pouvez retirer temporairement, vous pouvez le retirer, installer la fibre et remettre l'ancien câble en place. Cela est possible parce que le câble en fibre de 0,9 mm est très fin !
J'utilise cette technique pour franchir un autre mur où le conduit de câbles existant est saturé, mais il y a un câble qui peut être retiré et remis en place après avoir passé la fibre :
...et de l'autre côté du mur :
Notez comment la fibre est assez fine pour passer entre la prise et le conduit !
Remarque : bien que j'aie mesuré la longueur du câble en fibre optique dont j'aurais besoin, mon câble s'est avéré trop court ! Bien que le câble soit aussi long que je l'avais mesuré, avec des distances supérieures à 10 m, il est bon d'ajouter quelques mètres de réserve de chaque côté de la connexion.
Connecteurs pour assemblage sur place
Pour vous donner une vue d'ensemble, voici les étapes requises au premier plan :
-
Coupez la fibre avec le coupeur de fibre optique en kevlar.
-
Dénudez la fibre avec le décapeur de fibres optiques.
-
Placez la gaine d'assemblage sur la fibre
-
Coupez proprement la fibre dénudée avec le coupe-fibre optique de haute précision FS-08C.
-
Placez le connecteur d'assemblage sur la fibre
Je pense que les ressources suivantes peuvent être utiles :
-
Pictogrammes: PDF : Guide de démarrage rapide des connecteurs LC UPC assemblés sur place par FS.com
-
Photos : Procédure d'installation sur FS.com
-
Vidéo : YouTube : Terminaison de la Fibre en 5 Minutes : cette vidéo montre un produit différent, mais j'ai trouvé utile de voir un connecteur d'assemblage sur place en vidéo, et c'est l'une des meilleures vidéos que j'ai pu trouver.
Attention : le petit document papier qui accompagne le connecteur pour montage sur place contient des mesures qui ne sont pas à l'échelle. J'ai suggéré à FS.com de corriger ce problème, mais en attendant, vous devrez utiliser, par exemple, un mesureur.
Pour avoir une idée de leurs différentes tailles, voici les différents connecteurs :
-
Câble en fibre de 2,0 mm
-
Câble ethernet cat6
-
Câble en fibre de 0,9 mm (LC/UPC fabriqué en usine)
-
Câble en fibre de 0,9 mm (connecteur par assemblage sur place LC/UPC)
Les câbles en fibre de 0,9 mm sont équipés de connecteurs plus petits que les câbles en fibre de 2,0 mm, et ce simple facteur peut être une raison de privilégier ces câbles dans certaines situations.
Les connecteurs pour assemblage sur place sont plutôt encombrants en comparaison, mais comme vous pouvez les fixer vous-même après avoir tiré uniquement le câble à travers les murs et/ou les conduits, leur taille ne pose généralement pas de problème.
Conclusion
Les câbles en fibre modernes disponibles chez FS.com sont :
-
plus fins que ce à quoi je m'attendais
-
plus robuste que ce à quoi je m'attendais
-
moins cher que ce à quoi je m'attendais
-
Plus résistant aux courbures que ce à quoi je m'attendais
Le remplacement de cette connexion particulière par une connexion en fibre optique a été un processus sans problème dans l'ensemble, et je le recommende également dans d'autres situations.
Je dirais qu'il est tout à fait possible pour toute personne disposant d'une heure d'apprendre à placer un connecteur d'assemblage sur un câble à fibres optiques.
Si le coût de la main-d'œuvre est élevé dans votre pays ou si vous aimez tout simplement faire les choses vous-même, je peux certainement recommander cette approche. Si vous endommagez le connecteur et que vous ne voulez pas le réparer vous-même, vous pouvez toujours appeler un technicien !
Ne ratez pas la prochaine partie, où je mets à niveau une liaison 1G en une liaison 10G !
Source originale : Michael Stapelberg Blog--Adding a fiber link to my home network (2020)
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)