Câble Cat8 pour réseau 25G/40GBASE-T
Avec l'augmentation des demandes de bande passante, choisir le câblage approprié est important pour préparer les centres de données, les salles de serveurs ou d'autres lieux aux exigences à venir. Aujourd'hui, le câble Cat8 est considéré comme une nouvelle option pour les réseaux 25GBASE-T et 40GBASE-T émergents. Qu'est-ce que le câble Cat8 ? Qu'est-ce que 25G/40GBASE-T et pourquoi choisir le câble Cat8 pour un réseau 25G/40GBASE-T ? Vous trouverez les réponses à ces questions dans cet article.
Figure 1 : Câble Cat8 FS pour 25GBASE-T & 40GBASE-T
Qu'est-ce qu'un câble Cat8 ?
Cat8, ou catégorie 8, est la norme de câblage en cuivre à paires torsadées de nouvelle génération spécifiée par ANSI/TIA-568-C.2-1 en 2016. Le câble Cat8 fonctionne à une fréquence de 2 GHz (2000 MHz), ce qui permet une plus grande largeur de bande et nécessite un blindage. Il permet une distance de câblage jusqu'à 30 mètres en fonctionnant dans une configuration à deux connecteurs. Et son type de connecteur peut être de classe I (RJ45) ou de classe II (Non-RJ45). Le câble Cat8 est également rétrocompatible avec tous les câblages et équipements RJ45 précédents. Conçu pour prendre en charge les applications 25GBASE-T et 40GBASE-T, il convient aux réseaux locaux des entreprises de petite ou moyenne taille, notamment pour les interconnexions entre commutateurs et serveurs des centres de données.
Catégorie | Débit de données max. | Type de blindage | Distance maximale | Fréquence | Paires de conducteurs | Type de connecteur | Jauge (AWG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Câble Cat8 | 25G/40G | Blindé (S/FTP) | 30 mètres | 2000 MHz | 2 | Classe I : RJ45, Classe II : Non-RJ45 | 28 |
Remarque : 28 AWG est le calibre du FS Cat8. Les calibres 22, 23, 24 et 26 AWG sont également disponibles sur le marché.
Description du 25G/40GBASE-T
25GBASE-T est développé par la Task Force IEEE 802.3bq. Il s'agit de l'une des technologies BASE-T normalisées par l'IEEE qui utilisent toutes un câblage à paires torsadées pour assurer une transmission de données jusqu'à 25 Gbps. Il est rétrocompatible avec les systèmes 10GBASE-T existants et compatible avec le 40GBASE-T. Parce que les appareils BASE-T offrent l'auto-négociation pour déterminer les capacités supportées par l'autre extrémité de la liaison. Pour plus d'informations sur le 25GBASE-T, veuillez consulter Qu'est-ce que le 25GBASE-T.
40GBASE-T (40 Gbit/s sur câble à 4 paires torsadées) est également développé par la Task Force IEEE 802.3bq. En fait, le 40GBASE-T a été approuvé avant le 25GBASE-T. Pour répondre aux besoins de bande passante, le 25GBASE-T a été intégré à la Task Force IEEE 802.3bq (40GBASE-T) afin de produire une norme couvrant les spécifications 25G/40GBASE-T.
Pourquoi choisir le câble Cat8 pour un réseau 25G/40GBASE-T ?
L'Ethernet 25G/40G a un large potentiel commercial dans les applications d'interconnexion de serveurs. Normalement, les assemblages DAC twinax, ou les câbles à fibres optiques comme OM3 et OM4, sont utilisés pour les déploiements 25G ou 40G. Cependant, les assemblages DAC twinax permettent uniquement de couvrir les distances de transmission inférieures à 5 mètres, et les câbles à fibre optique nécessitent d'autres composants tels que des transceivers (émetteurs-récepteurs à fibre) pour être connectés, ce qui est plutôt coûteux lorsque la liaison est inférieure à 30 mètres. Alors, le nouveau câble Ethernet Cat8 peut être une bonne alternative. La suite explique les avantages de l'utilisation du câble réseau Cat8 pour les réseaux 25G/40GBASE-T.
Migrations faciles vers une bande passante plus élevée
Comme mentionné ci-dessus, les câbles réseau Ethernet partagent la même interface RJ45. Cela signifie que les mises à niveau pourraient être effectuées une extrémité à la fois. Par conséquent, le câble réseau Cat8 permet des migrations incrémentielles rapides et en douceur des vitesses de réseau de 1G à 10G, 25G et 40G.
Déploiement simplifié
Appartenant au système BASE-T, le câble Cat8 est prêt à l'emploi. Et il peut être terminé sur le terrain comme les autres catégories de câblage, ce qui simplifie le déploiement.
Réduction des coûts
En raison du faible coût des canaux en cuivre, le câble en cuivre à paire torsadée a toujours été la solution la plus rentable pour le réseau Ethernet. Le câble Cat8 ne fait pas exception. Ainsi, lors du déploiement d'un réseau 25G/40GBASE-T, le câble Cat8 coûte moins cher que le câble en fibre pour une distance de transmission inférieure à 30 mètres et permet d'économiser plus que le DAC twinax pour une distance de transmission inférieure à 5 mètres. De plus, contrairement aux câbles en fibre, il n'est pas nécessaire d'acheter du matériel supplémentaire lorsqu'on utilise un câble Cat8 pour un réseau 25G/40GBASE-T. Le câble de cat8 possède également une distance limitée à 30 mètres, ce qui nécessite moins d'énergie. Par conséquent, le réseau 25G/40GBASE-T sur un câble Cat8 n'entraînera pas de difficultés de refroidissement, ce qui permet également de réduire les coûts.
Conclusion
Depuis la demande toujours croissante d'une bande passante plus large et le rapide développement des composants de réseau, le câble Cat8 suscite de plus en plus d'attention dans les réseaux câblés. Et il jouera un rôle majeur dans la mise à niveau des centres de données vers le 25G/40GBASE-T. FS fournit des câbles Cat8 durables et rentables, qui satisfont à 100% au test Fluke Channel. Pour plus de détails, veuillez nous contacter via fr@fs.com.
Article connexe :
Description sur les câbles Ethernet Cat5, Cat5e et Cat6
Quelle est la différence entre le câble droit et le câble croisé ?
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)