Progrès Commercial et Tendances Futures des Émetteurs-récepteurs Optiques 800G
Ces dernières années, l'émergence de nouveaux services tels que la RV, l'IoT et l'informatique en nuage a augmenté les exigences en matière de bande passante, de simultanéité et de performances en temps réel. Alors que les demandes de bande passante continuent de monter en flèche, les modules optiques 100G, 200G et 400G conserveront une part de marché importante, mais les émetteurs-récepteurs optiques 800G sont également sur le point de gagner du terrain.
Architecture des Interfaces Électriques et Optiques d'un Émetteur-récepteur Optique 800G
Les recherches indiquent que pour les interfaces électriques, l'architecture optimale des modules optiques est obtenue lorsque le débit monocanal de l'interface électrique correspond à celui de l'interface optique, ce qui offre des avantages tels qu'une faible consommation d'énergie et un bon rapport coût-efficacité. Une interface électrique à canal unique de 100 Gbit/s est parfaite pour des modules optiques de 8x100 Gbit/s, tandis qu'une interface électrique à canal unique de 200 Gbit/s convient pour des modules optiques de 4x200 Gbit/s. En ce qui concerne le format d'emballage, les modules optiques à 800 Gbit/s peuvent se présenter sous différentes formes, y compris le QSFP-DD800 (dual-density quad-channel small form-factor pluggable) et l'OSFP (small form-factor pluggable) à huit canaux. Il existe trois principaux types d'architectures d'interface optique pour les modules optiques 800G :
PAM4 8×100G
The L'émetteur-récepteur PAM4 8×100G fonctionne à 53 Gbd et utilise 8 paires de convertisseurs numériques-analogiques (DAC) et de convertisseurs analogiques-numériques (ADC), 8 lasers, 8 paires d'émetteurs-récepteurs optiques, ainsi qu'une paire de multiplexeurs à répartition grossière en longueur d'onde (CWDM) ou de multiplexeurs et démultiplexeurs LAN-WDM à 8 canaux basés sur des canaux Ethernet.
PAM4 4×200G
L'émetteur-récepteur PAM4 fonctionne à 106 Gbd et utilise 4 paires de CNA et de CDA, 4 paires d'émetteurs-récepteurs optiques (dont 4 lasers), ainsi qu'une paire de multiplexeurs et démultiplexeurs CWDM ou LAN-WDM à 4 canaux.
Module optique cohérent 800G
Fonctionnant à 128 Gbd sous modulation 16QAM, il utilise 4 paires de CNA et de CDA, 1 laser et 1 paire d'émetteurs-récepteurs optiques. Cette technologie permet d'utiliser des lasers à longueur d'onde fixe dans des modules optiques cohérents au sein des centres de données afin de réduire les coûts et la consommation d'énergie. Vous pouvez également consulter l'article 800G ZR/ZR+ pour plus d'informations sur les modules cohérents 800G.
Progrès Commercial de l'Émetteur-récepteur Optique 800G
Sous l'impulsion de l'économie numérique et du monde virtuel, les principaux clients de centres de données en nuage continuent d'augmenter leurs investissements, ce qui attire l'attention sur le marché des modules optiques. Depuis 2021, les principaux fabricants ont achevé successivement le développement de modules optiques 800G et entamé des processus de commercialisation. Lors de l'OFC 2022, plusieurs fabricants nationaux de systèmes de communication ont présenté leurs derniers produits.
HenTong Lockley a dévoilé le module optique 800G QSFP-DD800 2xFR4 conçu pour les réseaux de centres de données de la prochaine génération. Par ailleurs, XinYiSheng a présenté son module optique 800G de nouvelle génération, qui s'appuie sur la technologie de modulation TFLN (Thin Film Lithium Niobate) et promet une consommation d'énergie réduite.
Huawei a même finalisé la recherche et le développement et lancé à Londres, dès 2020, un module optique à ultra-haut débit ajustable de 800G. Cambridge Technology a directement déclaré que le module optique 800G développé par ses soins a passé les tests de prototype l'année dernière et a obtenu un appel d'offres pour être référencé comme fournisseur d'un client important. La production à grande échelle a commencé à la fin de 2022, marquant le début de l'utilisation commerciale à grande échelle des modules optiques 800G.
Perspectives sur les Tendances de Développement des Émetteurs-récepteurs Optiques 800G
Actuellement, les modules optiques 800G continuent de se développer en permanence. Les tendances futures en matière de développement s'orientent dans trois directions principales :
-
Déploiement monomode : La fibre multimode offre une distance de transmission courte, ce qui fait du développement de schémas d'interface optique monomode une tendance inévitable, qui profitera à la technologie SiPh.
-
Déploiement de la technologie 200G à onde unique : Les ressources actuelles en matière de largeur de bande à 55 GHz sont quelque peu insuffisantes, mais les perspectives des modulateurs SiPh PAM4 200G et des films de niobate de lithium à base de silicium sont prometteuses.
-
Déploiement cohérent: Avec l'augmentation du taux de transmission, les solutions technologiques cohérentes permettront d'étendre les applications à courtes distances sur 40, 20 et 10 km, en fonction de la distance de transmission de 80 km.
Alors que la 5G, l'informatique de pointe, l'expansion des centres de données et les demandes de calcul continuent d'augmenter, la recherche de modules optiques 800G s'intensifie dans l'industrie de la communication optique. Les entreprises chinoises investissent considérablement dans les technologies de base et le déploiement rapide des modules optiques 800G s'accélère, annonçant de nouvelles opportunités de développement sur le marché des modules optiques.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)