Comparaison Entre Cloud Privé et Cloud Public
Aujourd'hui, avec le développement de l'informatique en nuage, presque toutes les entreprises l'utilisent ou vont l'utiliser. Cependant, les entreprises ne choisissent pas forcément le même type de modèle de cloud computing. En fait, il existe trois modèles de cloud différents, à savoir le cloud privé, le cloud public et le cloud hybride, dont les plus courants sont le cloud privé et le cloud public. Pour déterminer quel modèle de nuage correspond le mieux aux besoins de l'entreprise, il est nécessaire de les comparer.
Qu’est ce que le Cloud Privé?
Comme son nom l'indique, le Cloud privé est un service d'informatique en nuage dédié à une seule organisation. Dans le nuage privé, les ressources informatiques sont fournies par l'intermédiaire d'un réseau sécurisé et privé, de sorte que les utilisateurs n'ont pas besoin de partager les ressources informatiques avec d'autres organisations.
Le nuage privé se caractérise principalement par sa haute disponibilité et sa flexibilité, et son attribut principal est une ressource propriétaire.
Normally, private cloud providers include Hewlett Packard Enterprise (HPE), Dell, IBM, Oracle, and some familiar names from the public cloud provider space, including AWS, Google, and Microsoft.
Avantages du Cloud Privé
-
Haute efficacité et sécurité : Le nuage privé est conçu pour être utilisé par une seule organisation, ce qui permet aux utilisateurs d'exercer le contrôle le plus efficace sur les données, la sécurité et la qualité du service.
-
Faible latence et capacité de personnalisation : Étant donné qu'il n'y a pas de partage d'infrastructure, ni de problèmes de multilocation, il est possible d'obtenir une latence nulle pour les applications et les utilisateurs locaux. En outre, un nuage privé sur site permet aux entreprises de choisir précisément le matériel pour leurs applications et le stockage des données.
-
Protection des lois et des réglementations : Dans le modèle du nuage privé, les entreprises ne sont pas tenues de respecter les lois et réglementations proposées par les fournisseurs de services en nuage.
-
Contrôle total : L'informatique en nuage permet aux entreprises de contrôler totalement les équipements et les logiciels. Pour les entreprises qui ont besoin d'un contrôle rigoureux de leurs environnements opérationnels et des infrastructures sous-jacentes, l'informatique en nuage privée est d'une grande valeur.
Inconvénients du Cloud Privé
-
Prix élevé : Avec l'informatique en nuage privée, les entreprises doivent payer elles-mêmes l'achat et l'installation des infrastructures ainsi que la maintenance, ce qui entraîne des coûts opérationnels élevés. En outre, de nombreuses dépenses de formation sont également nécessaires.
-
Limitation des accès : En raison de son haut niveau de sécurité, les ressources sont très peu partagées avec d'autres organisations et les utilisateurs mobiles n'ont qu'un accès limité au nuage privé.
-
Gestion des complexités : Lorsqu'elle a recours à un nuage privé, l'entreprise doit effectuer une série de tâches telles que le déploiement, la surveillance et la protection des appareils dans son propre nuage privé interne. En outre, elle doit également se procurer des logiciels pour surveiller et sécuriser l'environnement en nuage.
Qu'est-ce que le Cloud Public ?
Contrairement au nuage privé, le nuage public est un service d'informatique en nuage qui fournit des ressources informatiques au public par l'intermédiaire de fournisseurs de services de centres de données Internet (IDC) ou de tiers. Les utilisateurs accèdent généralement via l'internet à ces ressources.
Le modèle du nuage public comprend un grand nombre de technologies, de capacités et de caractéristiques différentes. Cependant, à la base, il s'agit d'un approvisionnement en libre-service et d'un large accès au réseau.
Les fournisseurs de clouds publics les plus connus sont Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP), Alibaba Cloud, IBM Cloud et Oracle Cloud.
Avantages du Cloud Public
-
Réduction des coûts : En utilisant le nuage public, les entreprises peuvent déployer et gérer l'infrastructure informatique sans investissements, ce qui réduit les coûts d'exploitation informatique. En outre, en raison de leur grande taille, les centres de données publics peuvent bénéficier de nombreux avantages économiques, ce qui explique le faible niveau de prix des services de cloud public.
-
Haute évolutivité et flexibilité : Au fur et à mesure que l'utilisation des applications ou des données augmente, il est facile d'accroître les ressources informatiques en fonction de la demande. De nombreux fournisseurs de services d'informatique en nuage proposent également une mise à l'échelle automatique, de sorte que les utilisateurs n'ont pas à se préoccuper du moment où ils doivent ajouter des instances informatiques ou des capacités de stockage.
-
Gestion facile : En utilisant un nuage public, les entreprises n'ont pas besoin de passer du temps à gérer et à entretenir des serveurs et des centres de données, ce qui réduit le temps de livraison des tests et du déploiement de nouveaux produits.
Inconvénients du Cloud Public
-
Manque de sécurité : Les utilisateurs n'ont pas de contrôle sur les ressources du nuage et ne peuvent pas garantir la confidentialité et la sécurité des données sensibles. De plus, la grande taille et la diversité des utilisateurs du nuage public facilitent les attaques de pirates informatiques.
-
Une concurrence féroce: En raison de sa caractéristique de ressources partagées, des problèmes de performance sont susceptibles de se produire lors des pics de trafic, tels que des problèmes de congestion du réseau.
-
Restrictions imposées par les lois et réglementations : Contrairement à l'informatique en nuage privée, certains fournisseurs de services d'informatique en nuage publique ne peuvent pas répondre aux exigences strictes des gouvernements en ce qui concerne les données de leurs clients. Par exemple, en Europe, certaines données ne sont pas autorisées à être stockées hors site, ce qui affecte les opérations du cloud public.
Nuage Privé ou Nuage Public
Suite aux caractéristiques du nuage privé et nuage public, il est important d'établir les différences principales entre ces deux types de nuage. Le tableau ci-dessous indique la solution la plus avantageuse à différents égards..
Cloud Privé | Cloud Public | |
---|---|---|
Haute Sécurité | √ | |
Personnalisation | √ | |
Réduction des Coûts | √ | |
Haute Évolutivité et Flexibilité | √ | |
Faible Latence | √ | |
Gestion Facile | √ | |
Mesures de Protection des Lois et Règlements | √ | |
Haute Concurrence | √ |
Une Solution Alternative : Nuage Hybride
Les informations ci-dessus indiquent clairement que les deux modèles d'informatique en nuage ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le nuage public peut fournir des services très flexibles et évolutifs à un coût relativement faible, tandis que le nuage privé offre des services personnalisés avec une sécurité élevée. Les entreprises peuvent également opter pour un plan intermédiaire, appelé "nuage hybride". Il s'agit d'une combinaison de services de cloud privé et de cloud public, avec partage des données et des applications entre les deux.
À vrai dire, le nuage hybride présente encore quelques lacunes. Par exemple, en raison de sa complexité croissante, le dispositif est plus difficile à maintenir et à protéger. En outre, l'intégration de différentes plateformes, données et applications dans le nuage peut s'avérer très difficile. En outre, la compatibilité de l'infrastructure doit également être prise en compte lors du développement d'un nuage hybride.
Cependant, les avantages de ce modèle sont également évidents. Dans ce modèle, les utilisateurs sont autorisés à exploiter au mieux les avantages du nuage privé et du nuage public. Par exemple, les entreprises peuvent utiliser des environnements de nuage privé pour leurs charges de travail informatiques et compléter l'infrastructure avec des ressources de nuage public.
Conclusion
En conclusion, ces trois modèles ont chacun leurs qualités et défauts. Aucun d'entre eux n'est un modèle d'informatique en nuage vraiment parfait qui puisse répondre à toutes les exigences d'utilisation. Les entreprises peuvent analyser soigneusement leurs propres besoins afin de faire le choix le plus économique et devraient tenir compte en premier lieu des exigences en matière de sécurité des données.