Français

Guide Complet des Tests de Câbles à Fibres Optiques MTP/MPO

Mis à jour depuis le 04 janv, 2023 by
1.3k

Les réseaux 5G, FTTX (Fiber to the X) et IoT (Internet of Things) accélèrent le développement et l'expansion des réseaux de fibre optique, ce qui augmente la demande de câbles de fibre optique. Les câbles de brassage à fibres MTP/MPO améliorent efficacement la stabilité et la durabilité des réseaux et sont largement utilisés dans le câblage des centres de données à haute vitesse et à haute densité. Pour assurer une performance optimale du système de câblage MTP/MPO, il est nécessaire de tester les câbles MTP/MPO. Cet article examine les normes et les méthodes de test spécifiques aux câbles à fibres optiques MTP/MPO.

Conformité aux Normes

Les normes de l'industrie de la fibre optique évoluent constamment, fixant des standards spécifiques pour les types de fibres (OM3, OM4, OS2, etc), les types de câbles (ignifugation, résistance à la flexion, etc), les connecteurs (LC, MPO/MTP), la sécurité optique et d'autres aspects. Avant de procéder aux tests, il est nécessaire de déterminer les normes à suivre pour les câbles à fibres optiques, ce qui facilite la mesure des performances des câbles par comparaison. Ci-dessous figurent les organismes de normalisation bien connus capables de fournir des directives pour les tests de câbles de raccordement en fibre optique MTP/MPO.

La CEI (IEC en anglais) est un organisme de normalisation mondial qui a établi des normes internationales reconnues pour la géométrie, l'atténuation, la perte par macrocourbure et la dispersion chromatique des fibres.

La TIA/EIA a développé des normes nationales importantes pour les réseaux et les équipements de test des fibres optiques, telles que les exigences de certification des installations de fibres pour la longueur, la polarité et la perte de liaison.

En outre, les spécifications des câbles de raccordement MTP/MPO peuvent être utilisées comme référence pour les résultats des tests. Par exemple, voici les spécifications USConec pour les connecteurs MPO, qui peuvent être utilisées pour mesurer les performances des connecteurs testés.

Type de Ferrule Atténuation Aléatoire (≥ 97%) (dB) Atténuation Moyenne Aléatoire(dB) Perte de Retour(dB)
Monomode Elite® ≤0.25 ≤0.12 ≥60
Monomode ≤0.50 ≤0.25 ≥60
Multimode Elite® ≤0.25 ≤0.12 ≥25
Multimode ≤0.45 ≤0.20 ≥25

Bonnes Pratiques de Test des Câbles MTP/MPO

Le test des câbles à fibres MTP/MPO contribue de manière significative aux performances, à la fiabilité et à la facilité de gestion du système de câblage. Le respect de ces bonnes pratiques de base en matière de test des câbles de raccordement MTP/MPO se traduira par des déploiements de réseau plus fiables et plus efficaces.

Inspection et nettoyage

L'importance de la propreté lors des tests de fibres doit être impérativement soulignée. Les connecteurs MTP/MPO sont très sensibles à la saleté et à la contamination, ce qui nécessite une inspection et un nettoyage rigoureux avant le test.

Un microscope de haute qualité est indispensable pour vérifier les connecteurs et les composants. Si les connecteurs MTP/MPO sont sales, procédez d'abord à leur nettoyage avec des outils de nettoyage à sec, comme un nettoyeur de cassette et un stylo nettoyeur MTP/MPO. Si celles-ci ne sont toujours pas propres, une procédure de nettoyage humide suivie avec des lingettes nettoyantes ou des écouvillons en mousse peut être utilisée pour s'assurer qu'il ne reste aucun résidu sur la face d'extrémité.

L'inspection et le nettoyage doivent être effectués aux deux extrémités, chaque fois que les câbles MTP/MPO sont connectés.

Inspection et nettoyage

Test de continuité des fibres

La continuité des fibres des câbles MTP/MPO peut être testée avec un localisateur visuel de défauts. Il s'agit d'un laser visible qui diffuse une lumière visible dans la fibre, permettant l'examination de la fibre d'une extrémité à l'autre. La source lumineuse émise par le localisateur visuel de défauts peut être utilisée pour identifier et localiser les défauts de liaison des fibres pendant le test, tels que les courbures, les ruptures et les connexions défectueuses.

Lors de l'utilisation d'un localisateur visuel de défauts pour le test de continuité des fibres, il est important d'utiliser une protection oculaire. En raison de la source de lumière laser à haute intensité, la source lumineuse et le cœur de la fibre ne doivent pas être observés directement à l'œil nu.

Source lumineuse optique et compteur de puissance optique

Une source lumineuse optique est l'un des outils les plus essentiels pour les techniciens qui installent ou entretiennent des réseaux de fibres optiques. Un wattmètre optique (OPM), ou compteur de puissance optique, est un instrument de test utilisé pour mesurer avec précision la puissance d'un équipement à fibre optique ou la puissance des signaux optiques traversant un câble à fibre optique. L'utilisation d'une source de lumière optique et d'un wattmètre optique est une bonne pratique pour les tests de câbles à fibres optiques MTP/MPO afin de quantifier la perte d'insertion de la liaison et de garantir un budget de puissance optique applicable.

Lors de la sélection d'un wattmètre optique pour tester les assemblages MTP/MPO, il faut tenir compte des exigences actuelles et futures. Choisir un OPM inadéquat peut réduire la précision et limiter l'évolutivité si celui-ci ne peut pas s'adapter à un plus grand nombre de canaux. L'espacement entre les fibres les plus extérieures est déterminant. Pour les MPO à 12/24 fibres, cette distance est de 2,75 mm, tandis que pour les MPO à 16/32 fibres, cette distance est de 3,75 mm. Un wattmètre optique doit être choisi en fonction de l'espacement.

Test OTDR

L'OTDR peut détecter, localiser et mesurer les événements sur les liaisons par fibre optique et peut être utilisé pour la caractérisation, la certification et le dépannage des câbles MTP/MPO. Il simplifie et optimise le test des câbles MTP/MPO. Il suffit de connecter une extrémité de la fibre, et l'OTDR peut calculer l'atténuation de la fibre, l'uniformité, l'épissure et la perte du connecteur, fournissant aux techniciens un enregistrement en images des caractéristiques du signal.

OTDR

Dernière Remarque

Le développement de diverses technologies et applications récentes accélère la croissance de la consommation de câbles optiques MTP/MPO. Les tests pour les câbles MTP/MPO sont indispensables pour mesurer les performances des câbles à fibres optiques. À mesure que ces technologies progressent, les méthodes et les équipements de test des fibres optiques continueront d'évoluer. Des méthodes de test pour câbles de raccordement MTP/MPO plus avancées et plus efficaces seront disponibles à l'avenir.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.0k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.6k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.6k