Les Types de Câbles 100G QSFP28 : Tout ce qu'il Faut Savoir
Qu'il s'agisse de fournir des supports sans faille et à haut débit ou d'assurer une connectivité en temps réel avec des clients du monde entier, les centres de données d'aujourd'hui exigent des transmissions de données à très haut débit, ce qui favorise le développement de l'ensemble du marché de la communication optique. Le câble QSFP28 est indispensable à la transmission des données. Combien de types de câbles QSFP28 sont disponibles sur le marché et quels sont les différents types ? Les réponses se trouvent dans cet article.
Principes de Base des Câbles QSFP28
Le câble QSFP28 se présente sous deux formes : d'une part, un câble à grande vitesse avec des connecteurs QSFP28 à chaque extrémité, transmettant et recevant des données à 100 Gbps sur un câble twinax fin ou un câble à fibre optique, la seconde étant un câble breakout qui peut diviser un signal 100G en 4x 25G (QSFP28 vers SFP28) ou 2x 50G, permettant la connectivité entre des dispositifs de réseau avec des ports de vitesse différente, tout en utilisant entièrement la bande passante du port.
Types | Taux de Données | Type de Connecteur | Type de Câble |
---|---|---|---|
DAC 100G | 100Gbps | QSFP28 vers QSFP28 | Câble Passif Twinax en Cuivre |
Câbles Breakout DAC 100G | 100Gbps | QSFP28 vers QSFP28 / QSFP28 vers SFP28 | Câble Passif Twinax en Cuivre |
AOC 100G | 100Gbps | QSFP28 vers QSFP28 | Câble Optique |
Câbles Breakout AOC 100G | 100Gbps | QSFP28 vers QSFP28 | OM3 |
Types de DAC Passif 100G
Il existe deux types de câbles DAC 100G : les câbles DAC 100G actifs et les câbles DAC 100G passifs. Le DAC passif 100G est généralement divisé en trois types : 100G QSFP28 vers 100G QSFP28 Passive DAC, 100G QSFP28 vers 4× 25G SFP28 Passive DAC, et 100G QSFP28 vers 2x 50G QSFP28 Passive DAC.
100G QSFP28 vers 100G QSFP28 DAC Passif
100G QSFP28 vers 100G QSFP28 DAC passif est un câble en cuivre passif parallèle à 4 canaux qui combine quatre canaux SFP à 28 Gbps en un seul câble à haute densité. Il offre 4 canaux de transmission de données indépendants et 4 canaux de réception de données via un câble en cuivre, ce qui constitue un moyen économique d'établir une liaison de 100 gigabits entre les ports QSFP-100G des commutateurs à l'intérieur des racks et entre racks adjacents, ce qui est idéal pour les centres de données, les serveurs haut de gamme et les armoires de câblage d'entreprise. Le DAC QSFP28 est généralement utilisé pour les interconnexions au haut du rack (ToR) entre le commutateur ToR 100G et le serveur ou l'empilage de commutateurs 100GbE (comme le montre la figure ci-dessous).
Figure 1 : Application du Câble Passif à Connexion Directe QSFP28 100G
Câble DAC Passif QSFP28 100G vers 4× SFP28 25G
Le câble DAC passif 100G QSFP28 vers SFP28 est un câble breakout fournissant une transition hybride entre un QSFP28 à une extrémité et quatre SFP28 individuels sur l'autre extrémité. Il offre quatre canaux parallèles bidirectionnels fonctionnant chacun à une vitesse maximale de 25 Gps. Avec une faible diaphonie, un faible rayon de courbure et une faible consommation d'énergie, le câble breakout 100G à 25G répond aux besoins de densité de canaux toujours plus élevés avec une intégrité de signal de haut niveau pour le calcul de haute performance, la commutation de haut de rack et les déploiements de stockage en réseau.
Câble d'Attachement Direct Passif QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G
QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G breakout DAC est un câble parallèle à 4 canaux en cuivre à connexion directe offrant 4 canaux de transmission de données indépendants et 4 canaux de réception de données via le câble. Ce câble permet d'atteindre un débit global de 100 Gbps sur une transmission de 5m. Conçu pour être utilisé dans une solution de connectivité Ethernet rentable de 100GbE à 2x 50GbE afin de répondre aux besoins croissants de bande passante dans les centres de données, ce câble QSFP28 est adapté à Infiniband EDR et à 128G Fiber Channel.
Figure 2 : Câbles Breakout DAC 100G
Types d'AOC 100G
AOC (Active Optical Cable) est un câble de communication qui doit utiliser une énergie externe pour convertir des signaux électriques en signaux optiques ou inversement dans le processus de communication. Il existe deux types d'AOC 100G : l'AOC 100G QSFP28 vers 100G QSFP28 et l'AOC 100G QSFP28 vers 2x 50G QSFP28.
AOC 100G QSFP28 vers QSFP28 100G
Le câble AOC 100G QSFP28 à 100G QSFP28 est composé d'une fibre optique multimode et de modules optiques parallèles. Les émetteurs-récepteurs QSFP28 situés aux deux extrémités assurent la conversion photoélectrique et les fonctions de transmission optique afin d'augmenter le taux de transmission et la distance du câble optique sans affaiblir la compatibilité avec l'interface électrique standard. Sans perte d'insertion ni perte de retour, le 100G AOC est principalement utilisé pour les applications de communication de données multicanal à courte distance dans plusieurs endroits du centre de données comme ToR, EoR et MoR (comme le montre la figure ci-dessous).
Figure 3 : Application du Câble AOC 100G QSFP28
AOC 100G QSFP28 vers 2x 50G QSFP28
Ce câble AOC 100G QSFP28 vers 2x 50G QSFP28 est un câble AOC parallèle à haut débit qui permet de surmonter la limitation de la bande passante des câbles en cuivre traditionnels. Il se termine par un module QSFP28 à une extrémité et deux modules 50G QSFP28 à l'autre extrémité. Il fournit une solution rentable pour l'interconnexion des centres de données en utilisant des dispositifs avec des ports 100G QSFP28 et des ports 50G QSFP28, ce qui est également idéal pour le calcul de haute performance (HPC) et les déploiements de stockage en réseau.
Figure 4 : Câbles Breakout AOC 100G
Questions Fréquentes sur les Câbles 100G DAC/AOC
Q : Quelle est la différence entre 100G DAC et AOC ?
A : Le 100G DAC est composé de câbles Twinax en cuivre avec des connecteurs aux deux extrémités, tandis que le 100G AOC est un câble MMF (Fibre Multimode) avec des connecteurs SFP aux deux extrémités. Il existe plusieurs différences entre ces deux câbles. En général, le 100G DAC consomme moins d'énergie et est plus rentable que le 100G AOC. En revanche, le 100G AOC offre de meilleures performances en termes de distance de transmission et convient mieux au déploiement dans les centres de données.
À lire aussi - Guide des Câbles DAC & AOC 10G
Q : Quelle est la structure de l'AOC 100G ?
A : L'AOC 100G se compose principalement de deux modules optiques et d'un cavalier de câble optique. Les émetteurs-récepteurs aux deux extrémités sont composés de fibres multimodes OM3 ou OM4 de différentes longueurs.
Q : Est-ce que les câbles 100G QSFP28 peuvent être utilisés pour le 40G ?
A : Oui, les câbles QSFP28 peuvent être utilisés pour le 40G, mais pas l'inverse. Il existe une règle concernant la combinaison d'émetteurs-récepteurs optiques ayant une vitesse différente : les deux extrémités des deux modules doivent correspondre et le facteur de forme doit également correspondre. En outre, la vitesse du port doit être égale ou supérieure à celle de l'optique utilisée.
Q : Que signifie le mode "breakout" du câble QSFP28 ?
A : Le mode Breakout fait référence à l'utilisation d'un port 100G en tant que 4 canaux distincts de 25G ou 2 canaux distincts de 50G. Lors de la répartition d'un port 100G unique en 4 liens 25G ou 2 liens 50G, le mode de correction d'erreur (FEC) doit être le même aux deux extrémités du lien pour assurer la liaison.
Q : Est-ce que les clients peuvent utiliser des câbles QSFP28 d'autres fabricants ?
A : Oui, il est possible d'utiliser des câbles cuivre passifs 100G de fabricants tiers, mais tous les câbles doivent être conformes aux spécifications IEEE associées, ainsi qu'aux spécifications de l'interface de gestion / EEPROM SFF-8636 pour leur permettre d'être correctement identifiés et reconnus par le commutateur/routeur.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)