Guide Complet pour la Connectivité des Zones de Distribution des Centres de Données
Dans les centres de données, les zones de distribution servent de pivot pour une connectivité efficace du réseau. Ce guide complet vise à fournir une description détaillée des zones de distribution des centres de données, telles que MDA et EDA, et les avantages d'une bonne configuration du câblage, en aidant à maintenir une connectivité optimale et fiable de la zone de distribution.
Selon la norme TIA-942, l'infrastructure de câblage structurée d'un centre de données comprend toujours cinq zones de distribution fonctionnelles principales : la salle d'entrée (Entrance Room, ER), la zone de distribution principale (Main Distribution Area, MDA), la zone de distribution horizontale (Horizontal Distribution Area, HDA), la zone de distribution de zone (Zone Distribution Area, ZDA) et la zone de distribution d'équipement (Equipment Distribution Area, EDA).
-
ER est l'interface entre le FAI/fournisseur de télécommunications et le câblage structuré du centre de données, qui abrite le matériel de démarcation.
-
MDA sert de plaque tournante principale pour le câblage du centre de données, agissant comme point central pour connecter les liens réseau entrants et les distribuer aux différentes zones du centre de données. Il abrite généralement des composants essentiels tels que les switchs LAN/SAN principaux, les routeurs et les unités de distribution d'énergie (Power Distribution Unit, PDU).
-
HDA fait référence à l'infrastructure de câblage horizontale de recoupement qui s'étend du MDA à l'équipement réseau situé dans chaque baie du centre de données. Il s'agit du principal point de transition entre le backbone et le câblage horizontal, permettant la connectivité entre le MDA et l'équipement actif (serveurs, ordinateurs centraux, dispositifs de stockage).
-
ZDA est centré sur la connectivité au sein d'une zone ou d'une section spécifique du centre de données. Il est utilisé dans les grandes salles informatiques qui ont besoin d'une flexibilité de configuration supplémentaire, et il est chargé de relier l'équipement d'une zone au HDA. Le ZDA héberge uniquement des équipements passifs.
-
EDA est la zone principale des serveurs où sont situés les racks et les armoires.
Comment établir un câblage optimal pour la zone de distribution d'un centre de données ?
Les zones mentionnées ci-dessus servent de points centraux pour la distribution du réseau, assurant une connectivité transparente entre les différents composants. Voici trois bonnes pratiques à prendre en compte lors de la conception du câblage d'un centre de données :
Sélection et installation des câbles
Le choix des câbles appropriés pour chaque zone de distribution est crucial pour garantir des performances optimales. Il faut tenir compte de facteurs tels que les exigences en matière de largeur de bande, les distances de transmission et les conditions environnementales. Des techniques d'installation appropriées, notamment le respect du rayon de courbure recommandé et les considérations relatives à la longueur du câble, sont essentielles pour prévenir la dégradation du signal et en préserver l'intégrité. Les câbles en cuivre à plus grande largeur de bande, tels que Cat6, Cat6a et Cat7, sont couramment utilisés pour les applications de 10GBASE-T, et Cat8 pour 25 Gbps ou 40Gbps, tandis que les câbles à fibre optique tels que OS2 et OM3/OM4/OM5 peuvent prendre en charge des connexions jusqu'à 100G.
Gestion et organisation des câbles
Une gestion efficace des câbles est essentielle pour maintenir une zone de distribution propre et organisée. Lors de la sélection d'un système de gestion des câbles, il est judicieux de choisir des cadres ouverts pour faciliter l'accès au câblage du centre de données afin d'assurer une identification et un dépannage rapides et simples. D'autres solutions avancées de gestion du câblage comprennent des cassettes de fibres de conception modulaire faciles à utiliser, permettant une maintenance rationalisée et des mises à niveau futures.
À lire aussi - Guide Complet des Cassettes à Fibres
Mesures de redondance et de résilience
Pour garantir une connectivité ininterrompue, la redondance et les mesures de résilience sont cruciales. Cette section couvre les différentes options de redondance, y compris les alimentations de secours, les divers chemins d'accès au réseau et les mécanismes de basculement. En adoptant ces mesures, les centres de données peuvent atténuer le risque de temps d'arrêt et maintenir des opérations sans interruption.
Conclusion
Grâce à une meilleure compréhension des rôles et des composants de chaque zone de distribution et à la mise en place de procédures optimales, les opérateurs de centres de données peuvent garantir des performances et une évolutivité exceptionnelles, ainsi qu'une facilité de maintenance. Comme la demande de capacités pour les centres de données continue d'augmenter, il est prévu que les technologies et solutions de gestion du câblage connaissent une évolution. Les cassettes maillées FS FHD® MTP® et les cassettes fibre MTP® vers LC permettent aux entreprises de rester à la hauteur des tendances et des innovations émergentes afin de maintenir une infrastructure de centre de données agile et apte pour le futur.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)