Français

Migration de Centres de Données : Étapes et Défis

Mis à jour depuis le 10 janv, 2023 by
1.1k

Compte tenu des exigences croissantes des départements informatiques, l'espace physique est un facteur déterminant dans de nombreux centres de données. D'autre part, l'importance croissante des services cloud et des clouds hybrides a suscité des inquiétudes quant à l'utilisation et à l'efficacité des centres de données. Par conséquent, la migration des centres de données joue un rôle important dans la stratégie informatique d'une entreprise.

Pourquoi la Migration des Centres de Données Est-Elle Importante pour les Entreprises ?

Les centres de données sont devenus l'un des atouts importants pour le développement des entreprises modernes. La migration des centres de données présente trois avantages majeurs pour l'expansion des activités d’une entreprise.

Consolidation des ressources. Le processus de migration du centre de données mettra en évidence toute redondance des données, ce qui permettra de consolider les données et les processus. La suppression des données inutiles permet de libérer de l'espace sur le serveur.

Évite les risques de sécurité. La migration des données vers un système plus récent est le moyen le plus rapide d'assurer la sécurité de vos données. La migration du centre de données est l'occasion d'évaluer les protocoles et procédures de sécurité actuels du centre de données et d'optimiser les points problématiques en temps voulu.

Amélioration de l'efficacité. La consolidation et la migration nécessitent une planification et une évaluation des processus. La migration des centres de données permet à l'entreprise d'évaluer ses systèmes, ses besoins et ses processus informatiques. Cela permet d'éliminer les inefficacités qui passaient auparavant inaperçues ou semblaient trop complexes à corriger.

7 Étapes de Migration des Centres de Données

La modernisation d'un centre de données est un processus complexe et étendu. Voici ce qui doit être fait à chaque étape d'une migration :

Exigences et planification

Les entreprises doivent planifier à l'avance l'emplacement des sites, les architectures de réseau, les prévisions de dimensionnement, les demandes d'information (RFI) et les plans de communication.

Évaluation des infrastructures

L'entreprise doit examiner l'architecture réseau et l'infrastructure connexe pour les nouveaux centres de données. Le routage et la gestion des câbles sont également importants, et une matrice de coûts doit être déterminée lors de la conception des liaisons.

Conception et estimation

Les entreprises formulent des stratégies de migration des centres de données, en considérant s'il faut d'abord migrer les applications de bas niveau ou de haut niveau. Estimer et planifier les problèmes éventuels au cours du processus de migration.

Planification de la migration des données et des applications

Les applications peuvent avoir besoin d'être restructurées avant la migration, et l'équipe informatique doit créer des plans de test détaillés pour s'assurer que l'application restructurée fonctionne comme prévu.

Planification de la migration du matériel

Les migrations de centres de données impliquant la colocation et les commutateurs nécessitent de déplacer beaucoup de matériel, comme les serveurs, le stockage et l'infrastructure réseau. Les serveurs nécessitent une attention particulière pendant le transport car ils sont sensibles aux décharges électrostatiques et à d'autres conditions environnementales.

Vérification du centre de données concerné

Une évaluation pré-production de l'infrastructure permet de garantir le bon fonctionnement après la migration. En raison du coût élevé de la migration des centres de données et des exigences en matière d'infrastructure, il est essentiel pour les équipes de l'identifier à l'avance et de l'intégrer dans le processus de décision lors de la sélection d'un centre de données.

Test et validation

Tests post-migration pour s'assurer que les applications et les systèmes fonctionnent correctement. Les tests doivent inclure tous les composants à haute disponibilité et les survols pendant la fenêtre de maintenance. Selon le type de charge de travail, les équipes peuvent effectuer des tests fonctionnels, des tests de performance et d'autres types de tests.

Les Défis de la Migration des Centres de Données

Temps d'arrêt non planifié

Les temps d'arrêt non planifiés sont un problème courant dans les migrations de centres de données d'entreprise, susceptibles d'avoir un impact sur la consommation des clients tout en augmentant les pertes commerciales. Les pannes d'applications dues à des temps d'arrêt non planifiés peuvent créer de nombreux problèmes pour les opérations du centre de données. Pour éviter cela, les entreprises doivent migrer les applications et les données par étapes, toujours avoir un plan de retour en arrière, utiliser des outils dédiés, etc.

Perte de données

La migration des données est une partie très importante du processus de migration. Lorsque la migration des données entraîne des temps d'arrêt, des problèmes de compatibilité et de performance, elle peut avoir un impact sur les activités de l'entreprise. Avant de procéder à la migration, il est très important de s'assurer que toutes les données sont sauvegardées, en particulier les fichiers à migrer.

Latence du réseau

La latence est l'un des défis les plus sous-estimés de la migration des centres de données. Les serveurs sont souvent migrés par lots, et les applications partageant une connexion locale doivent maintenir la communication. La latence est essentielle à l'expérience client. Pour atténuer les problèmes potentiels de latence du réseau et déterminer quelles applications fonctionnent ensemble et à quel moment, les équipes doivent planifier les calendriers de migration de leurs centres de données et faire en sorte qu'ils soient aussi simples que possible à séparer. Bien entendu, la segmentation du trafic, l'établissement de connexions multi-clouds, le délestage de l'Internet à la périphérie, etc. sont également des solutions efficaces pour éviter les retards inutiles.

Coût de consommation

Les entreprises doivent être très précises quant à leurs objectifs, évaluer les ressources et éviter le gaspillage de ressources. Dans le processus de migration des données, il est nécessaire d'optimiser le coût de la migration et de trouver la meilleure pratique. Évaluez les ressources utilisées, analysez les éléments qui peuvent être optimisés et comment, surveillez les dépenses informatiques et étudiez les nouveaux services pour réduire les coûts et optimiser l'utilisation de l'infrastructure.

Mise en place de la sécurité

De nombreux problèmes de sécurité doivent être pris en compte lors du transfert de données et d'applications vers un nouveau centre de données : violations de normes, ruptures de contrat, API non sécurisées, problèmes avec les fournisseurs, serveurs configurés, logiciels malveillants, attaques externes, erreurs inattendues, menaces internes, etc. Lors de la configuration du transfert, il convient donc d'étudier l'impact que la migration pourrait avoir sur ses applications critiques. Les entreprises peuvent décider au cas par cas d'étudier sélectivement ces questions et d'instituer des mesures de sécurité, en assurant les installations de sécurité pour garantir la protection des données et des applications à long terme dans les nouvelles destinations.

Migration de centres de données

Notes sur la Migration de Centres de Données

La migration des centres de données ne concerne pas seulement les défis du processus de migration, mais aussi certains risques liés à la migration des centres de données qu'il faut éviter.

Disponibilité du service

L'objectif principal d'un centre de données est de fournir des applications et un stockage de données pour l'entreprise. La migration du centre de données doit d'abord tenir compte de la disponibilité des services sous-jacents. Ces services comprennent des applications d'infrastructure telles que des bases de données, des dispositifs de réseau et des applications pour les utilisateurs finaux.

Planification des capacités

La capacité du centre de données comprend principalement : l'espace, l'alimentation, le refroidissement, la charge et le réseau. Les entreprises doivent concevoir un plan de capacité pour les nouveaux centres de données en fonction des besoins informatiques.

Supprimer ou remplacer le matériel et les logiciels inefficaces

Il existe deux stratégies de migration pour les serveurs physiques : le levage et déplacement, et la réplication des données. Dans le cadre de la stratégie de levage et déplacement, le matériel est placé dans des camions de transport et installé dans de nouveaux centres de données, ce qui peut causer des dommages pendant le transport. La stratégie de réplication des données consiste à migrer les données sur des lignes louées. Les lignes louées comprennent deux scénarios matériels de sous-réplication : la migration physique à physique (P2P) et la conversion physique à virtuelle (P2V).

Migration des données

La migration des données d'application d'un site à un autre peut être l'un des aspects les plus complexes d'un projet de migration de centre de données. Il est possible de choisir de procéder à des sauvegardes sur bande ou sur disque dur. Certaines entreprises disposent de connexions dédiées entre deux centres de données et utilisent des mécanismes de synchronisation matériels ou logiciels pour effectuer les migrations de données.

Conclusion

En tant que moyen efficace de répartition de la charge permettant aux entreprises de développer leurs activités, la migration des centres de données est une opération complexe, et devient rapidement un élément indispensable pour assurer la continuité des activités des entreprises. Pendant le processus de relocalisation, il faut prendre en compte non seulement l'infrastructure du nouveau centre de données, mais aussi les problèmes commerciaux engendrés par la migration. Par conséquent, les entreprises doivent établir des plans complets avant cette migration afin de minimiser les risques associés.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.2k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.7k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.7k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.8k