Solutions de Câblage pour la Vidéosurveillance Numérique que Vous Devez Connaître
Le déploiement des câbles pour systèmes de vidéosurveillance est très important. La raison est qu'il y a une atténuation du signal pendant la transmission vidéo, ce qui entraîne des problèmes tels que la distorsion de la luminosité et des couleurs, et la perte de clarté. Aujourd'hui, le secteur de la vidéosurveillance est entré dans une phase de modernisation et de maturité, et l'intégration numérique, la haute définition et l'intelligence sont les axes de développement technique, ce qui signifie qu'il est urgent de résoudre les problèmes susmentionnés. Comment le fil de cuivre ou le câble optique peuvent-ils résoudre les problèmes de transmission de la vidéosurveillance numérique ? La réponse est disponible dans cet article.
Évolution de la Vidéosurveillance de Sécurité
Comme nous le savons tous, le système de vidéosurveillance est un élément important du dispositif technologique de sécurité et de prévention. Il s'agit d'un système complet avancé doté de fortes capacités de prévention, mais il dépend également du déploiement correct du câblage. Il se caractérise par la visualisation, une grande quantité d'informations provenant d'images, des ressources d'information riches et une grande précision. En termes de technologie, le système de vidéosurveillance de sécurité a évolué vers l'intégration numérique, la haute définition et l'intelligence.
-
L'intégration fait référence à celle des puces et des systèmes. La puce est développée en une puce intégrée au système, et le produit est miniaturisé. Elle est l'intégration de systèmes matériels et logiciels.
-
La haute définition qui fait référence à une vidéo haute résolution est la tendance des systèmes de vidéosurveillance à passer du réseau à l'intelligence, améliorant ainsi la précision de l'analyse vidéo.
-
La véritable signification d'un système de vidéosurveillance intelligent est la capacité des machines à analyser la vidéo (compréhension automatique) et à la traiter. Le système passe de l'interprétation visuelle (lecture visuelle) à l'interprétation par la machine (lecture par la machine), ce qui est exactement ce que les systèmes de vidéosurveillance numérique doivent réaliser.
Nous pouvons en déduire que le traitement et la transmission des images ou des vidéos sont les éléments essentiels du domaine des systèmes de vidéosurveillance numérique. De nombreux facteurs limitent le processus de transmission vidéo, comme le choix du cuivre ou de la fibre, la vitesse de transmission du câble, la distance maximale de transmission, etc. Il est donc essentiel de choisir les bons câbles pour les transmissions à courte et longue distance.
Solutions de Câblage pour la Sécurité Numérique et la Vidéosurveillance
La vidéosurveillance transmet les données principalement au moyen de câbles en cuivre et à fibre optique. Les câbles en cuivre et les câbles coaxiaux offrent une fiabilité modérée mais une capacité limitée. La fibre optique est relativement plus fiable. Voici des solutions pour le câblage des systèmes de vidéosurveillance.
Solutions de Câbles en Cuivre pour la Vidéosurveillance
Dans les systèmes de câbles en cuivre, les câbles à paires torsadées, communément appelés câbles Ethernet, peuvent être utilisés pour le déploiement de câbles pour systèmes de vidéosurveillance sur de courtes distances. Par exemple, les câbles Cat5 et Cat6 sont généralement utilisés pour les canalisations verticales, le câblage horizontal, la connexion des équipements, etc.
Selon la norme IEEE 802.3 Ethernet, la distance de transmission maximale sur les câbles à paires torsadées non blindées est de 100 mètres. Si vous souhaitez augmenter la distance de transmission, vous devez ajouter des amplificateurs de signaux ou des dispositifs de commutation aux nœuds concernés pour réaliser une transmission longue distance. La figure ci-dessous représente un système de vidéosurveillance par câble Ethernet.
La plus longue distance de transmission prise en charge par Ethernet est de 500 mètres, ce qui signifie que seuls quatre commutateurs peuvent être déployés. Une transmission longue distance du câble Ethernet augmentera le coût de l'équipement, et les coûts ultérieurs de maintenance, de mise à niveau et d'expansion de l'équipement ou d'autres travaux connexes doivent également être pris en compte.
Solutions de Câbles à Fibres Optiques pour la Vidéosurveillance
La distance de transmission du câble à fibre optique est plus longue que celle du câble Ethernet. Lorsque la distance de transmission de la vidéo ou des données dépasse 100 mètres, il est généralement préférable d'utiliser un câble à fibres optiques pour le déploiement du réseau. Le câble optique possède de solides performances en matière de traitement et de transmission d'images, et il n'y aura aucune perte de signal pendant la transmission, ni de faible résolution vidéo ou d'autres problèmes. En outre, l'application du câblage à fibre optique pour les systèmes de vidéosurveillance peut résoudre les problèmes de déploiement des câbles en cuivre qui nécessitent de nombreux amplificateurs de signaux. La figure ci-dessous illustre une solution de système de vidéosurveillance par câble optique.
Les performances supérieures des câbles à fibres optiques utilisés pour la transmission des systèmes de vidéosurveillance sur de longues distances sont indiscutables. Bien qu'ils possèdent une forte capacité anti-interférence, offrent un câblage simple et une expansion facile, le coût de l'équipement est relativement élevé et le déploiement nécessite un équipement spécial. En outre, le déploiement sur de longues distances et la maintenance des câbles optiques sont relativement complexes. En général, les câbles à fibres optiques sont utilisés pour les déploiements de systèmes de vidéosurveillance à grande échelle ou sur de longues distances.
Conclusion
La technologie de vidéosurveillance numérique va fondamentalement transformer le domaine de la vidéosurveillance, et la sécurité va également franchir une nouvelle étape. La clarté des images et des vidéos est très importante pour les systèmes numériques de surveillance, mais il est également nécessaire de choisir les solutions de câblage appropriées pour la transmission des données en fonction de la situation existante, afin d'obtenir les meilleurs résultats.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)