Comment choisir un switch PoE adapté à un système de surveillance
Aujourd’hui, l'utilisation de switchs PoE pour les caméras IP destinées à assurer la sécurité des individus et des entreprises est très courante et populaire. Un switch PoE assure l'alimentation électrique et la connexion des données via un seul câble RJ45. Dans cet article, il sera donc question de parler de l'utilisation d'un switch PoE pour caméra IP et les critères à prendre en compte lors de l'achat du matériel.
Quels avantages à utiliser un switch PoE ?
Par rapport aux solutions PoE traditionnelles, l'utilisation de switchs PoE dans les systèmes de caméras IP présente de nombreux avantages.
Déploiement plus flexible : Connectées à un switch PoE, les caméras IP peuvent être installées n'importe où, et même atteindre des endroits éloignés. Avec un seul câble Cat5e, la distance de fonctionnement de la caméra PoE IP peut aller jusqu'à 100 m. Si de plus longues distances sont nécessaires, des répétiteurs PoE peuvent être utilisés.
Puissance PoE plus élevée : Les switchs PoE peuvent répondre à la demande de certains systèmes de caméras IP qui consomment beaucoup d'énergie. Le switch PoE+ peut transmettre jusqu'à 30 W sur un câbles Cat5e, contre 15,4 W pour le switch PoE standard.
Plus facile à gérer : Les switchs PoE permettent de contrôler chaque caméra à distance depuis n'importe quel point du système de caméras IP. Un switch PoE manageable peut utiliser une interface Web pour fournir une vue topologique du réseau et des appareils qui y sont connectés, ce qui permet de résoudre les problèmes lorsqu'un système tombe en panne. Plus précisément, chaque port du commutateur PoE peut être programmé pour envoyer une alerte automatique aux utilisateurs autorisés lorsqu'une caméra tombe en panne. Après la connexion, l'utilisateur pourra identifier la caméra en panne et la redémarrer grâce à la vision topologique. Si le redémarrage ne fonctionne pas, l'utilisateur peut faire appel à un technicien pour la réparation immédiate. Les switchs PoE peuvent contribuer à accélérer le processus de dépannage et de réparation et à minimiser le temps d'arrêt global.
Gain de temps et de coûts : Comme les administrateurs peuvent surveiller et contrôler les switchs à distance, dans la plupart des cas, ils peuvent redémarrer toute caméra PoE IP défaillante sans avoir à se rendre sur place, ce qui permet d'économiser à la fois des coûts et des efforts.
Comment choisir un switch PoE pour les systèmes de caméras IP ?
Voici quelques critères qui vous aideront à bien choisir le modèle de votre switch PoE.
Nombre de ports PoE : Si vous devez alimenter 5 caméras IP en PoE, il vous faut 5 ports compatibles PoE sur votre switch. Il faut donc vérifier que votre switch propose bien 5 ports PoE minimum. Vous trouverez sur le marché des switchs à 8 ports, à 16 ports, à 24 ports, à 48 ports et bien d'autres. Le nombre de ports PoE dépend du nombre des périphériques PoE qui seront connectés et de la consommation électrique globale de vos caméras IP.
Budget PoE total : La capacité d'un switch PoE à alimenter les périphériques connectés est largement déterminée par la taille de son alimentation, qui va d'un peu plus de 50 W à bien plus de 500 W. Ce budget d'alimentation affecte directement la quantité de puissance par port que le switch peut fournir aux périphériques connectés. Si l'alimentation maximale de toutes vos caméras dépasse le plafond d'alimentation de votre switch PoE, ce dernier ne fournira pas assez d'énergie pour toutes vos caméras IP. Par exemple, un switch PoE à 24 ports avec un budget de 370 W peut alimenter 24 caméras IP avec la norme IEEE802.3at (15,4 W par port) alors qu'il ne peut alimenter que 12 caméras IP avec la norme IEEE802.3at (30 W par port).
Vitesse de connexion : Les switch PoE ont des capacités différentes de traitement dans le transfert des données par seconde. Un port Fast Ethernet peut offrir une capacité de bande passante de 10 à 100 Mbps, tandis qu'un port Ethernet Gigabit normal atteint un débit de 1 Gbps par port. Avec un switch PoE Gigabit, la connexion réseau avec vos caméras IP ne sera pas engorgée ; il vous permettra également de recevoir des enregistrements vidéo et audio intacts à partir des caméras. En outre, les switchs PoE haute capacité vous permettent d'installer des caméras de meilleure qualité dans vos systèmes, telles que des caméras 2K ou 4K.
Switch PoE manageable ou non manageable : La différence entre un switch PoE non géré et un switch PoE géré réside dans le fait qu'un switch PoE non géré est un dispositif prêt à l'emploi, tandis qu'un switch PoE géré vous permet de configurer le réseau selon vos spécifications, offre un meilleur contrôle et une meilleure analyse du trafic réseau, et permet également à l'administrateur réseau de le contrôler et de le régler à distance, ce qui vous donne un meilleur aperçu de l'état du réseau, des clients connectés et de son état d'alimentation.
Comment ajouter un switch PoE au système de surveillance ?
Nous prenons ici l'exemple du switch Gigabit à 8 ports PoE manageable S3150-8T2FP pour expliquer comment connecter le switch PoE aux caméras IP PoE. Sur cette image, les différents types de caméras IP, routeurs et enregistreur NVR (Network Video Recorder) sont connectés au switch PoE S3150-8T2FP.
Voici les étapes pour un système de caméra IP qui adopte un switch PoE.
-
Connectez le routeur au port LAN du switch PoE à 8 ports à l'aide d'un câble Ethernet (cat5e ou cat6) ;
-
Connectez le cordon d'alimentation au switch PoE et à une prise de courant
-
Connectez les caméras IP au port numéro 1-8 du switch PoE à l'aide des câbles patch Ethernet.
-
Ajoutez les caméras à l'enregistreur NVR afin de visualiser les caméras et de permettre l'enregistrement. S'il est nécessaire de vérifier les vues à distance, connectez le routeur à Internet.
Déploiement du switch PoE pour les systèmes de caméras IP
Dans notre vie quotidienne, les systèmes de sécurité par caméra IP continueront à jouer un rôle important pour la protection du domicile, des entreprises ou des lieux publics. La combinaison de caméras PoE et IP peut offrir des solutions parfaitement adaptées à diverses situations.
Pour le système de caméra IP domestique
De nombreuses personnes peuvent avoir besoin d'un système de caméras dans leur maison pour la protection et la sécurité de leur propriété, le déploiement de caméras IP PoE peut être le meilleur choix. Les caméras reliées à des switchs PoE permettent aux utilisateurs d'installer et de retirer les câbles inutiles. Avec le développement des systèmes de caméras IP, davantage de caméras IP intelligentes seront utilisées dans les systèmes de sécurité domestiques.
Pour le système de caméra IP d'entreprise
Il ne fait aucun doute que la sécurité est essentielle pour toute entreprise dans la société moderne. Le système de sécurité par caméra IP offre une solution optimale pour la protection de la plupart des entreprises. Les entreprises de grande et moyenne taille ont besoin de plusieurs caméras IP pour leur système de sécurité. Dans ces conditions, le switch PoE à haute densité de ports est une solution efficace pour connecter de nombreux appareils compatibles PoE. Un switch PoE à 24 ports peut convenir aux réseaux de taille moyenne, le switch manageable PoE à 48 ports peut répondre aux besoins des grandes entreprises ou des batiments comme les hôtels. Voici un exemple de diagramme pour le scénario d'application dans un immeuble de bureaux :
Conclusion
Un switch PoE offre un câblage simple et économique pour alimenter les différents systèmes de caméras IP. Et pour certains systèmes de sécurité à caméras IP, l'utilisation de switchs PoE permet une expansion du système à un nombre maximum de caméras.
FS fournit des switchs PoE manageables avec 8 ports, 16 ports, 24 ports et 48 ports pour différents système de vidéosurveillance. Chaque switch FS est couvert par une garantie à vie limitée complète de l'industrie et peut être retourné sous 30 jours. Pour plus de détails, veuillez nous contacter via fr@fs.com.
Article connexe :
6 Choses que vous devez savoir sur les switchs PoE [FAQ]
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)