Types de DIMM : UDIMM, RDIMM et LRDIMM
La capacité de la mémoire du serveur est l'un des facteurs déterminants des performances du système. Et il existe trois types de modules de mémoire disponibles sur le marché : UDIMM, RDIMM et LRDIMM. Le terme DIMM (Dual Inline Memory Module) qu'il contient désigne un module de mémoire ou une carte de mémoire vive qui consiste en une série de circuits intégrés de mémoire vive dynamique montés sur une carte de circuit imprimé.
RDIMM ou LRDIMM peuvent être considérés lors du choix du bon module de mémoire pour un serveur haute performance. Nous allons examiner ici les différences entre UDIMM, RDIMM et LRDIMM.
Trois Types de DIMM pour Serveur
Les modules de mémoire pour serveurs présentent différents niveaux de performance, de fiabilité, d'efficacité et de coût. Nous devons donc comprendre en profondeur les trois types de DIMM et choisir le module de mémoire le plus adapté.
UDIMM
UDIMM (unbuffered DIMM), ou DIMM sans tampon. L'application de ce module de mémoire implique que les signaux d'adresse et de contrôle peuvent atteindre directement la puce DRAM sur le DIMM du serveur sans passer par un tampon et sans aucun ajustement de timing.
Lorsque les données sont transmises depuis le CPU vers les puces DRAM de chaque mémoire de serveur, l'UDIMM doit veiller à ce que la distance de transmission entre le CPU et chaque puce DRAM soit égale. Ce transfert parallèle est efficace, mais il nécessite un processus de fabrication plus élevé, de sorte que les UDIMM ont une capacité et une fréquence inférieures et présentent une latence plus faible. En outre, l'UDIMM ne peut pas maximiser les performances du serveur car il ne fonctionne qu'en mode non tamponné et ne peut pas prendre en charge l'allocation complète de RAM du serveur (capacité maximale).
RDIMM
RDIMM, ou Registered DIMM, est un module de mémoire double en ligne enregistré. Il fixe un registre entre le CPU et la puce DRAM pour la transmission des données, ce qui réduit la distance de la transmission parallèle et améliore l'efficacité de la transmission. Les RDIMMs sont plus faciles à augmenter en capacité et en fréquence que les UDIMMs en raison de leur efficacité de registre élevée. Les RDIMM prennent également en charge la mise en mémoire tampon et le mode enregistré haute performance, ce qui les rend plus stables que les UDIMM. Cela lui confère les performances les plus élevées en matière de RAM pour serveurs et un large éventail d'applications sur le marché des RAM pour serveurs.
LRDIMM
LRDIMM, ou Load Reduced DIMM, est un module de mémoire double en ligne à faible charge. En ce qui concerne les modules RDIMM et LRDIMM, ces derniers n'utilisent pas de registres mais sont simplement mis en mémoire tampon. La mise en mémoire tampon réduit la charge énergétique de la carte mère sous-jacente mais a peu d'effet sur les performances de la mémoire. La mémoire LRDIMM remplace la puce de registre de la mémoire RDIMM par une puce de tampon d'isolation de la mémoire iMB (isolation Memory Buffer). L'avantage direct est de réduire la charge du bus mémoire du serveur et d'augmenter encore la capacité de support de la RAM du serveur.
En fait, LRDIMM peut remplacer RDIMM. Cela permet non seulement de réduire la charge et la consommation d'énergie du bus mémoire, mais aussi de fournir la capacité maximale prise en charge par la RAM du serveur. La consommation d'énergie du LRDIMM est relativement faible, et il est également populaire dans le domaine des serveurs de réseau.
UDIMM, RDIMM ou LRDIMM : Lequel Convient le Mieux à Votre Système ?
Outre la description des trois types de modules DIMM pour serveurs, il est également essentiel de connaître les différences spécifiques entre les trois modules de mémoire pour serveurs. Nous devons comparer les modules UDIMM, RDIMM et LRDIMM pour déterminer lequel est le plus approprié.
UDIMM vs. RDIMM
Performance
Les registres au sein du RDIMM sont utilisés pour mettre en mémoire tampon les adresses, les lignes de commande et les horloges, tandis que les données vont directement vers et depuis le contrôleur de mémoire et les puces DRAM. Cela améliore l'intégrité des signaux et réduit la charge électrique sur le contrôleur de mémoire, ce qui permet au système de prendre en charge une plus grande capacité de RAM de serveur et de maintenir sa stabilité. En outre, les caractéristiques du RDIMM incluent la détection de parité. Dès qu'un problème est détecté avec les signaux d'adresse et de contrôle à travers les registres, la RDIMM répond par un signal d'erreur au contrôleur de mémoire.
En revanche, l'UDIMM n'a pas de tampons ou de registres configurés et transmet toutes les instructions du contrôleur de mémoire directement à la puce DRAM. En l'absence de tampons, d'adresses et de signaux de commande, cela peut augmenter quelque peu la charge électrique du contrôleur de mémoire. Par conséquent, les systèmes compatibles UDIMM ne pourront gérer qu'un nombre limité de DIMM. Par rapport aux RDIMM, les UDIMM n'ont pas de détection d'erreur de parité. Le contrôleur de mémoire ne peut détecter les erreurs d'adresse et de signal de contrôle qu'après une certaine période si un composant interne a été endommagé.
Bande Passante et Latence
RDIMM fournit des cycles d'horloge supplémentaires et plus de puissance, ce qui entraîne une latence plus élevée et une bande passante moindre. Et lorsque plusieurs modules DIMM sont présents dans chaque canal de mémoire du serveur, les cycles d'horloge des UDIMM changent, comme pour les RDIMM, ce qui entraîne une latence plus élevée et une bande passante moindre. Le doublement des cycles d'horloge individuels pour favoriser le temps de développement fait que les UDIMM ont une latence plus élevée et une bande passante plus faible que les RDIMM. Par conséquent, les performances supérieures de RDIMM deviennent évidentes lorsqu'il y a trois DIMM ou plus par canal de mémoire du serveur. UDIMM est limité à un maximum de deux modules DIMM par canal de mémoire du serveur.
Applications
Comme mentionné précédemment, les deux modules de mémoire présentent des performances avec une faible charge d'énergie dans le contrôleur de mémoire. Nous pouvons donc conclure que RDIMM offre une meilleure stabilité, une meilleure évolutivité et une meilleure fiabilité que UDIMM. Cependant, les performances élevées sont également un peu plus chères. Par conséquent, la mémoire RDIMM est principalement utilisée pour les serveurs haut de gamme qui nécessitent une mémoire vive de haute capacité et de haute performance. La mémoire UDIMM est principalement utilisée dans les systèmes ayant des besoins en mémoire moins importants, comme les PC et les postes de travail.
RDIMM vs. LRDIMM
Spécifications
En termes de spécifications, certaines des spécifications avancées pour RDIMM et LRDIMM sont similaires. Par exemple, la vitesse est mesurée en mégabits par seconde (MT/s) de transfert sur le canal mémoire du serveur.
La spécification principale pour les RCD sur les RDIMM est liée à la synchronisation des horloges puisque la fonction principale du RCD est de re-tamponner les horloges et de les envoyer à la puce DRAM. Le LRDIMM, quant à lui, possède un seul RCD et nécessite plusieurs tampons de données pour mettre en mémoire tampon les signaux DQ et DQS entrants entre le contrôleur de mémoire et la DRAM. Dans un LRDIMM, le bus d'adresse du RCD et l'horloge entrante sont unidirectionnels entre le contrôleur de mémoire du serveur et le DIMM. En revanche, le RDIMM est bidirectionnel.
Indications de Modèles
Généralement considérés comme le meilleur choix pour les serveurs à forte intensité de mémoire, les LRDIMM utilisent des tampons de mémoire pour réduire la charge électrique des colonnes à une seule charge, ce qui peut permettre à 8 colonnes d'exister sur un seul module DIMM. Inévitablement, bien sûr, les systèmes utilisant des LRDIMM augmentent la consommation d'énergie et la latence tout en configurant la plus grande capacité de mémoire vive possible du serveur.
Si vous souhaitez une vitesse élevée et une faible latence, alors les RDIMM sont pour vous. Lorsque votre configuration requiert une densité de mémoire plus élevée, LRDIMM est le bon choix.
Nombre de fentes DIMM | Type de DIMM | Capacité Maximale | Configuration |
---|---|---|---|
16 | RDIMM | 512GB | 16 x 32GB 2R |
LRDIMM | 2048GB | 16 x 128GB 8R | |
24 | RDIMM | 768GB | 24 x 32GB 2R |
LRDIMM | 3072GB | 24 x 128GB 8R |
Conclusion
Avec le développement de la technologie, une mémoire de serveur de norme supérieure représente des performances informatiques plus élevées, une consommation d'énergie plus faible et une génération de chaleur plus faible. La génération de mémoire commune est DDR, DDR2, DDR3 et DDR4, chacune d'entre elles étant incompatible. Les trois premières générations ont été éliminées. À l'heure actuelle, la dernière génération de DDR4 présente des performances de mémoire supérieures avec une fréquence et une capacité de mémoire élevées. Mais pour ce qui est de la DDR5 par rapport à la DDR4. En comparant les modules de mémoire UDIMM, RDIMM et LRDIMM, nous constatons que chacun a ses propres caractéristiques et convient à différents scénarios d'application. Vous pouvez choisir le module DIMM approprié en fonction de vos besoins. Pour les serveurs à haute performance, LRDIMM est un excellent choix.