Caméra dôme ou caméra bullet, caméra tourelle ou caméra fisheye : Laquelle choisir ?
Dans de nombreuses industries, entreprises, et même dans nos communautés, la vidéosurveillance est mise en place pour la protection des biens et de la propriété. Dans un système de vidéosurveillance, les caméras IP jouent un rôle essentiel. Cependant, il existe différents types de caméras IP et chacune d'entre elles peut être utilisée dans différents domaines.
Certains utilisateurs peuvent se demander quelle est la différence entre une caméra dôme et une caméra bullet, ou la différence entre une caméra tourelle et une caméra fisheye. Dans cet article, nous allons expliquer la différence entre ces quatre caméras de sécurité couramment utilisées avec une brève introduction et une analyse de leurs fonctions, en espérant que cela puisse être une bonne référence afin que vous puissiez réaliser le choix le plus adapté à vos besoins.
Caméra dôme, caméra bullet, caméra tourelle et caméra fisheye
Qu'est-ce qu'une caméra dôme ?
Les caméras dômes, ainsi nommées en raison de leur forme en dôme, sont couramment utilisées dans les systèmes de surveillance de résidences, lieux de divertissement et magasins commerciaux. Grâce à la forme ronde de la caméra, il est difficile de se rendre compte où la caméra est pointée et cela donne une grande flexibilité pour ajuster la distance de mise au point pour un positionnement précis. La plupart des caméras dômes sont équipées d'une LED infrarouge intégrée pour la vision nocturne, ce qui leur permet une vidéosurveillance de haute qualité. Les caméras dômes sont également généralement dotées de boîtiers durables afin d’offrir une protection contre le vandalisme et les dommages, ce qui en fait une option idéale pour les zones exposées.
Qu'est-ce une caméra bullet ?
Connues pour leur forme cylindrique, les caméras bullet ressemblent à des cartouches de balles. Elles sont généralement utilisées comme équipement de vidéosurveillance pour dissimulation de sécurité intérieure, ou pour la sécurité extérieure et installations durables. Une caméra bullet est généralement équipée d'un grand objectif motorisé à focale variable ou fixe, ce qui lui permet de surveiller des zones plus étendues. De plus, la LED infrarouge intégrée dans une caméra bullet est très puissante, ce qui lui permet de fournir des images extrêmement précises de jour comme de nuit et dans diverses conditions de luminosité. Normalement, une caméra bullet est relativement grande et facile à repérer, mais la mini caméra bullet offre une autre solution. Une mini-caméra bullet peut être suffisamment petite pour être dissimulée dans un objet tel qu'un animal en peluche ou suffisamment grande pour constituer une forme évidente de dissuasion pour la sécurité extérieure.
Qu'est-ce qu'une caméra tourelle ?
Les caméras tourelle doivent leur nom à leur design à trois axes qui permet aux installateurs d'orienter l'objectif dans n'importe quelle direction. La plupart des caméras à tourelle ont une vision nocturne IR intégrée, qui permet à la caméra de capturer des vidéos dans l'obscurité totale. Contrairement aux caméras à dôme dont le boîtier est en verre, l'absence de coque de dôme permet aux caméras à tourelle d'éviter les effets d'éblouissement. Sa structure unique permet également un réglage plus facile que celui des autres caméras. Les caméras à tourelle sont couramment utilisées dans les systèmes de vidéosurveillance des résidences, entreprises et installations gouvernementales.
Qu'est-ce qu'une caméra fisheye ?
Les caméras fisheye sont connues pour leur objectif ultra grand-angle. L'image produite par l'objectif fisheye est hémisphérique ou panoramique large, ce qui ressemble beaucoup à une image déformée, circulaire et extrêmement large que l'on voit à travers le judas d'une porte, tout comme l'effet d'un fisheye, d'où son nom. La plupart des caméras fisheye peuvent fournir une vue panoramique à 360° couvrant une zone extrêmement large sans angle mort. En plus de leur objectif ultra grand angle, les caméras fisheye présentent des caractéristiques exceptionnelles telles que la vision nocturne, la résolution HD, la réduction du bruit en 3D, etc. En raison de leur extrême grand angle, de leur protection contre le vandalisme et de leur aspect discret, les caméras fisheye sont couramment utilisées dans les installations industrielles, hôpitaux, parkings, aéroports, hôtels, etc.
Comparaison des caméras à dôme, bullet, tourelle et fisheye : Avantages et inconvénients
Caméra dôme | Caméra bullet | Caméra à tourelle | Caméra fisheye | |
---|---|---|---|---|
Aspect |
Forme en dôme Petite taille |
Forme de douille de balle Très visibles et facilement endommagés |
Sphère coupée Petite taille |
Forme plate et ronde Petite taille |
Portée visuelle | Objectif et portée de petite taille | Objectif plus grand avec une plus grande portée | Objectif et portée de petite taille | Portée ultra-large |
Vision nocturne |
Vision nocturne LED infrarouge intégrée |
Vision nocturne Zoom puissant IR étendu |
Vision nocturne LED infrarouge intégrée |
Vision nocturne LED infrarouge intégrée |
Application intérieure | Plus discret et moins distrayant | Plus visible et facile à vandaliser | Plus discret et moins distrayant | Plus discret et moins distrayant |
Application extérieure |
Très bonne dissimulation Condensation et rebondissement IR |
Portée plus large Dispositif visible Susceptible de servir de lieu de nidification à la faune |
Image claire Aucun rebondissement IR Facile à endommager |
Image panoramique claire Résistance au vandalisme |
Installation | Installation professionnelle | Installation facile | Installation et réglage faciles | Installation et réglage faciles |
Caméra dôme, caméra Bullet, caméra tourelle ou caméra Fisheye : Laquelle choisir
Les types de caméras mentionnés ci-dessus constituent tous de bonnes options de vidéosurveillance, mais il est important de choisir celle qui convient le mieux à vos besoins. Par conséquent, nous avons résumé le contenu suivant pour votre considération.
La caméra dôme est un choix populaire pour les systèmes externes plus vulnérables et les lieux tels que les écoles, bureaux, maisons, petits magasins et centres commerciaux. Elles peuvent être installées directement sur le mur ou sous l'avant-toit. Elles disposent également de boîtes de jonction et de supports muraux en option. Ce type de caméra possède une capacité anti-dommages étonnante car l'objectif est entièrement recouvert d'un dôme en verre résistant à toute dégradation, permettant ainsi une meilleure dissimulation.
Une caméra bullet est idéale pour les emplacements vastes et sombres tels que les entrepôts, les usines et les parkings, car elle peut être très discrète. Normalement, elle est équipée d'une vision nocturne en couleur grâce à l'adoption de différents capteurs (tels que la caméra bullet FS super HD 5MP et 8MP), ainsi que d'une large gamme dynamique (WDR) et d'un objectif haute définition, ce qui lui permet d'assurer une surveillance de zones plus large et de fournir des séquences vidéo claires.
Les caméras à tourelle sont de plus en plus populaires parmi les professionnels et conviennent parfaitement à une utilisation en intérieur. Tout comme les caméras à dôme, les caméras à tourelle fournissent également une vidéosurveillance de haute qualité, mais contrairement aux caméras de sécurité à dôme avec boîtier en verre, l'absence de dôme rend les caméras à tourelle exemptes d'effets d'éblouissement. Grâce à la facilité de réglage des angles, les caméras de sécurité à tourelle éclipsent les caméras à bullet et à dôme.
Les caméras fisheye peuvent être une excellente solution pour un certain nombre de situations. Avec une vue panoramique à 360°, elles peuvent être placées dans des zones où il faut normalement plusieurs caméras pour obtenir des vues dans différentes directions, comme les parkings, les sites industriels, etc. Moins de caméras signifie moins de besoins en infrastructure, moins de câblage, moins d'énergie et moins de dépenses. Elles sont faciles à mettre en place et peuvent être montées de plusieurs façons différentes.
Il est essentiel de connaître la différence entre une caméra dôme, une caméra bullet, une caméra tourelle et une caméra fisheye. Une autre chose importante est de trouver la solution de vidéosurveillance idéale pour votre maison ou votre entreprise, ce qui implique plusieurs types de caméras IP pour différentes zones. Vous trouverez ci-dessous un modèle d'application de la solution de vidéosurveillance domestique FS avec différents types de caméras IP déployées pour votre référence :
FS fournit également différentes solutions de vidéosurveillance pour différentes situations, notamment pour les supermarchés et commerces, les hôtels, les campus, les villas familiales et pour les bars et restaurants. Chaque caméra de sécurité FS est couvert par une garantie à vie limitée complète de l'industrie et peut être retourné sous 30 jours. Pour plus de détails, veuillez nous contacter via fr@fs.com.
Article connexe :
FS présente une série de produits de systèmes de surveillance de sécurité pour un quotidien plus sûr
Comment choisir un système de vidéosurveillance pour entreprise
Configurer un enregistreur NVR pour caméras IP avec ou sans switch PoE ?
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)