Liste des types de ports des switchs Ethernet
Les formes et les débits de données des commutateurs Ethernet varient, tout comme les types de ports. Dans cet article, nous présentons brièvement les types de ports de commutateurs Ethernet les plus courants, concernant les débits de données, les fonctions et l'architecture du réseau pour vous aider à mieux comprendre leurs différences et à préparer ainsi vos projets de réseau futurs.
Types de ports de commutateurs Ethernet par débit de données
Le débit de données est un facteur vital pour l'interface du commutateur Ethernet, et il peut généralement varier de 1G, 10G, 25G, 40G à 100G et au-delà. Voici quelques types d'interfaces courantes pour ces différents débits de données.
Port RJ45
Le port RJ45 du commutateur 100/1000BASE peut être utilisé dans les centres de données pour la commutation de serveurs, les réseaux locaux, les liaisons montantes depuis les commutateurs de bureau ou directement vers le bureau pour les applications à large bande. Un câble Ethernet standard (câble Cat5/5e/6/6a) est souvent utilisé pour connecter deux ports RJ45 sur les commutateurs Gigabit.
Port SFP
Le port SFP (port mini-GBIC) est une interface de petite taille, remplaçable à chaud. Les vitesses typiques étaient de 1 Gbit/s pour les SFP Ethernet et jusqu'à 4 Gbit/s pour les modules SFP Fiber Channel. Le port SFP permet à un commutateur gigabit de réaliser des liaisons montantes en fibre sur de plus longues distances ou des liaisons montantes en cuivre à courte portée en insérant les modules SFP correspondants (SFP en fibre ou SFP en cuivre).
Port SFP+
Le port SFP+ (small form-factor pluggable plus) est une version améliorée du port SFP, supportant des vitesses plus élevées jusqu'à 10Gbps. En termes de compatibilité SFP vs SFP+, les ports SFP+ acceptent souvent les optiques SFP mais à un débit réduit de 1Gbps. Cependant, Il n‘est pas possible de brancher un émetteur-récepteur SFP+ sur un port SFP car SFP+ ne supporte pas les vitesses inférieures à 1Gbps.
Port SFP28
Le port SFP28 est une version améliorée du port SFP+. Le SFP28 a le même facteur de forme que le SFP+, mais supporte 25Gb/s sur une seule voie. Le SFP28 offre un nouveau moyen d'améliorer les réseaux : le 10G-25G-100G, qui est une solution économique en énergie pour répondre aux demandes croissantes des réseaux de centres de données de nouvelle génération.
Port QSFP+
Le port QSFP+ est une amélioration du port QSFP (quad small form-factor pluggable) conçu pour les voies 4x10G afin de supporter l'Ethernet 40G. C'est-à-dire qu'il dispose d'interfaces SFP+ à quatre canaux de 10 Gbit/s pouvant transférer des débits allant jusqu'à 40 Gbps.
Port QSFP28
Le port QSFP28 est conçu pour des applications 100G. Il offre des signaux différentiels à haut débit avec des débits de données allant de 25 Gbps à potentiellement 40 Gbps, et répond enfin aux exigences d'Ethernet 100 Gbps (4×25 Gbps) et de débit de données amélioré (EDR) 100 Gbps 4X InfiniBand.
Un commutateur réseau peut prendre en charge des ports variés. Voici quelques exemples de commutateurs gigabit, de commutateurs Ethernet 10GB et de commutateurs Ethernet 40G/100G pour montrer les types et la quantité de ports qu'un commutateur réseau peut posséder.
|
Cisco Catalyst 4948 Switch 10 Gigabits | Dell EMC S6010-ON Switch 40GE | FS S3900-24T4S Switch Gigabit 10/100/1000BASE-T | FS S5850-48S2Q4C Switch Ethernet 100GB |
---|---|---|---|---|
Port RJ45 | 48 | / | 24 | / |
Port SFP | / | / | / | 48 |
Port SFP+ | / | / | 4 | / |
Port QSFP+ | / | 32 | / | 2 |
Port QSFP28 | / | / | / | 4 |
Types de ports des commutateurs Ethernet par fonctions
Les fonctions et applications sont également des facteurs importants pour les types de connecteurs des commutateurs Ethernet, car le même port peut être utilisé à des fins diverses. Cette catégorie est peut-être plus complexe, mais elle nous permet de mieux comprendre la configuration des types de ports des commutateurs Ethernet.
Port Combo
Le port combo est considéré comme une interface unique avec deux extrémités frontales, c'est-à-dire un connecteur RJ-45 et un connecteur de module SFP. En d'autres termes, il s'agit d'un port composé qui peut supporter deux interfaces physiques différentes. Mais les deux ports physiques différents ne peuvent pas être utilisés simultanément. Cela signifie que si le port SFP est utilisé, le port cuivre correspondant est automatiquement désactivé et vice versa. L'avantage est d'offrir différents types de connectivité sans occuper la matrice de commutation inutilisée, ce qui donne aux utilisateurs la puissance et la souplesse nécessaires pour configurer leur commutateur en fonction des exigences de leurs applications uniques.
Port Stack
Le port empilable (Stack Port), est un port fonctionnel spécial sur le commutateur qui est utilisé pour se connecter avec d'autres commutateurs empilables du même modèle, de la même marque et de la même version de logiciel pour fonctionner comme un seul commutateur empilable. Ce groupe de commutateurs présente les caractéristiques d'un seul commutateur mais a la capacité portuaire de la somme des commutateurs combinés. Un port Stack peut également être un port de liaison montante, mais certains commutateurs peuvent avoir un port dédié pour l‘empilage. Par exemple, les commutateurs empilables de la série S3900 de FS utilisent un port de liaison montante pour réaliser un empilage avec des modules DAC, AOC ou émetteur-récepteur et des câbles de raccordement en fibre optique. Cette solution est très économique et offre une grande flexibilité, ce qui est idéal pour les connexions longue distance.
Port PoE
L'alimentation par Ethernet (PoE) permet à un seul câble réseau de transporter simultanément les données et le courant. Les ports PoE fournissent l'alimentation selon deux normes : IEEE 802.3af fournit une puissance allant jusqu'à 15,4 watts sur un port de commutateur tandis que IEEE 802.3at (également connu sous le nom de PoE+) fournit une puissance allant jusqu'à 30 watts sur un port de commutateur. Cependant, le courant perdrait de sa puissance à mesure que la distance augmente. La puissance minimale garantie disponible au PD est de 12,95 watts par port pour le PoE et de 25,5 watts par port pour le PoE+.
Types de ports des commutateurs Ethernet par architecture de réseau
L'architecture de réseau traditionnelle comporte généralement trois couches, dont une couche centrale (Core), une couche de distribution et une couche d'accès. En conséquence, les commutateurs et les ports Ethernet sont également de ce type.
Port d‘accès
Le port d'accès est utilisé pour connecter des appareils tels que des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des imprimantes, etc. Un port de commutateur dans les modes d'accès appartient à un VLAN spécifique et envoie et reçoit des trames Ethernet régulières sous forme anonyme, sans étiquettes (untagged). Habituellement, un port d'accès ne peut être membre que d'un seul VLAN, le VLAN d'accès, et il supprime toutes les trames qui ne sont pas affectées au VLAN d'accès.
Port Trunk
Le port Trunk est adopté parmi les commutateurs ou entre commutateurs et les dispositifs de niveau supérieur, disponibles en liaison Trunk. Un port Trunk permet de mettre en place plusieurs VLAN sur une interface. Il peut donc acheminer le trafic de plusieurs VLAN en même temps. Le port Trunk est un port d'agrégation VLAN connecté aux autres ports du commutateur, tandis que le port d'accès est un port que le commutateur connecte à l'hôte dans le VLAN.
Port hybride
Le port hybride peut être utilisé pour connecter les appareils du réseau, ainsi que les appareils des utilisateurs. Il prend en charge à la fois les VLAN non étiquetés (untagged), comme le port d'accès, et les VLAN étiquetés, comme le port Trunk, et il peut recevoir des données d'un ou de plusieurs VLAN. Les ports hybrides présentent de nombreuses similitudes avec les ports Trunk, mais ils ont des caractéristiques de configuration supplémentaires.
La figure suivante illustre comment les trois types de ports de commutation s'appliquent dans un même système.
Conclusion
Identifier les différences entre les types de ports des commutateurs Ethernet permet de sélectionner les commutateurs les mieux adaptés à vos besoins en matière de réseau. Pour déterminer le type et la quantité de port de commutation nécessaire, il convient de considérer le volume des activités actuelles et futures ainsi que les exigences liées à ces fonctions. Le choix le plus adapté est le meilleur.