Français

Guide sur les adaptateurs/coupleurs pour fibres optiques

Mis à jour depuis le 01 juil, 2020 by
10.6k

Parmi les nombreux composants d'un système de réseau optique, l'adaptateur de fibre optique est peut-être le moins visible, ce qui est souvent ignoré par les responsables et administrateurs informatiques. Bien qu'il soit de petite taille, il ne faut pas négliger le fait que l'adaptateur de fibre optique est d'une importance vitale pour l'ensemble du système d'exploitation des réseaux optiques.

L'adaptateur de fibres optiques, également connu sous le nom de coupleur de fibres optiques, joue un rôle essentiel dans l'alignement des fibres individuelles d'un câble avec les fibres d'un autre câble. Disponible sur le marché depuis plusieurs décennies, il offre des performances stables dans l'ensemble du système de câblage en fibre optique. Nous devons être conscients du rôle important que joue l'adaptateur à fibre optique dans les systèmes d'interconnexions.

 

Adaptateur de fibre optique : un élément de petite taille mais très important

La raison pour laquelle l'adaptateur de fibre optique joue un petit rôle, mais essentiel, dans les systèmes de communication optique est due à sa fonction, qui ne doit en aucun cas être négligée par les connecteurs.

Qu'est-ce qu'un adaptateur de fibre optique ?

Un adaptateur de fibre optique est un petit dispositif qui permet de connecter des jarretières à fibre optique entre eux. Les adaptateurs de fibres optiques peuvent avoir différentes formes, mais ils sont tous conçus pour remplir la même fonction : relier et aligner les connecteurs de deux jarretières à fibre optique. Un adaptateur en fibre optique permet de fixer des jarretières à fibre optique les uns aux autres, individuellement ou dans un grand réseau, ce qui permet à plusieurs appareils de communiquer en même temps.

adaptateur de fibre optique connectant les jarretières optiques

Figure 1 : adaptateur de fibre optique connectant les jarretières optiques

Comment fonctionne un adaptateur de fibre optique ?

Nous savons que les exigences relatives à une connexion en fibre optique et à une connexion en cuivre peuvent être très différentes. Alors que deux conducteurs en cuivre peuvent être reliés directement par une soudure ou par des connecteurs qui ont été sertis ou soudés aux fils, la qualité d'une connexion par fibre réside dans l'alignement précis de chaque cœur de fibre. Et un tel alignement est obtenu grâce à deux éléments de précision : la virole dans chaque connecteur et le manchon d'alignement dans chaque adaptateur. D'une part, la plupart des connecteurs sont équipés d'une virole de 2,5 millimètres de diamètre, dans laquelle se trouve la fibre. La virole permet à la fois de fixer et d'aligner la fibre. D'autre part, à l'intérieur de chaque adaptateur de fibre optique se trouve le manchon d'alignement. Son but est de réunir les embouts des deux connecteurs qui sont accouplés dans le manchon de l'adaptateur et se trouve approximativement au milieu.

principe de fonctionnement de l'adaptateur de fibre optique.jpg

Figure 2 : principe de fonctionnement de l'adaptateur de fibre optique

Types d'adaptateurs de fibres optiques

Il existe un certain nombre de formes différentes d'adaptateurs, en fonction de la composition des deux câbles qui doivent être connectés ainsi que de la diversité des connecteurs de fibres optiques. Selon les types de connecteurs de fibres optiques pour lesquels les adaptateurs sont utilisés, il existe plusieurs adaptateurs standards : Adaptateur LC, adaptateur FC, adaptateur SC, adaptateur ST, adaptateur E2000, adaptateur MTP/MPO, etc.

types d'adaptateurs de fibre optique.jpg

Figure 3 : types d'adaptateurs de fibre optique

Adaptateur LC

Les adaptateurs LC peuvent être utilisés pour la connexion des jarretières optiques LC ou connecteurs LC. Il y a différents types, notamment de LC à LC, LC à FC, LC à SC, LC à ST, et LC à MU, etc. Tous ces adaptateurs peuvent être disponibles en simplex, duplex, quad, monomode, multimode, UPC, APC, PC avec boîtier plastique, manchon en zircone et manchon en bronze en option.

Adaptateur FC

Les adaptateurs FC peuvent être utilisés pour la connexion des jarretières optiques FC ou connecteurs FC. Les adaptateurs FC sont de type carré, simple D et double D, en version monomode et multimode. Tous ces adaptateurs sont dotés d'un boîtier métallique et de manchons en céramique. L'adaptateur carré FC est disponible dans les modèles de corps standard avec un boîtier nickelé ou en zinc. Les adaptateurs ronds FC sont disponibles avec un choix D ou double D, et disposent d'un boîtier nickelé pour la résistance à la corrosion.

Adaptateur SC

Les adaptateurs SC peuvent être utilisés pour la connexion des jarretières optiques SC ou connecteurs SC. Il existe différents types de manchons, notamment monomodes et multimodes, manchons en zircone et en bronze, versions simplex et duplex. Des adaptateurs SC standard femelle à femelle et SC hybrides sont également disponibles. Les adaptateurs SC typiques sont dotés d'un boîtier en plastique. Il existe également des adaptateurs SC à boîtier métallique. La plupart de ces adaptateurs sont munis de manchons en céramique, tandis qu'il existe des adaptateurs SC à manchon en bronze qui sont généralement de type multimode.

Adaptateur ST

Les adaptateurs ST peuvent être utilisés pour la connexion des jarretières optiques ST ou connecteurs ST. Il existe des adaptateurs ST simplex, duplex, monomode, multimode, en métal et en plastique. La plupart des adaptateurs ST sont simplex avec des manchons en zircone, et des adaptateurs à manchon en bronze sont disponibles pour multimode.

Adaptateur E2000

Les adaptateurs E2000 peuvent être utilisés pour la connexion des jarretières optiques E2000 ou connecteurs E2000. Il existe des adaptateurs E2000 monomodes et multimodes. Ces adaptateurs sont disponibles en deux types de polissage : UPC et APC. Les adaptateurs E2000 sont munis de manchons en zircone et sont de style simplex. E2000 est une marque déposée de la société Diamond.

Adaptateur MTP/MPO

L'adaptateur MTP/MPO fournit la connexion entre câbles ou câbles et équipements de type MTP/MPO. Cet adaptateur est compatible avec tous les connecteurs MTP de 4 à 72 fibres, largement utilisé dans les réseaux 10G/40G/100G, centres de données, systèmes de communication par fibre optique, réseaux de télévision par câble, réseaux d'accès par fibre optique et transmission vidéo.

Adaptateur spécial de fibre optique : adaptateur pour fibres nues

L'adaptateur de fibre nue est un type d'adaptateur qui peut être utilisé pour fixer un câble de fibre optique nue à une pièce de connexion. Ce type d'adaptateur permet au câble de s'insérer dans une fente de connexion, que ce soit dans un manchon d'accouplement ou dans un appareil électronique. Le câble en fibre optique peut être inséré dans un adaptateur qui fonctionne avec tous les types de connecteurs standard.

 

Que faut-il considérer lors du choix d'un adaptateur de fibre optique

Avec un nombre de formes différentes d'adaptateurs disponibles, le choix de l'adaptateur de fibre optique approprié peut être difficile. Pour une personne inexpérimentée, tous ces adaptateurs peuvent se ressembler, mais il existe des différences très importantes dans la qualité des adaptateurs qui peuvent affecter de manière drastique les performances du centre de données. Les deux points suivants doivent être pris en compte, lorsqu'on envisage un adaptateur de fibre optique.

types d'adaptateurs à fibre optique.jpg

Figure 4 : types d'adaptateurs à fibre optique

Type de câbles à connecter

Si les câbles de connexion ont tous la même forme, un adaptateur avec des entrées carrées, rectangulaires ou rondes peut être utilisé. Ces adaptateurs sont constitués de deux ou plusieurs connexions femelles dans lesquelles les câbles à fibres optiques peuvent être branchés. Et si les câbles de connexion sont différents, il est nécessaire d'utiliser un adaptateur hybride, conçu pour relier deux types de câbles à fibres optiques différents entre eux. Il existe de nombreux types différents d'adaptateurs hybrides, il est donc important de savoir quel type de câbles doit être connecté.

Matériel pour le manchon d'alignement de l'adaptateur

Le manchon d'alignement est le composant le plus important d'un adaptateur de fibre optique. Certains fabricants pourraient choisir un métal, parfois appelé bronze phosphoreux. Cet alliage est réputé pour sa résistance et rigidité. Cependant, les matériaux céramiques sont adaptés à la fabrication de coupleurs. Les céramiques ont une structure non métallique, inorganique et cristalline. La structure cristalline de la céramique permet d'obtenir une surface très rigide qui ne se déforme pas. Pourquoi cela est-il important ? Comme nous l'avons indiqué, l'alignement est essentiel. Un métal plus délicat comme le bronze phosphoreux se déforme avec le temps, surtout avec des branchements et débranchements répétés. La céramique conservera sa forme originale pendant beaucoup plus longtemps. Cela donne un coupleur qui a des manchons d'alignement en céramique nettement supérieur au bronze phosphoreux.

 

Procédures de nettoyage des adaptateurs de fibres optiques

Aussi petit qu'il soit, l'adaptateur de fibre optique reste une partie importante de l'ensemble du système optique, et doit être nettoyé selon les procédures de nettoyage appropriées. Il existe deux méthodes de nettoyage : le nettoyage à sec et le nettoyage humide.

1. Nettoyage à sec : tout d'abord, insérez un bâton de nettoyage de l'adaptateur à sec (ou une brosse pour manchon adaptateur de fibre) à l'intérieur de l'adaptateur et retirez-le par un mouvement de torsion ; le nettoyage se fait à l'intérieur de la surface du manchon d'alignement. Après avoir nettoyé l'adaptateur avec le connecteur installé à une extrémité, inspectez la face d'extrémité du connecteur pour détecter toute contamination.

2. Nettoyage humide : insérer un bâton de nettoyage (ou une brosse pour adaptateur de fibre) humidifié avec une solution de nettoyage pour fibre optique (ou > Alcool Isopropylique 91%) à l'intérieur de l'adaptateur et le retirer par un mouvement de rotation ; nettoyer la surface intérieure des manchons d'alignement. Après le nettoyage de l'adaptateur avec le connecteur installé à une extrémité, inspectez la face d'extrémité du connecteur pour détecter toute contamination.

 

Conclusion

L'adaptateur de fibre optique joue un rôle essentiel en alignant les fibres individuelles des câbles entre elles. Si les fibres ne sont pas correctement alignées, il y aura une perte à ce point d'accouplement. Si les pertes sont trop importantes, les temps d'arrêt sont une possibilité bien réelle. Dans un système de communication par fibre optique, chaque appareil compte, quelle que soit sa simplicité ou sa taille. Ce sont ces petits éléments, comme les adaptateurs et connecteurs de fibre optique, qui permettent à l'ensemble du système de fonctionner sans problème.

Articles connexes :
Quel type de câble de connexion en fibre dois-je choisir ?
Tuto sur les connecteurs à fibre optique

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.1k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.7k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.7k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.8k