Français

5 Façons d'Assurer la Sécurité Physique des Centres de Données

Mis à jour depuis le 01 mars, 2023 by
864

Contenant une grande quantité de données de valeur, les centres de données sont continuellement exposés aux menaces de sécurité. De nombreuses organisations se concentrent davantage sur les menaces de cybersécurité lorsqu'elles planifient la stratégie de sécurité de leurs centres de données, négligeant les questions de sécurité physique. En fait, l'un des principaux domaines de responsabilité pour les centres de données est la sécurité physique, qui ne devrait pas être laissée de côté. Avec la grande complexité des centres de données modernes et l'augmentation des attaques contre les centres de données, les stratégies de protection doivent être mises à niveau. Voici cinq moyens efficaces d'assurer la sécurité physique des centres de données.

Site Sécurisé

Il est essentiel de s'assurer que les installations des centres de données sont protégées des zones à haut risque de catastrophes naturelles ou artificielles pour maintenir la sécurité et la fiabilité des informations. Par conséquent, les centres de données doivent être construits loin des zones à haut risque où les ouragans, les tremblements de terre, les tsunamis et les inondations sont fréquents. Si l'on considère les problèmes d'origine humaine, les zones que votre centre de données doit éviter comprennent également les aéroports, les centrales électriques et les installations chimiques.

Les centres de données doivent également être situés de préférence à l'écart des grands axes routiers afin de créer des zones tampons composées d'aménagements paysagers et de barrières anti-collision.

Infrastructure et Système de Protection Robustes

Outre l'emplacement, les centres de données doivent également renforcer la fiabilité de leur infrastructure et de leur système de protection afin d'éviter les dommages causés par des risques internes tels que les incendies. Par exemple, des murs et des structures en béton armé peuvent être utilisés pour protéger l'installation contre les attaques extérieures. Et les centres de données devraient être déployés avec les systèmes de protection suivants :

  • Système de contrôle de l'environnement pour surveiller et réguler la température et l'humidité.

  • Alimentation sans interruption (ASI)

  • Systèmes d'alarme incendie, de détection de fumée par aspiration et de protection contre les incendies avec un système d'arrosage à sec par zones.

  • Système de répulsion contre les rongeurs pour empêcher les rats de détruire les serveurs et les câblages.

Contrôle d'Accès à Plusieurs Niveaux

La manière optimale et stratégique d'assurer la sécurité d'un centre de données est de le gérer par couches. Les couches multiples fournissent un modèle de protection physique structuré, ce qui permet d'analyser facilement les défaillances et de prendre des mesures de protection efficaces et appropriées pour chaque couche.

Par exemple, il existe des clôtures et des barrières à l'extérieur du centre de données pour isoler et protéger le bâtiment. Des points de contrôle sécurisés sont mis en place aux entrées, où l'entrée principale nécessite un enregistrement et une vérification par le personnel de sécurité. Le personnel peut utiliser des cartes d'accès pour franchir les portes du centre de données. Pour les couches plus importantes, une identification plus complexe, telle que la prise d'empreintes digitales ou la biométrie, est nécessaire pour empêcher davantage les accès non autorisés.

Contrôle d'Accès à Plusieurs Niveaux

Vidéosurveillance

La vidéosurveillance est un outil extrêmement précieux et rentable pour réduire les menaces à la sécurité. Grâce à la vidéosurveillance, le personnel de la salle de surveillance peut détecter à temps une intrusion ou un accident et réagir de manière appropriée. Les enregistrements vidéo peuvent également être utilisés comme preuve pour exiger des dédommagements aux agresseurs. En raison de leurs avantages pour sécuriser les centres de données à tout moment, des caméras devraient être installées dans l'ensemble du bâtiment, à chaque entrée et sortie.

Contrôle de Sécurité

Les mesures mentionnées ci-dessus sont souvent prises dès le départ. Au fur et à mesure que les employés se familiarisent avec l'ensemble du système de protection, diverses stratégies ou technologies susceptibles d'échapper à ces préparatifs ou de les compromettre apparaissent peu à peu. Par conséquent, des tests réguliers des contrôles de sécurité physique sont essentiels pour la protection à long terme des centres de données.

Il existe de nombreux secteurs nécessitant des contrôles, tels que la validation des systèmes de contrôle d'accès, des caméras de télévision en circuit fermé et des divers systèmes de détection, qui fonctionnent et sont entretenus. Il est également important de vérifier les droits d'accès et d'utilisation des systèmes des employés après tout changement de rôle.

En outre, l'engagement des employés et la sensibilisation à la sécurité sont également essentiels. Les employés peuvent être formés aux mesures de sécurité à suivre et aux conséquences d'une violation des procédures, ce qui peut effectivement éviter que ceux-ci lancent des attaques contre les centres de données pour leur intérêt personnel.

Conclusion

Dans l'ensemble, les centres de données jouent un rôle essentiel dans les opérations et la productivité d'une organisation. Ils abritent des équipements coûteux et des données sensibles, ce qui les rend vulnérables à diverses menaces. La plupart des organisations se concentrent sur la sécurité logicielle des centres de données. Cependant, une brèche dans la sécurité physique peut entraîner le vol de données et l'endommagement de dispositifs, pour lesquels les mesures de sécurité virtuelles sont inutiles. Il est important de mettre en place des contrôles de sécurité physique appropriés pour garantir un centre de données sécurisé. Nous espérons que les cinq méthodes ci-dessus pourront vous être utiles.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.2k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.7k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.7k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.8k