Câble Cat6 plat ou rond, lequel choisir ?
Le câble Cat6 est un type de câble Ethernet courant. Il est principalement utilisé pour les réseaux informatiques atteignant une vitesse de transfert de données (DTR) de 1 Go, 1000 Mbps ou 1 Gbps ou plus. Lorsque vous mettez en place un réseau câblé pouvant atteindre 10 Gbps, le câble Cat6 est le premier élément que vous devez ajouter à votre liste d’achats.
La plupart d'entre nous ne savent pas que les câbles Cat6 peuvent être divisés en câbles plats et ronds selon la forme du câble. Dans cet article, nous allons examiner les câbles Cat6 plats et ronds et de leurs différences.
Qu'est-ce qu'un câble Cat6 plat ?
Le câble plat Ethernet Cat6 est une forme plate de fil de cuivre avec des paires torsadées disposées côte à côte plutôt que sous forme carrée. La plupart de ces câbles Ethernet ne sont pas blindés car il est très difficile de placer un blindage sur un câble Ethernet plat. Il n'est donc pas facile d'obtenir une protection EMI externe pour les câbles Ethernet plats. Comme ils n'ont pas d'isolation ni de blindage, ils sont plus économiques, plus légers et plus faciles à enrouler ou à emballer que les câbles ronds.
Qu'est-ce qu'un câble Cat6 rond ?
Le câble Ethernet Cat6 rond est un fil isolé de forme ronde qui contient quelques couches de matériaux de remplissage pour conserver sa forme circulaire originale. Il permet de minimiser l'échauffement dû à la friction. Ces matériaux de remplissage protègent le fil contre certains éléments extérieurs. Les câbles ronds peuvent isoler toute chaleur générée par les fils internes et les protéger contre les chocs et les éléments. Ils sont couramment utilisés dans les centres de données, dans les endroits qui nécessitent des longueurs de câble plus importantes ou dans les situations où les câbles Ethernet doivent traverser des murs.
Figure1 : Cat6 rond et Cat6 plat
Câble Ethernet Cat6 plat ou rond : Lequel choisir ?
Câbles Cat6 plats et ronds, quel est la différence entre ces câbles et lequel choisir ? Bien sûr, la différence la plus évidente est la forme. Mais outre l'apparence, ils sont également très différents en termes de fonctions et de scénarios d'application. Maintenant, nous allons explorer plus en détail le câble Cat6 plat ou rond à travers les cinq points ci-dessous.
Longueur : Le Cat6 rond est mieux pour les longues distances
Le câble plat Cat6 est livré avec un câble fin à brins multiples, qui est faible, la plupart des câbles plats sur le marché n'ont pas plus de 30 m de longueur. Les performances baissent à une plus grande longueur, ils ne sont donc pas recommandés pour les longues distances.
Les câbles Ethernet ronds ne sont pas très vulnérables à l'atténuation sur de longues distances, car les deux fils connexes sont conçus pour être enchevêtrés l'un dans l'autre à l'intérieur du câble rond. Il peut ainsi annuler les interférences qui lui sont superposées par l'environnement extérieur. Par conséquent, le fil rond peut atteindre une longueur de 100 mètres, tandis que le fil plat n'est généralement qu'un court cavalier, le plus long étant d'environ 2 mètres.
Isolant : Le Cat6 rond offre une meilleure isolation
Les câbles Cat6 plats n'ont pas de rembourrage ni d'isolation comme les câbles ronds. Il utilise une isolation similaire aux propriétés électriques. Par conséquent, les câbles plats sont plus affectés par les EMI, ils peuvent être atténués sur de longues distances.
Les câbles ronds Cat6 ne sont pas aussi sensibles à l'atténuation, ou à la dégradation (perte) des données sur de grandes longueurs de câble. Les câbles Ethernet ronds offrent une meilleure isolation que les câbles plats. Les câbles ronds Cat6 sont mieux protégés contre les EMI, ils sont mieux isolés et également blindés pour plus de durabilité.
Installation : Le Cat6 rond offre une plus grande flexibilité d'installation
Ce qui est pratique avec le câble Ethernet plat, c'est la taille des fils et la possibilité de poser votre câble à plat sur le sol ou sur des surfaces, c'est pourquoi c'est un excellent choix pour l'installation sous la moquette.
Mais les câbles ronds peuvent être passés à travers les murs plus facilement que les câbles plats, donc si vous devez faire passer des câbles à travers les murs, un câble Cat6 rond et solide est le choix idéal. Il est également livré avec un fil à noyau solide standard, ce qui lui confère une bonne fiabilité et le rend adapté au câblage sur de plus longues distances.
Durabilité : Le câble rond Cat6 offre une meilleure durabilité
Le câble Ethernet rond comprend quelques couches de substances de rembourrage qui contribuent à maintenir sa forme ronde et à réduire la production de chaleur. Ces composants protègent également le câble contre d'autres facteurs externes.
Comme un câble plat est conçu spécifiquement pour une installation permanente, il nécessite plus d'entretien que les câbles arrondis. Ils ne sont pas en mesure de fournir une durabilité aussi élevée que les câbles ronds. En revanche, les câbles ronds nécessitent très peu d'entretien et offrent un temps de fonctionnement plus élevé.
Figure2 : Câble Cat6 plat et rond
Application : Cat6 plat et rond pour différents scénarios
En raison de leurs différences, les câbles Cat6 plats et ronds ont des scénarios d'application différents. Par exemple, dans certaines maisons ou bureaux où l'espace supplémentaire est minime, les câbles plats peuvent s'adapter exactement à votre convenance. Au contraire, lors de la construction d'un bureau, d'un centre de données ou d'un réseau professionnel en extérieur, les câbles Cat6 ronds sont plus populaires en raison de leur couche de rembourrage solide et durable et de leurs meilleures performances en matière de blindage.
Conclusion
Les câbles plats ou ronds ont tous deux leurs avantages et leurs inconvénients. Votre décision doit être basée sur vos applications réelles. Avant de prendre une décision, il convient de considérer l'endroit où vous allez installer le câble, la longueur nécessaire, et si vous avez besoin d'une bonne capacité d'isolation. Une fois que vous connaissez vos besoins réels et toutes les différences entre les deux câbles, faire un choix ne devrait pas être trop difficile.
Article connexe :
Quelle est la différence entre le câble droit et le câble croisé ?
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)