Français

Quelle est la différence entre une passerelle et un pare-feu ?

Mis à jour depuis le 22 juil, 2021 by
8.7k

FS.com Boutique En Ligne Pour Équipements Réseau

La sécurité du réseau est l'un des aspects les plus importants à prendre en compte au moment du traitement des données via l'internet, le réseau local ou autres systèmes, quelle que soit la taille de votre entreprise. Les passerelles et les pare-feu sont des dispositifs importants pour la protection des réseaux. Ils permettent de détecter et de traiter en temps utile les risques potentiels pour la sécurité du fonctionnement des réseaux informatiques, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience plus sûre et de meilleure qualité. Quelles sont les différences entre une passerelle et un pare-feu ? Les réponses sont dans cet article.

Qu'est-ce qu’une passerelle ?

Une passerelle, ou gateway, est un dispositif matériel de réseau ou un nœud de réseau conçu pour connecter deux réseaux différents, permettant aux utilisateurs de communiquer à travers plusieurs réseaux. Les passerelles les plus courantes sont les ordinateurs et routeurs qui relient une entreprise à un réseau. Ils sont essentiels pour la communication entre les terminaux connectés à des réseaux hétérogènes ayant des caractéristiques de réseau différentes et utilisant des protocoles différents.

Passerelle

Qu'est-ce qu'un pare-feu ?

Un pare-feu, ou firewall, est conçu pour surveiller le trafic réseau entrant et sortant et pour déterminer si un trafic spécifique doit être autorisé ou bloqué en fonction d'un ensemble de règles de sécurité ou protocoles. Il peut établir une barrière entre votre réseau interne et le trafic entrant provenant de sources externes (comme l'Internet) afin de bloquer le trafic malveillant comme les virus et les hackers.

Un pare-feu peut être logiciel ou matériel (il est préférable d'avoir les deux dans votre réseau). Un pare-feu logiciel est un programme installé sur chaque ordinateur et qui régule le trafic par le biais de numéros de port et d'applications, tandis qu'un pare-feu physique est une pièce d'équipement installée entre votre réseau et la passerelle.

Pare-feu

Différence entre une passerelle et un pare-feu

Les différences entre une passerelle et un pare-feu seront démontrées en fonction de leur objectif, fonction, principe de fonctionnement et application dans les descriptions suivantes.

Objectif

La passerelle permet une communication entre deux réseaux différents avec des architectures et des protocoles différents. Elles peuvent être mises en place sous forme de matériel, de logiciel ou d'une combinaison des deux. Bien que la passerelle de sécurité puisse être appliquée pour protéger le réseau, son niveau de sécurité n'est pas aussi élevé que celui des pare-feu.

Les pare-feu peuvent protéger votre ordinateur en empêchant les utilisateurs non autorisés ou les pirates d'accéder aux réseaux privés connectés au réseau Internet. Les pare-feu bloquent essentiellement le trafic suspect, comme les virus et les hackers. L'objectif principal des pare-feu est de protéger votre réseau contre tout danger.

Fonction

Selon ses fonctions, la passerelle peut être classée en trois types : passerelle de protocole, passerelle d'application et passerelle de sécurité. La passerelle de protocole est utilisée pour la conversion de protocole entre des réseaux utilisant différents protocoles, ce qui représente la fonction la plus courante des passerelles. La passerelle d'application peut connecter deux applications différentes au niveau de la couche application, ce qui convient à la traduction de protocoles pour une application particulière. Quant à la passerelle de sécurité, elle peut offrir une protection contre les menaces de sécurité en ligne en appliquant les politiques de sécurité de l'entreprise et en filtrant le trafic internet malveillant en temps réel. Il existe également des passerelles multiservices sur le marché, qui utilisent une architecture multicœur haute performance et intègrent des fonctions telles que le pare-feu dynamique, la passerelle VPN, le contrôle du trafic réseau, etc., ce qui en fait des solutions idéales pour les réseaux de petite et moyenne taille.

Les pare-feu remplissent trois fonctions de sécurité de base pour un réseau : le filtrage des paquets, l'inspection dynamique et le rôle de proxy des applications.

  • Dans le filtrage des paquets, le pare-feu opère au niveau du paquet et examine le paquet de données lorsqu'il entre ou sort du réseau informatique. Le pare-feu utilise ensuite des règles définies par l'utilisateur pour décider d'accepter ou de rejeter le paquet. Si les données sont conformes, elles peuvent être reçues et inversement, si elles ne correspondent pas aux règles, elles sont rejetées. Le filtrage des paquets est généralement assez efficace pour résister aux attaques d'un réseau local.

  • Contrairement au filtrage des paquets, le filtrage statique vérifie les en-têtes des paquets et divers éléments de chaque donnée, et les compare aux informations fiables de la base de données. Pendant l'examen, le paquet sera analysé par couches, en enregistrant l'adresse IP et le numéro de port, de sorte que la sécurité est plus stricte que le filtrage des paquets.

  • Lorsque le pare-feu agit comme un proxy d'application, il travaille au niveau de l'application pour arrêter les informations (par exemple, les logiciels malveillants qui tentent de s'introduire dans votre système) entre votre réseau interne et externe.

Principe de fonctionnement

Les passerelles fonctionnent généralement à la couche 4 de l'OSI ou à une couche supérieure, et traduisent généralement les protocoles pour permettre aux terminaux de deux réseaux différents de communiquer entre eux. Les passerelles peuvent être à la fois matérielles et logicielles, ou une combinaison des deux. Les principes de fonctionnement sont donc déterminés par les fonctions qu'ils remplissent. L'image suivante montre les procédures opérationnelles de la passerelle d'application.

Principe de fonctionnement-passerelle

Les pare-feu analysent soigneusement le trafic entrant en fonction de règles préétablies et filtrent le trafic provenant de sources non sécurisées ou suspectes afin de prévenir les attaques. Les pare-feu protègent le trafic au niveau du point d'entrée d'un ordinateur, appelé port, où les informations sont échangées avec des périphériques externes.

En somme, les pare-feu fonctionnent comme des gardes de sécurité devant la porte d’un bâtiment et identifie les visiteurs qui se présentent, tout en filtrant les intrus qui tentent de pénétrer dans un système informatique personnel. Ils peuvent filtrer le trafic informatique en utilisant les adresses IP, les numéros de port et les protocoles. Par exemple, considérez les adresses IP comme des résidences et les numéros de port comme des pièces de ces résidences. Seules les personnes de confiance (adresses sources) sont autorisées à entrer dans la maison (adresse de destination). Elles sont ensuite filtrées de manière à ce que les personnes se trouvant dans la résidence ne soient autorisées à accéder qu'à certaines pièces (ports de destination), en fonction de leur rôle (propriétaire, enfants ou invités). Le propriétaire est autorisé à entrer dans n'importe quelle pièce (n'importe quel port), tandis que les enfants et les invités sont autorisés à entrer dans un certain nombre de pièces (ports spécifiques).

Principe de fonctionnement-pare-feu

De manière générale, les passerelles et les pare-feu peuvent être utilisés entre l'Internet et l'intranet/LAN. Mais lorsque les passerelles sont des périphériques réseau tels que des routeurs ou des switchs, ces types de passerelles peuvent être utilisés avec des pare-feu dans le même réseau (pour plus de détails, veuillez visiter : Switch réseau vs Routeur réseau vs Pare-feu réseau). Si vous souhaitez connecter deux réseaux différents avec des protocoles différents, les passerelles peuvent répondre à vos besoins. Si vous souhaitez protéger votre réseau contre les attaques de pirates informatiques ou autres menaces, les pare-feu peuvent être la solution idéale. La technologie et les capacités des passerelles et des pare-feu continueront d'évoluer et de se perfectionner dans les années à venir. Ces deux solutions de sécurité constituent un élément important des architectures réseau de toute organisation.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.1k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.7k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.7k