Description des modules SFP 10GBASE-T cuivre
Avec l'adoption généralisée de la virtualisation des fonctions réseau (NFV) et de la mise en réseau unifiée des données et du stockage, les serveurs sont aujourd'hui soumis à des exigences encore plus importantes en matière d'entrées/sorties.
Les câbles à fixation directe, les modules transceivers optiques et les modules 10GBASE-T SFP+ sont les solutions principales pour les exigences du réseau. Mais seul le nouvel transceiver 10G SFP+ cuivre offre la possibilité de fournir une connectivité à faible consommation d'énergie en utilisant l'infrastructure de câble Cat 6a/7 avec une flexibilité de paiement en fonction de la croissance.
Une introduction complète sur les modules SFP+ 10GBASE-T sera abordée dans cet article concernant les informations de base, les caractéristiques, les avantages, les applications et les questions fréquentes.
Présentation du transceiver SFP+ 10GBASE-T
Le module 10G SFP+ RJ45 offre une compatibilité avec le câblage structuré par câble Cat 6a/7 avec une distance de liaison allant jusqu'à 100 m, avec une économie d'énergie minimale de 0,5 W par port sur le port RJ45 10GBASE-T intégré. Il s'agit du premier module SFP+ RJ45 en cuivre qui offre une communication 10Gb/s sur des câbles Ethernet, en conformité avec les normes MSA SFF-8431 et SFF-8432. Le module SFP+ 10G cuivre offre également une plus grande flexibilité pour les applications 10G en cuivre à faible densité qu'un switch 10GBASE-T à port fixe en utilisant le port SFP+ existant pour la transmission en cuivre. Les caractéristiques du transceiver optique SFP+ 10G RJ45 sont présentées ci-dessous :
-
Facteur de forme réduit : Interopérabilité avec tout système de fixation et connecteurs SFP.
-
Performance : Présentation PHY complète.
-
Innovation : Branchement à chaud avec un démarrage progressif géré.
-
Compatibilité rétroactive auto-négociable : Il peut être compatible avec les réseaux 10/100/1000BASE-T de la génération précédente pour une migration sans problème vers le 10GbE.
-
Coût : avec le connecteur RJ-45 courant, le module SFP+ 10G en cuivre présente les avantages des solutions SFP+. Parce que les infrastructures sur cuivre sont bien moins coûteuses que celles sur fibre optique. C'est une solution rentable pour des distances allant jusqu'à 100 m sur des câbles UTP et STP et il suffit pour tous les scénarios d'utilisation d'accès au réseau.
Pourquoi le transceiver 10GBASE-T SFP+ est-il nécessaire ?
Les transceivers SFP+ 10GBASE-T, les câbles DAC 10G et les modules SFP+ 10G en fibre sont les solutions principales du réseau Ethernet 10G. Mais avec le DAC SFP+ bon marché et les fibres optiques SFP+ fiables disponibles pour les applications 10Gbps, pourquoi les utilisateurs devraient-ils employer les modules SFP+ 10Gb cuivre ?
-
Tout d'abord, il y a des ports électriques RJ45 sur les switchs pour un éventuel besoin de connexion de câbles de réseau. Cependant, le fait est que les ports électriques RJ45 du switch pour le câblage de réseau pourraient être insuffisants pour les besoins du réseau en cuivre. Dans ce cas, les modules SFP+ 10GBASE-T peuvent convertir le port optique en port électrique pour répondre à la demande de ports RJ45 insuffisants sur les switchs.
-
Deuxièmement, la longueur de la grande majorité des liaisons dans les réseaux de centres de données et d'entreprises se situe entre 10m et 100m, le module SFP+ 10GBASE-T fournit 10Gb/s de transmission de données sur une distance de 100 mètres ce qui constitue la limitation du DAC SFP+.
-
Troisièmement, les modules SFP+ 10GBASE peuvent être rétrocompatibles avec les modules 10/100/1000Base-T, ce qui permet d'économiser le budget des réseaux de centres de données. Grâce au connecteur RJ-45 commun, le module SFP+ 10G cuivre présente également l'avantage par rapport aux solutions SFP+ dans la mesure où l'infrastructure en cuivre est bien moins coûteuse que la fibre optique.
-
Enfin, le transceiver en cuivre SFP+ 10GBASE-T est pratique pour les opérateurs souhaitant déployer leurs systèmes de réseau. Lors de la connexion des modules 10G aux réseaux en cuivre, le transceiver SFP+ 10GBASE-T peut être directement incorporé dans les réseaux en cuivre, tandis que le transceiver en fibre optique SFP+ 10G doit être connecté à un convertisseur de médias pour établir cette connexion.
Application des modules SFP+ 10GBASE-T RJ45
Comme mentionné ci-dessus, le transceiver 10Gb SFP+ cuivre est basé sur le 10GBASE-T, qui a l'avantage d'être une technologie interopérable, basée sur des normes, qui utilise le connecteur RJ45 bien connu et offre une rétrocompatibilité avec les réseaux existants. Les transceivers SFP+ à RJ45 peuvent être appliqués pour les architectures ToR (Top of Rack), MoR (Middle of Row) ou EoR (End of Row) dans les centres de données et les réseaux d'entreprise. Les figures suivantes présentent deux applications pour les modules SFP+ 10GBASE-T.
Scénario 1 : Connexion de serveurs et/ou d'appareils de stockage avec 10GBASE-T RJ-45 à un switch SFP+.
Figure 1 : Transceiver SFP+ 10GBASE-T connectant le serveur et l'appareil de stockage
Scénario 2 : Mise à niveau du réseau à 10G au niveau des switchs de périphérie.
Figure 2 : Transceiver SFP+ 10GBASE-T au niveau du switch de périphérie
Questions fréquentes sur les transceivers SFP+ 10GBASE-T
Q: Comment connecter le CNA/NIC Intel X550 10 Gigabit Ethernet avec des switchs 10GbE en utilisant le transceiver SFP+ 10GBASE-T ?
R: CNA/NIC Intel X550 10 Gigabit Ethernet est un adaptateur réseau convergent avec des ports RJ45. Les switchs 10GbE sont généralement équipés de ports SFP+ et l'Inter X550 ne peut pas être relié directement à des switchs 10G. Par conséquent, les modules SFP+ 10GBASE-T peuvent être insérés dans les switchs 10Gb en utilisant des câbles Cat6a pour réaliser l'interconnexion des CNI 10GbE avec port RJ45 et des switchs 10G avec ports SFP+.
Q: Puis-je utiliser des câbles Cat5e pour me connecter à des transceivers SFP+ 10G cuivre ?
R: Non. La largeur de bande standard du Cat5e est de 100MHz, et il est conçu pour transmettre des signaux inférieurs à 90M. Les câbles Cat6a sont donc nécessaires pour la transmission de signaux de 10 Gigabit.
Q: Est-ce que le module SFP+ 10G RJ45 peut être utilisé à basse température ?
R: Les transceivers SFP+ à RJ45 sont disponibles en versions commerciale et industrielle. Les produits standard sont adaptés à une plage de température de fonctionnement de 0~70 °C. Pour une plage de température plus large, il est recommandé d'acheter des modules industriels.
Q: Quelles sont les différences entre un transceiver SFP+ 10GBASE-T et un convertisseur de média 10Gb/s ?
R: Ces deux produits peuvent obtenir une conversion mutuelle entre les signaux électriques et optiques 10G. Les trois principales différences entre le module 10GBASE-T SFP+ et le convertisseur de médias 10G sont listées ci-dessous :
-
Facteur de forme : le module 10GBASE-T est sur le facteur de forme SFP+ et de taille réduite alors que le convertisseur de média 10GbE est encombrant et nécessite une alimentation supplémentaire.
-
Coût : Comparé au convertisseur de média 10G, le transceiver SFP+ 10GBASE-T est beaucoup moins cher.
-
Perspectives d'application : Le marché du module SFP+ 10Gb RJ45 est plus large que celui du convertisseur de média 10G car le module 10GBASE-T peut être livré par lots à des prix plus bas.
Q: Est-ce que le transceiver SFP+ 10Gb à RJ45 peut augmenter le taux de transmission du réseau ?
R: Non. Il s'agit simplement d'un convertisseur photoélectrique qui ne traite pas le signal et n'augmente pas la vitesse de transmission du signal.
Q: Est-ce qu'un module SFP+ 10G peut être interconnecté avec un module 1000BASE-T ?
R: Oui, ils peuvent être interconnectés dans un réseau Ethernet.
Article connexe
10GBASE-T vs SFP+ vs DAC : lequel choisir pour le câblage de votre centre de données 10GbE ?
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)