Comparaison de la fibre optique de verre et fibre optique de plastique
En tant que support de transmission largement utilisé pour les télécommunications et les réseaux informatiques, la fibre optique présente l'avantage unique de la transmission de données à grande vitesse sur de longues distances. Il existe effectivement deux types de fibres optiques : la fibre optique en verre et la fibre optique en plastique. Cet article présentera une simple analyse comparative.
Qu'est-ce que la fibre optique de verre ?
Les fibres optiques en verre sont constituées de minuscules brins de verre qui sont regroupés à l'intérieur d'une gaine adaptée à des applications spécifiques, comme l'acier inoxydable, pour assurer la durabilité et résister aux températures élevées. Ils sont fixés à certains capteurs photoélectriques et guident la lumière de la tête de détection vers la cible. Les fibres optiques en verre ont une plage de température très large, allant de -40°F (-40°C) à +900°F (480°C). Les principales applications de la fibre de verre sont la communication, les capteurs et les systèmes de mesure. Certains types de câbles en fibre optique de verre peuvent également être utilisés dans des environnements difficiles tels que les environnements corrosifs et humides.
Avantages et inconvénients de la fibre optique de verre
Avantages :
-
Les câbles en fibre de verre peuvent être utilisés dans des applications à haute température comme les fours, les étuves et les condenseurs des gros moteurs, ainsi que dans des zones à très basse température comme les entrepôts frigorifiques.
-
Comme les noyaux de verre sont efficaces pour transmettre la lumière et permettent des vitesses de transfert nettement plus élevées, les fibres optiques en verre peuvent être utilisées sur de longues distances de détection.
-
La fibre optique en verre vous permet d'utiliser un capteur photoélectrique dans des zones où vous ne pourriez normalement pas les utiliser. Grâce à cet avantage, vous pouvez choisir des capteurs avec une large gamme de boîtiers, de styles de montage et de caractéristiques pour une application spécifique.
-
Comme les câbles de fibre optique en verre sont fins et légers, ils sont optimisés pour les petits espaces et les sites de petite taille.
Inconvénients :
-
L'installation de fibres optiques en verre requiert des techniciens hautement qualifiés, et les outils et équipements pour la terminaison des fibres sont généralement coûteux.
-
Le diamètre du noyau de la fibre de verre est très petit, d'où des exigences technologiques plus élevées pour coupler la lumière dans la zone du noyau, comme les sources de lumière.
-
Les fibres optiques en verre sont fragiles et plus susceptibles de se briser si elles ne sont pas manipulées correctement.
Qu'est-ce que la fibre optique plastique ?
La fibre optique plastique (POF) a été introduite dans les liaisons optiques plus tard que la fibre optique en verre. Il s'agit d'une fibre optique dont le cœur et la gaine sont tous deux en plastique ou en matériaux polymères plutôt qu'en verre. Il est généralement constitué de PMMA (acrylique), une résine à usage général comme matériau de base, c'est pourquoi il est également appelé fibre optique PMMA. Comme la fibre optique en verre, le POF transmet la lumière à travers le cœur de la fibre. Les POF sont généralement des fibres multimodes avec un grand noyau (diamètre de 0,15 à 2 mm). Fabriqués à partir d'un seul fil acrylique, les câbles en fibre optique plastique sont efficaces lorsqu'ils sont utilisés avec des sources lumineuses rouges visibles.
Avantages et inconvénients de la fibre optique plastique
Avantages :
-
Les matériaux qui composent le POF et l'installation avec les assemblages associés ne sont pas coûteux.
-
Il est flexible et solide, capable de se plier davantage sans se briser.
-
Le réseau qui utilise la fibre optique plastique peut être installé par du personnel non formé et même par des utilisateurs particuliers.
-
Les fibres optiques en plastique utilisent une lumière verte ou rouge inoffensive qui est facilement visible à l'œil nu. Elles sont sûres lorsqu'elles sont installées dans une maison et ne présentent aucun risque pour les enfants.
Inconvénients :
-
L'atténuation et la dispersion du signal du POF sont généralement très élevées, d'où sa limitation à de courtes distances.
-
Le POF ne peut pas résister à la température extrême comme la fibre optique en verre.
Quelle est la différence entre la fibre optique en verre et la fibre optique en plastique ?
Suite à cette introduction sur la fibre optique en verre et fibre optique en plastique, vous aurez une meilleure idée de la différence entre ces deux types de fibres. Le tableau comparatif suivant, qui résume les paramètres, vous aidera à mieux comprendre.
Élément | Fibre optique en verre | Fibre optique en plastique |
---|---|---|
Diamètre du cœur | étroit (environ 50-100μm pour la fibre multimode et 8-10μm pour la fibre monomode) | large (environ 150-2000μm et même jusqu'à 20000μm) |
Ouverture numérique | Large | Étroit |
Coût | Coûteux | Moins cher |
Puissance du signal | Faible | Supérieur |
Températures extrêmes | Durable | Non durable |
Flexibilité | Moins flexible | Plus flexible |
Consommation | Plus complexe | Plus simple |
Distance de transmission | Longue | Plus courte |
Pour la connectivité à courte distance et pour ceux qui manquent de connaissances professionnelles sur la fibre de verre, le POF est un meilleur choix. Pour un environnement difficile et un taux de transmission plus élevé sur une longue distance, la fibre optique en verre convient parfaitement.
Autre type de fibre optique
Il existe un autre type de fibre optique : la fibre de silice gaine de plastique (PCS) ou parfois appelée fibre de silice gaine plastique dure (HCS - hard clad silica). Il comporte un noyau en verre et un revêtement en plastique mais est moins utilisé que la fibre optique en plastique. Par rapport aux fibres de verre, il présente des caractéristiques de performance nettement inférieures, ce qui se traduit par des pertes plus élevées et une largeur de bande plus faible. Le principal avantage est le noyau de grande taille (jusqu'à 200-300μm), qui est avantageux dans des applications telles que les applications industrielles et médicales.
Conclusion
Comme supports de transmission, la fibre optique en verre et la fibre optique en plastique sont toutes deux utilisées pour la transmission de données à haut débit. Cependant, ils sont constitués de différents matériaux et chacun présentent leurs propres avantages et sont adaptés à différentes applications. Lorsque vous choisissez la fibre optique la plus convenable pour une application spécifique, il est recommandé de tenir compte des facteurs mentionnés ci-dessus.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)