Comment Réduire la Congestion du Réseau des Centres de Données
La congestion du réseau se produit lorsque la quantité de données envoyées par un réseau dépasse sa capacité de traitement. Cela peut entraîner une diminution de la vitesse de transfert des données, une perte de paquets, voire une défaillance complète du réseau. La congestion peut survenir en raison de divers facteurs, tels que l'augmentation du nombre d'utilisateurs, les limitations de la bande passante et les problèmes d'acheminement. La congestion du réseau peut être un problème important pour les entreprises et les particuliers, car elle peut avoir un impact sur la productivité et l'efficacité.
Qu'est-ce que la Congestion du Réseau ?
La congestion d'un réseau fait référence tout simplement à la situation où il y a trop de trafic sur un réseau, ce qui entraîne une diminution de sa performance et de son efficacité. Cette situation est souvent due à une augmentation du nombre d'appareils ou d'utilisateurs sur un réseau, qui dépasse la capacité du réseau à gérer tous ces appareils ou utilisateurs en même temps.
En cas de congestion, les paquets de données peuvent être ralentis, perdus ou abandonnés. Cela entraîne des taux de transfert de données plus lents, des temps de téléchargement et de chargement plus longs et une latence accrue. Dans les cas les plus graves, le réseau peut même tomber en panne ou devenir indisponible.
Les congestions de réseau peuvent se produire dans n'importe quel type de réseau, y compris les réseaux locaux (LAN), les réseaux étendus (WAN) et l'Internet. Il s'agit d'un problème courant qui affecte de nombreux types d'appareils, notamment des ordinateurs, des routeurs, des serveurs et autres composants du réseau.
Pourquoi les Centres de Données ne Peuvent pas se Permettre des Congestions de Réseau
La congestion du réseau se produit lorsque le réseau de données est encombré et surchargé par le trafic de données, ce qui ralentit la vitesse de transfert des données et peut entraîner des pertes de données.
Voici quelques exemples :
-
Fiabilité : Les centres de données doivent être fiables et garantir l'accessibilité, la performance et la sécurité des données. Une congestion du réseau peut entraîner une indisponibilité ou une perte de données, ce qui peut nuire à la fiabilité du centre de données.
-
Efficacité : Les centres de données doivent fonctionner efficacement pour gérer les coûts et fournir des services de haute qualité aux clients. La congestion entraîne un ralentissement des taux de transfert de données et une augmentation des coûts d'exploitation, ce qui peut nuire à l'efficacité du centre de données.
-
Capacité : Les centres de données ont une capacité de bande passante limitée pour gérer le trafic de données, et une congestion du réseau pourrait entraîner un dépassement de leur capacité, avec pour conséquence une perte potentielle de données ou une défaillance du système.
-
Sécurité : Les centres de données doivent assurer la sécurité des données et se protéger contre les cyber-attaques. La congestion du réseau entraîne des failles de sécurité lorsque des pirates informatiques profitent des faiblesses du réseau pour accéder à des données confidentielles.
En résumé, les centres de données doivent éviter les congestions de réseau car elles peuvent affecter leur fiabilité, leur efficacité, leur capacité et leur sécurité, ce qui peut entraîner des pertes de données ou des pannes de système. Par conséquent, les centres de données doivent donner la priorité à la gestion du réseau afin de garantir une vitesse de transfert des données et une efficacité optimales.
Comment Résoudre les Problèmes de Congestion du Réseau ?
La congestion d'un réseau se produit lorsqu'il y a une augmentation significative du trafic sur le réseau qui dépasse la capacité des ressources disponibles, ce qui entraîne une dégradation des performances et un ralentissement de la vitesse de transfert des données. Pour résoudre le problème de la congestion du réseau, il est nécessaire de combiner plusieurs stratégies visant à gérer et à optimiser les ressources du réseau. Voici quelques méthodes pour faire face aux problèmes de congestion du réseau :
-
Mise à niveau du réseau : Envisagez d'améliorer la bande passante de votre réseau ou de mettre en place des solutions de qualité de service (QoS) pour donner la priorité au trafic.
-
Implémenter la mise en forme du trafic : La mise en forme du trafic est une méthode qui régule la quantité et le type de données qui passent par un réseau. Elle permet d'éviter la congestion du réseau en équilibrant le flux de trafic et en réduisant la quantité de données qui entrent dans le réseau à un moment donné.
-
Réduire le trafic non indispensable : Veillez à ce que seules les données essentielles soient transmises sur le réseau. Évitez les mises à jour ou les téléchargements de logiciels non essentiels pendant les heures de pointe.
-
Utiliser des méthodes de compression : La compression des données permet de réduire la taille des fichiers à transférer, ce qui réduit la congestion..
-
Mettre en œuvre l'équilibrage de charge : L'équilibrage de la charge répartit le trafic réseau entre plusieurs serveurs, ce qui réduit la charge sur un seul serveur et évite les congestions.
-
Mettre à niveau le matériel du réseau : La mise à niveau du matériel, comme les switchs ou les routeurs, peut augmenter la capacité du réseau et permettre de gérer davantage le trafic.
En mettant en œuvre ces solutions, vous pouvez réduire la congestion et améliorer les performances globales de votre réseau.
Protocoles de Réseau pour Réduire la Congestion du Réseau
Plusieurs protocoles de réseau sont utilisés pour la technologie de contrôle de flux des centres de données. Parmi les plus courants, nous pouvons citer :
-
802.1Qbb - Contrôle de flux basé sur la priorité (PFC), ce protocole est utilisé pour permettre le traitement sans perte du trafic dans les réseaux Ethernet. Il fonctionne en accordant une priorité plus élevée à certains types de trafic, tels que le trafic de stockage ou la VoIP, qui nécessitent un niveau garanti de bande passante et de latence.
-
802.3x - Ce protocole est utilisé pour prévenir la congestion du réseau en permettant aux appareils de se signaler mutuellement lorsqu'ils sont surchargés. Il fonctionne en interrompant la transmission des données jusqu'à ce que l'appareil récepteur soit prêt à les recevoir.
-
802.1Qau - Également connu sous le nom de Congestion Notification (CN), ce protocole est utilisé pour assurer la gestion de la congestion dans les réseaux Ethernet. Il fonctionne en notifiant les appareils d'une congestion potentielle avant qu'elle ne se produise, ce qui permet de prendre des mesures proactives pour l'éviter.
-
Data Center Bridging Exchange (DCBX) - Ce protocole est utilisé pour échanger des informations entre les périphériques du réseau afin de configurer et de gérer les paramètres du réseau. Il comprend des fonctions telles que le contrôle des flux prioritaires, la gestion de la congestion, ainsi que la découverte et la gestion des réseaux locaux virtuels (VLAN).
Ces protocoles sont essentiels pour maintenir la fiabilité, la performance et l'efficacité globale des réseaux des centres de données.
Choisir les Switchs Adéquats pour Centre de Données afin d'Éviter les Congestions de Réseau
Pour une transmission de haute qualité des données dans les centres de données, les switchs de centres de données doivent assurer la continuité de l'activité. Par exemple, bien que les switchs de centre de données FS disposent de fonctions de base, ils peuvent également assurer une faible latence du réseau et une perte de paquets nulle, ce qui permet d'éviter efficacement la congestion du réseau. Ils prennent en charge en interne une variété de technologies de contrôle de flux réseau, telles que les protocoles réseau comme PFC/ECN.
En outre, les switchs pour centres de données FS prennent en charge EVPN-VXLAN, ce qui permet aux utilisateurs de déployer rapidement et avec flexibilité des réseaux à grande échelle et de réduire les coûts de gestion des réseaux de centres de données. En ce qui concerne les installations matérielles, la protection de la redondance de l'alimentation électrique garantit la continuité des activités, ce qui peut considérablement améliorer la stabilité de l'exploitation du réseau de votre centre de données.
Switchs | N5860-48SC | N8560-48BC | N8560-32C | N8560-64C |
---|---|---|---|---|
Ports | 48x 10G SFP+| 8x 100G QSFP28 | 48x 25G SFP28| 8x 100G QSFP28 | 32x 100G QSFP28 | 64x 100G QSFP28 |
Chip de Switch | BCM56873 | BCM56873 | BCM56870 | BCM56970 |
Tampon de Paquets | 32MB | 32MB | 32MB | 42MB |
Latence | <1μs | <1μs | <1μs | <1μs |
Protocole de Réseau | PFC, ECN, DCBX | PFC, ECN, DCBX | PFC, ECN, DCBX | PFC, ECN, DCBX |