Comment construire un réseau 10GbE pour les petites et moyennes entreprises ?
Aujourd'hui, il y a tellement de données et d'applications qui tournent sur le réseau, et le trafic va continuera définitivement à augmenter. Les switchs Ethernet (commutateur), en tant que partie intégrante de la mise en réseau, offrent la vitesse et l'efficacité nécessaires pour gérer le trafic de données. Par conséquent, un plus grand nombre de composants tels que les switchs manageables de niveau 2/3 et les switchs et routeurs non-manageables sont utilisés dans les réseaux pour atteindre des performances plus élevées. Cependant, la mise à niveau vers le réseau 10GbE n'est pas toujours un processus simple, mais il existe certainement des solutions aujourd'hui qui facilitent les choses.
Déploiements de couches d'accès Réseau 10GbE pour les PME
Lorsqu'il s'agit de construire un réseau 10GbE, des éléments tels que le stockage et le serveur, le switch central de réseau, le switch d'accès avec liens montants 10G, les modules SFP+ 10G, les câbles cuivre Cat6a et les cartes réseau 10G (NIC) sont nécessaires. Les switchs sont destinés au traitement des données, les modules SFP+ et les câbles en cuivre cat6a sont destinés à la connexion de liaison et les cartes d'interface réseau sont destinées aux serveurs et aux périphériques de stockage.
Composants requis pour un réseau PME 10GbE
Stockage et serveur
Les entreprises d'aujourd'hui génèrent plus de données que jamais auparavant, en particulier lorsque le nombre d'employés d'une entreprise devient important, le besoin de serveurs multiples se fait ressentir. Le stockage et le serveur sont déployés pour résoudre ce problème. Lorsqu'il s'agit de stockage et de serveur PME 10GbE, certaines caractéristiques essentielles telles que la fiabilité, la disponibilité, la protection des données et le coût doivent être prises en compte. Dans le marché d'aujourd'hui, il existe différents types de stockage et de serveurs comme le serveur Dell pour les entreprises de différentes tailles.
switchs réseau
Qu'il s'agisse d'une grande, d'une petite ou moyenne entreprise, des switchs Ethernet fiables et abordables sont des éléments essentiels. Voici les trois types courants de switchs réseau.
Au cours des dernières années, le switch manageable est devenu populaire parmi les réseaux de PME en raison de sa fiabilité et de sa bonne performance. Considérant les prix, les switchs manageables Cisco ou d'autres switchs de marque sont très chers pour les réseaux de PME. Alors que les switchs non-manageables ne peuvent pas répondre aux exigences de gestion. Par conséquent, la commutation gérée devient le choix le plus approprié.
Prenons l'exemple du switch manageable FS S5800-8TF12S - SFP+ 10GbE 12 ports, il offre une densité de ports élevée avec 8 ports 1GbE RJ45 et combo SFP de 8 ports 1GbE et 12 ports 10GbE uplink port pour une infrastructure hyper convergeant. Avec ces ports combo, la flexibilité et la capacité d'application de ce switch entièrement manageable ont été largement améliorées, et un seul port combo peut être utilisé pour les liaisons cuivre ou fibre en même temps. Le switch SFP+ 12 ports 10GbE prend en charge des fonctions avancées telles que MLAG, SFLOW, SNMP, etc. Il peut répondre aux besoins de virtualisation, de services cloud et d'applications serveur à serveur, ce qui le rend parfait pour le développement de réseaux de PME-PMI. Pour plus de détails, cliquez ici : switch administrable 12 ports SFP+.
Choix de câblage 10GbE
Les câbles, qu'il s'agisse de câbles à fibre optique ou de câbles en cuivre, sont les composants nécessaires au câblage réseau. Le câble à fibre optique et le câble en cuivre RJ45 peuvent fonctionner avec des réseaux 10GbE. Une fois le switch réseau choisi, l'interface physique Ethernet pour les câbles fibre et cuivre est également définie. Par conséquent, le plus important est d'acheter des câbles fiables. Prenons encore ici l'exemple du FS S5800-8TF12S à 12 ports SFP+ 10GbE, un switch manageable par SFP+ 10GbE. Juste indiqué ci-dessous.
Le câblage de ces connexions est illustré ci-dessous.
Lien ① : un émetteur-récepteur SFP+ 10GBASE-T en cuivre est utilisé pour connecter le switch FS S5850-48T4Q 40G et le switch S5800-8TF12S 10G.
Link ② : dans ces connexions, des câbles en cuivre peuvent être utilisés pour des applications à courte distance (liens A). Si des connexions longue distance sont nécessaires, des câbles à fibre optique et des émetteurs-récepteurs optiques SFP peuvent être utilisés dans le combo SFP+ (lien B). Le combo 1GbE est suffisant pour supporter différents services réseau flexibles.
Link ③ : les connexions entre deux switchs, les SFP+ DACs sont une solution idéale pour les courtes distances. Comme pour les switchs situés à plus de 100 mètres, les modules SFP+ 10G sont un bon choix.
Carte 10G NIC
La carte NIC, également appelée carte réseau Ethernet, est utilisée pour fournir une connexion permanente à un ordinateur et à un réseau. Le prix de ces cartes dépend du fournisseur. Si vous effectuez une recherche sur Internet, les cartes réseau qui sont populaires parmi les utilisateurs sont Inter NIC, HP NIC et Mellanox NIC. Elles sont relativement bon marché et très performantes.
Dernières remarques
Il n'est pas facile de construire un réseau de PME. Les PME qui planifient une actualisation de la commutation doivent s'assurer que leurs nouveaux switchs peuvent répondre non seulement aux exigences des applications actuelles, mais aussi à celles des infrastructures postérieures. En un mot, le coût et la fonction nécessaires d'un switch manageable doivent être examinés avec soin, et le stockage et serveur doivent être en mesure de satisfaire le volume de données.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)