Comment Choisir des Switchs 10G pour les Applications des Services Financiers
Pour la plupart des sociétés de services financiers, le temps, c'est de l'argent. Pour que les systèmes de transaction fonctionnent aussi efficacement que possible, les organisations financières ont besoin d'un écosystème informatique adapté aux communications à très faible latence, dont l'un des composants clés est constitué par des commutateurs de réseau conçus pour des performances élevées, tels que les switchs 10 gigabit.
De nombreux utilisateurs ont déjà effectué un grand nombre de travaux sur des réseaux à haut débit ou des entreprises avec des applications de calcul à haute performance (ou HPC). Le terme "10G" leur est familier. Cependant, ils ne savent pas comment choisir un commutateur 10 gigabits qui peut les aider à économiser du temps et de l'énergie dans leur activité. Si vous êtes l'un d'entre eux ou si vous souhaitez savoir comment choisir un commutateur 10 gigabits pour vos applications financières, veuillez lire cet article.
Facteurs à Prendre en Compte lors du Choix de Swiths 10G pour les Applications de Services Financiers
Lorsqu'il s'agit de réseaux de services financiers, le choix du meilleur commutateur 10 gigabits est crucial pour des performances optimales. Voici plusieurs facteurs à prendre en compte lors de votre décision :
Latence du Réseau
La latence d'un réseau est un terme qui indique le retard dans la communication de données sur un réseau, généralement mesuré en millisecondes (ms). Plus le temps de latence augmente, plus le risque de perte ou d'altération des données s'accroît. Dans les applications de services financiers, même quelques millisecondes de retard peuvent avoir un impact significatif sur les performances. Un réseau à faible latence peut améliorer l'expérience de l'utilisateur et la satisfaction du client en aidant les applications à fonctionner plus rapidement et plus facilement. C'est pourquoi il est essentiel pour les applications financières de choisir un commutateur 10G offrant une faible latence.
Normalement, pour les commutateurs Gigabit Ethernet couramment utilisés, le temps de latence varie de 50 à 125 microsecondes. Pour les commutateurs 10G, le temps de latence est généralement compris entre 5 et 50 microsecondes. Les switchs FS 24 ports 10G peuvent offrir une latence réseau minimale de 0,66 microseconde, ce qui vous permet d'améliorer considérablement les performances de votre réseau.
Largeur de Bande de Commutation
Imaginez la latence du réseau comme un parcours sur une route, et la largeur de la route peut être comparée à la largeur de la bande passante. Plus la route est large, plus il est facile d'y circuler. Si vous voulez qu'une route permette aux véhicules de la traverser sans délai, elle doit être suffisamment large pour supporter toutes les voies de circulation qui y mènent (largeur de bande) et un système de péage (taux d'acheminement, PPS) pour gérer le nombre de véhicules (paquets) qui la traversent au fur et à mesure qu'ils arrivent. En d'autres termes, si vous disposez d'une faible largeur de bande, vous serez plus susceptible de connaître une congestion du réseau, ce qui indique une connexion internet plus lente.
Sur le marché financier, étant donné que de plus en plus de transactions commerciales et d'opérations bancaires sont exécutées en ligne, une bande passante plus large est synonyme d'augmentation des revenus, en particulier pour les entreprises qui adoptent le commerce à haute fréquence pour réaliser d'énormes bénéfices. Dans ce cas, il est très important pour les services financiers de sélectionner un commutateur 10G avec une grande largeur de bande de commutation. Toutefois, une bande passante élevée n'est pas nécessairement synonyme de performances élevées du réseau. La bande passante n'a pas d'importance si le débit des données est toujours ralenti par la latence ou la perte de paquets.
Les commutateurs 10G avec QoS (Quality of Service) peuvent aider à fournir différentes priorités à différentes applications, utilisateurs ou flux de données dans le cas où les applications les plus importantes se disputent la bande passante lorsqu'elles en ont besoin, réduisant ainsi la latence et la perte de paquets sur un réseau. En outre, les commutateurs 10G qui prennent en charge le protocole LACP (link aggregation control protocol) peuvent également contribuer à augmenter la bande passante. Le LACP permet de combiner plusieurs liaisons en une seule liaison logique afin d'augmenter la bande passante et la fiabilité du réseau sans modifier l'infrastructure du réseau.
Évolutivité
Dans les réseaux de services financiers, l'évolutivité est également une exigence essentielle. En d'autres termes, vous devez choisir un commutateur 10G capable de répondre non seulement à vos besoins actuels, mais aussi à vos besoins futurs. Pour un commutateur 10G, l'évolutivité fait référence à sa capacité à croître à la fois en termes de vitesse de port et de nombre de ports d'entrée et de sortie pris en charge.
Par exemple, un commutateur doté de 16 ports 10G peut prendre en charge jusqu'à 32 connexions fibre 10G pour une capacité de débit totale de 320 Gb/s. Par conséquent, plus un commutateur 10G possède de ports d'entrée et de sortie, plus il offre une grande capacité de débit et plus son expansion future est flexible. FS propose un commutateur 10G à 48 ports qui peut être modulable jusqu'à environ 1Tbps par châssis, ce qui offre une grande flexibilité pour votre croissance future. Si vous recherchez des commutateurs 10G à très faible latence, FS propose également des commutateurs 10G SFP+ dotés de tampons plus importants que la plupart des commutateurs Ethernet 10G, ce qui permet de sécuriser vos données en cas de défaillance du commutateur. Par ailleurs, les commutateurs 10G SFP+ peuvent être couplés à des câbles à fibre optique pour transmettre les données, ce qui réduit la latence du réseau par rapport aux câbles en cuivre.
Si l'on prend l'exemple du commutateur FS N5850-48S6Q à 48 ports 10G, il offre une commutation à taux de ligne complet au niveau 2 ou 3 sur 48 ports 10GbE et 6 liaisons montantes 40GbE, offrant une capacité de commutation de 1,44 Tbps pour les applications les plus exigeantes. Tous les ports du commutateur 10G prennent en charge les fonctions L2/L3 complètes, IPv4/IPv6 et OpenFlow pour une grande évolutivité et SDN (Software-defined Network) pour une plus grande facilité d'utilisation. Il est conçu pour répondre aux exigences de haute performance, de disponibilité et de mise à l'échelle du réseau des entreprises financières et des centres de données en nuage.
Summary
L'avantage évident de déployer des commutateurs 10G est, bien sûr, les vitesses impliquées, en particulier pour le secteur financier, car les vitesses 10G peuvent faire une grande différence en termes de productivité. Pour choisir un commutateur 10G approprié, vous devez prendre en compte les principaux facteurs expliqués ci-dessus. Pour plus d'informations sur les commutateurs 10G, rendez-vous sur FS.com.