Français

Comment choisir un système de vidéosurveillance pour entreprise

Mis à jour depuis le 27 déc, 2021 by
1.3k

La vidéosurveillance est l'un des domaines en pleine expansion dans le secteur de la sécurité, grâce aux nouvelles technologies et à la baisse des prix des systèmes de surveillance. De nos jours, presque toutes les entreprises disposent d'un ensemble de caméras de sécurité placées stratégiquement dans les locaux pour capturer les événements en temps réel.

Les anciennes technologies sont progressivement abandonnées et les entreprises investissent désormais dans des caméras de surveillance basées sur le cloud. La technologie du Cloud offre plusieurs avantages, allant de l'augmentation des performances et des fonctionnalités à l'accessibilité des systèmes à distance - par exemple, la technologie de détection et l'analyse vidéo.

Qu'est-ce qu'un système de vidéosurveillance et quelles sont les options disponibles ?

Un système de vidéosurveillance est composé de caméras, de terminaux de contrôle et d'affichage, et de dispositifs d'enregistrement. Ces composants opèrent ensemble pour surveiller les activités ou comportements des individus et des objets, afficher les images et les stocker pour une consultation ultérieure.

Système de vidéosurveillance

Les caméras disponibles incluent des modèles analogiques traditionnels jusqu'aux caméras plus modernes de type IP ou digitales. Les dispositifs d'affichage et de stockage sont disponibles en différents modèles, et vous pouvez choisir celui qui convient le mieux à vos besoins en matière de vidéosurveillance.

Lorsque vous achetez un système de vidéosurveillance, vous devez tenir compte de plusieurs facteurs. Nous avons rassemblé les aspects les plus importants qui vous aideront à réduire vos options afin que vous puissiez choisir le meilleur système de surveillance pour votre entreprise. En voici quelques-uns :

La zone à surveiller

Selon le type d'entreprise, vous devrez peut-être installer des caméras de vidéosurveillance à l'intérieur et à l'extérieur. Dans ce cas, vous pouvez choisir des caméras à double usage ou choisir des modèles intérieurs et extérieurs séparément. Le type d'environnement déterminera également la robustesse et la qualité de la caméra. Par exemple, dans les climats extrêmement froids, vous pouvez avoir besoin de modèles équipés de capteurs et d'un chauffage intégré pour garantir un fonctionnement optimal tout au long de l'année. De même, dans les zones telles que les usines ou les restaurants de cuisine où la présence de fumée ou de graisse est inévitable, les types de caméras doivent être choisis en fonction de ces conditions.

Le lieu que vous souhaitez surveiller déterminera également, dans une certaine mesure, l'utilisation d'une caméra cachée ou visible. Pour la surveillance de zones étendues, les caméras PTZ (Pan Tilt Zoom) sont préférables car elles sont moins nombreuses.

Clarté et qualité de l'image

Certains endroits de votre entreprise n'ont pas besoin de caméras haute résolution. Avant de vous décider sur les caméras à acheter, évaluez toujours vos espaces professionnels avec l'aide d'un consultant indépendant. Le parking et les grands espaces commerciaux peuvent nécessiter des caméras haute résolution par rapport aux bureaux et zones de réception de superficie inférieure. Cela vous aidera à utiliser votre budget de manière efficace.

Examinez les technologies disponibles

Le marché de la vidéosurveillance est inondé de nouvelles technologies pouvant être source de confusion pour un utilisateur inexpérimenté. Toutes ces technologies ne seront pas forcément utiles à votre entreprise. Vous devez donc savoir ce que vous voulez avant de comparer les options disponibles. Voici quelques facteurs à considérer en ce qui concerne les technologies :

  • Conditions d'éclairage – Certaines caméras permettent d'obtenir des images et des vidéos de qualité dans diverses conditions d'éclairage. Les caméras de surveillance dotées d'une technologie de filtrage de la lumière, comme les illuminateurs artificiels et les filtres IR, peuvent amplifier/réduire la quantité de lumière qui atteint les capteurs, créant ainsi des images de bonne qualité de jour comme de nuit..

  • Technologie de détection – Certaines caméras sophistiquées sont dotées de fonctions de reconnaissance faciale et de suivi intelligent, ce qui permet d'informer les responsables d'entreprise en temps réel de tout mouvement ou activité dans les locaux.

  • Technologie sans fil – Les systèmes de surveillance sans fil font partie des innovations les plus récentes dans le secteur de la sécurité et offrent plusieurs avantages. Ces caméras sont rentables, flexibles et hautement évolutives.

  • Intégration audio – Certains systèmes de vidéosurveillance permettent une intégration audio, ce qui permet d'écouter et même parler avec les auteurs potentiels d'infractions. Ce système peut également fonctionner comme une méthode de détection indépendante utilisée pour déclencher des alarmes ou des enregistrements lorsque le son dépasse un seuil prédéterminé.

Série de caméras de vidéosurveillance FS

Observations finales

Lors du choix d'un système de vidéosurveillance, il est souvent difficile de se décider pour le type de caméras le plus adapté. Le type de caméra détermine souvent le coût global, la facilité d'installation et même les options d'intégration.

Si vous préférez les produits à la pointe de la technologie, un système de surveillance sans fil avec des solutions de sécurité sur Cloud computing serait votre meilleur choix. Dans ce cas, il convient de tenir compte non seulement du coût des produits, mais aussi de la qualité et de la fiabilité du service et de l'assistance à la clientèle.

Toutefois, si les systèmes de sécurité sur site vous conviennent, assurez-vous que les performances, l'évolutivité et la facilité d'utilisation restent intactes.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.0k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.6k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.6k