Guide de sélection des émetteurs-récepteurs optiques pour multiplexeurs et démultiplexeurs DWDM
La technologie DWDM est une solution idéale pour la transmission de données sur de longues distances. Elle permet aux réseaux de fibres optiques de transmettre simultanément des signaux de plusieurs longueurs d'onde, élargissant ainsi la largeur de bande des réseaux de communication optique pour obtenir une transmission à grande vitesse et une plus grande capacité de canal. Les multiplexeurs et démultiplexeurs DWDM et les émetteurs-récepteurs optiques sont des composants essentiels de cette transmission DWDM. Le choix des émetteurs-récepteurs optiques appropriés pour le multiplexage et le démultiplexage DWDM est important pour une transmission DWDM de haute qualité. Cet article donne la réponse.
Émetteurs-récepteurs optiques pour les ports des multiplexeurs et démultiplexeurs DWDM
Les ports utilisés pour le multiplexage et le démultiplexage DWDM servent à connecter les fibres optiques externes aux ports de ligne du Mux Demux et aux ports de canal utilisés pour le multiplexage et le démultiplexage de différentes longueurs d'onde. La sélection des modules optiques correspondant à ces deux ports peut être envisagée sous deux aspects : la longueur d'onde et la distance de transmission.
Choisir des émetteurs-récepteurs optiques en fonction de la longueur d'onde DWDM
D'une manière générale, les bandes de fréquence couramment utilisées pour le DWDM 100Ghz sont C21~C60 (certains choisissent C20~C59). Prenons l'exemple du FS 40CH DWDM Mux Demux, sa plage de longueur d'onde est C21-C60. La bande de longueur d'onde des modules optiques peut être adaptée. S'il n'est pas nécessaire d'utiliser les 40 canaux du Mux Demux fibre, il est préférable de choisir des modules optiques à faible bande, c'est-à-dire C21, C22, C23…
Les bandes de fréquences les plus utilisées par FS 16CH DWDM Mux Demux et 8CH DWDM Mux Demux sont C21~C36 et C53~C60. La sélection de l'émetteur-récepteur est la même que pour le DWDM Mux Demux 40CH, il suffit de sélectionner la bande la plus basse à la plus haute. Il convient de noter que C53~C60 peuvent être connectés au port de canal 1530nm dans le système CWDM pour réaliser la mise à niveau des services DWDM sur le système CWDM.
Choisir les émetteurs-récepteurs optiques en fonction de la distance de transmission
Il est connu qu'une perte optique peut être causée par les équipements et les câbles optiques dans tous les processus de transmission. Par conséquent, la transmission réelle des émetteurs-récepteurs DWDM est plus courte que la distance de transmission nominale du module, en particulier dans les systèmes de transmission par fibre optique anciens. Si nécessaire, des dispositifs EDFA et DCM peuvent être ajoutés pour étendre la distance de transmission dans le réseau DWDM.
Compte tenu des différentes distances de transmission, il est nécessaire d'établir à l'avance un plan de budget de puissance pour l'utilisation du multiplexeur et du démultiplexeur. Si l'on prend l'exemple du réseau 10G, la perte d'insertion maximale d'un FS 40CH DWDM Mux Demux est de 5dB. Une liaison de transmission point à point complète nécessite deux Mux Demux à fibre DWDM, de sorte que la perte d'insertion totale est de 10 dB. Le module optique DWDM FS 10G 80km a un budget de puissance de 23dB. En outre, le système doit préparer une marge supplémentaire de 3dB afin de faire face à la perte supplémentaire causée par le vieillissement ultérieur de la liaison et le desserrement des joints.
Formule de référence du budget de puissance :
Budget du module - perte d'insertion Fiber Mmux Demux * 2 - marge du système = budget de puissance disponible pour la transmission de la liaison. (23-5-5-3=10dB)
La distance de transmission DWDM est calculée en fonction du coefficient de perte de 0,25dB/km. La distance de transmission théorique est le budget de puissance disponible pour la transmission de la liaison/coefficient de perte de la fibre = distance de transmission. (10/0,25=40km)
Il convient de noter que ce calcul prend en compte la perte maximale du multiplexeur et du démultiplexeur DWDM. En fait, la perte typique du FS 40CH DWDM Mux Demux est de 3,5dB, de sorte que la distance de transmission réelle sera plus longue que la distance théorique.
Modules émetteurs-récepteurs DWDM 10G pour 80km avec 40CH Mux Demux, la distance théorique de transmission est d'environ 40km si le système est très stable. Par conséquent, lorsque vous choisissez un émetteur-récepteur optique dans un réseau DWDM, vous devez choisir l'émetteur-récepteur optique approprié en fonction de la distance de transmission, et prendre également en compte la valeur de perte de la liaison à la longueur d'onde de 1550nm et la perte d'équipement du Mux Demux. Ce n'est que lorsque l'émetteur-récepteur optique ne peut pas répondre aux exigences de transmission que des équipements supplémentaires tels que EDFA et DCM doivent être ajoutés.
Émetteurs-récepteurs optiques pour les ports de fonction des multiplexeurs et démultiplexeurs DWDM
En plus des ports de canaux et des ports de lignes nécessaires, le DWDM Mux Demux dispose également d'autres ports spéciaux : ports 1310nm et 1550nm, ports de surveillance et ports d'extension.
Ports 1310nm
Le port 1310nm prend en charge la transmission du trafic à n'importe quel débit. Par conséquent, lors du choix d'un module émetteur-récepteur optique pour le port 1310nm, il y a deux considérations majeures : la longueur d'onde du module optique doit être de 1310nm, et la distance de transmission que le module optique prend en charge. Les modules optiques FS LR4/ER4/ER8 sont adaptés aux ports 1310nm et supportent la transmission de services 40G, 100G. Vous pouvez choisir un émetteur-récepteur optique approprié pour votre DWDM Mux Demux en fonction des besoins de transmission de votre entreprise.
Produits | SFP-10GLR-31 | QSFP-40G-ER4 | QSFP-100G-ER4L-S | BiDi SFP-10G-BX | BiDi SFP-10G-BX40U | BiDi SFP-10G-BX80 |
---|---|---|---|---|---|---|
Débit de données maximal | 10.3125Gbps | 44.6Gbps (4×11.2Gbps) | 103.125Gbps (4x 25.78Gbps) | 11.3168Gbps | 10.3125Gbps | 10.3125Gbps |
Longueur d'onde | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1330nm-TX/1270nm-RX | 1330nm-TX/1270nm-RX | 1330nm-TX/1270nm-RX |
Distance | 10km | 40km | 25km-40km | 10km | 40km | 80km |
Ports de surveillance et d'extension
Les ports moniteur et d'extension ne sont pas connectés aux émetteurs-récepteurs optiques, mais à l'appareil correspondant.
Le port moniteur est principalement utilisé pour la surveillance et la gestion du réseau. Il peut diviser la puissance combinée de tous les signaux sur la liaison dorsale de 1 %. Le port Monitor offre des méthodes de surveillance flexibles, avec différents dispositifs de surveillance, tels que des wattmètres optiques, des spectromètres et des OPM, pour tester la puissance, la longueur d'onde et le rapport signal/bruit optique (OSNR) des signaux optiques sans interruption des services.
Le port EXP est utilisé pour la mise à niveau d'autres bandes que le canal actuel. Par exemple, la bande actuelle d'un Mux Demux 16CH avec port EXP est C21~C36. Lors de la mise à niveau du service, vous pouvez connecter un Mux Demux avec n'importe quel nombre de canaux sur le port EXP sans C21~C36, tel qu'un Mux Demux 8CH de C53~C60.
Conclusion
En résumé, le choix d'émetteurs-récepteurs appropriés est vital pour une transmission de qualité pour les multiplexeurs et démultiplexeurs DWDM. Il est nécessaire de tenir compte de la longueur d'onde, de la distance et du budget de puissance pour gérer les pertes optiques. Les ports spéciaux, comme le 1310 nm pour le trafic polyvalent et les ports de surveillance/expansion, facilitent la gestion et la mise à niveau du réseau. Le choix des émetteurs-récepteurs optiques en fonction de ces facteurs garantit une performance optimale du réseau DWDM.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)