InfiniBand ou Fiber Channel : Comparaison des Protocoles de Stockage
Ces dernières années, l'application d'InfiniBand et de Fiber Channel au niveau du stockage de données a suscité un certain intérêt. Les entreprises aspirent de plus en plus à disposer d'une infrastructure réseau à haut débit, faible latence et haute performance. Quelle est la différence entre Infiniband et Fiber Channel concernant la technologie de stockage en réseau, et quelle est la tendance du développement futur ? Nous examinerons ci-dessous la différence entre InfiniBand et Fiber Channel dans le domaine des technologies de stockage.
InfiniBand et Fiber Channel : Goulets d'Étranglement des Réseaux d'Entreprise
Les statistiques de croissance des données structurées et non structurées au cours des dix dernières années indiquent que les données non structurées représentent une très grande proportion. Lorsque les entreprises répondent aux exigences des réseaux existants, elles doivent spécifier trois paramètres importants dans le choix d'InfiniBand et de Fiber Channel :
-
Bande passante - une mesure du taux de transfert des données ;
-
Latence - le temps nécessaire à l'exécution d'une demande d'E/S, également appelé temps de réponse ;
-
IOPS - Input/Output Operations Per Second (opérations d'entrée/sortie par seconde) est une mesure de performance d'entrée/sortie utilisée pour caractériser les dispositifs de stockage informatique tels que les disques durs, les disques SSD et les SAN ;
Deux autres paramètres dont chaque centre de données doit tenir compte sont la consommation d'énergie et la fiabilité.
Qu'est-ce que l'InfiniBand ?
InfiniBand et Fiber Channel ont chacun leurs caractéristiques et quelques différences en termes de performances de protocole et d'application. Toutefois, avant de choisir entre ces deux technologies de stockage, nous devons d'abord connaître les spécifications et les caractéristiques de ces deux technologies. InfiniBand (IB) est l'une des dernières normes de communication entre réseaux informatiques pour le calcul à haute performance, qui se caractérise par un débit très élevé et une latence très faible. Elle est le plus souvent utilisée pour interconnecter les superordinateurs. Intel et Mellanox InfiniBand sont les deux principaux fabricants de HBA (Host Bus Adapters) et de commutateurs réseau InfiniBand. FS présente le commutateur InfiniBand de la carte réseau Mellanox Quantum, qui prend en charge la transmission 200G et constitue l'un des meilleurs choix pour les centres de données à haute performance.
Qu'est-ce que Fiber Channel ?
Fiber Channel (FC) est devenu le choix dominant pour les réseaux SAN au milieu des années 1990. Un réseau Fiber Channel traditionnel se compose d'un équipement spécialisé appelé commutateur Fiber Channel, qui relie le stockage au réseau SAN, et d'adaptateurs de bus hôte Fiber Channel, qui relient ces commutateurs aux ordinateurs serveurs. Fiber Channel est un protocole bien établi à faible latence, à large bande passante et à haut débit. En tant que protocole de stockage, FC est facile à configurer et à gérer et a été largement adopté dans le passé.
Comme InfiniBand, Fiber Channel prend en charge les supports en fibre et en cuivre. Comme Fiber Channel n'est pas sensible au bruit, c'est le meilleur support de transmission. Les supports en cuivre sont également utilisés de nombreuses façons, notamment pour la connexion de petits lecteurs de disques Fiber Channel. Les modules FC pour Fiber Channel prennent également en charge une variété de débits différents pour répondre aux différentes exigences de connexion au réseau.
InfiniBand ou Fiber Channel : Quelles sont les Différences ?
Par rapport à Fiber Channel, InfiniBand utilise la technologie RDMA pour mettre en œuvre la transmission de données centrée sur les applications de communication et présente plus d'avantages dans les centres de données HPC en termes de vitesse, d'évolutivité et de méthodes de mise en réseau. La connectivité et l'expansion sont un objectif majeur de Fiber Channel, en partageant les données et en connectant des milliers de dispositifs ensemble.
Éléments | InfiniBand | Fiber Channel |
---|---|---|
Taux | 40Gb, 56Gb, 100Gb, 200Gb | 8GFCc, 16GFC et 32GFC |
Protocole | RDMA | TCP |
Structure | La transmission série par canal adopte la technologie Switched Fabric dans la topologie de connexion. | Prise en charge des topologies point à point (2 ports) et de la matrice commutée (224 ports). |
Évolutivité | Des dizaines de milliers de nœuds sont pris en charge dans un seul sous-réseau et peuvent être étendus par des routeurs à une échelle illimitée. | Commence avec un seul commutateur et évolue en ajoutant d'autres commutateurs si nécessaire. |
Fonction | Fiber Channel est transparent et autonome pour les protocoles qui y sont mappés, notamment SCSI, TCP/IP, ESCON et NVMe. | InfiniBand intègre des moteurs de calcul dans le réseau afin d'accélérer efficacement le traitement des données pour l'apprentissage profond et le calcul intensif. |
Aujourd'hui, la technologie de stockage des données fait référence aux caractéristiques générales de haute performance, de facilité d'évolution, de service et d'intelligence. Les systèmes de stockage incluent le stockage SAN, le stockage NAS et le stockage DAS, et il est possible de choisir en fonction de vos besoins de stockage, InfiniBand ou Fiber Channel. Le réseau FC peut être plus efficace, mais il est relativement plus difficile à maintenir et le taux est faible. Le réseau IB présente une faible latence et une vitesse élevée, mais le coût d'acquisition est relativement élevé.
InfiniBand Continue de Progresser
InfiniBand et Fiber Channel prennent tous deux en charge les réseaux sans perte et à faible latence et présentent une certaine évolutivité. Cependant, Fiber Channel se développe lentement en termes de hautes performances, et le taux d'InfiniBand dépasse l'imagination. Les entreprises qui requièrent Fiber Channel peuvent continuer à profiter de ses performances supérieures pour la transmission de données. À l'avenir, InfiniBand sera très probablement largement déployé pour s'adapter au développement des communications à haut débit.