Comment Choisir le Meilleur Switch 10Gb pour Votre Réseau Domestique : Les Points à Prendre en Compte
Avec la popularité de l'Ethernet 10 Gigabit et la baisse des prix des appareils 10 Gigabit au fil des années, la demande individuelle de haut débit augmente en conséquence. Les utilisateurs domestiques, tels que les passionnés de technologie, les gamers et les éditeurs vidéo professionnels, qui apprécient les vitesses de haut débit, pourront bénéficier de l'usage d’un switch 10GbE. Comment sélectionner un switch 10 Gigabits adéquat pour un usage domestique ? Nous allons le découvrir dans cet article.
Aperçu d’un Switch 10 Gigabit pour Usage Domestique
En général, les switchs 10 Gigabit à usage domestique sont disponibles en deux versions. L'un est un switch 10GBASE-T, qui peut être connecté via des câbles en cuivre, et l'autre est un switch 10GbE SFP+ qui fonctionne bien via des transceivers fibre SFP+ 10G et des câbles en fibre optique.
Figure1 : Switch 10GbE à 32 ports
Remarque : certains switchs Gigabit sont également équipés de quelques liaisons montantes SFP+ 10Gb. Les utilisateurs peuvent mettre à niveau leurs réseaux 1 Gigabit vers 10G grâce aux ports de liaison montante SFP+ 10G.
Pourquoi un Switch 10 Gigabit est Indispensable pour un Usage Domestique ?
Un switch 10 Gigabit Ethernet est très utile pour un réseau domestique dans le but de répondre à un besoin spécifique du réseau. Par exemple, un switch Ethernet 10G peut répondre aux besoins accrus des éditeurs vidéo en matière de vitesse de transmission et de stockage sur le réseau local. Ils peuvent utiliser un switch 10 Gigabit pour connecter le PC principal et le NAS (Network Attached Storage), puis l'espace de stockage vidéo est converti du stockage PC en stockage NAS. La sécurité des données et la commodité de l'accès au réseau externe sont également améliorées.
Six points à Prendre en Considération
Pour vous assurer que le switch Ethernet 10G que vous choisissez est adapté à votre réseau domestique, vous devez prendre en compte les différents aspects suivants des switchs 10 Gigabit.
Les Ports des Switchs 10G
Il existe deux types de ports principaux dans les switchs réseau 10G, les ports en cuivre et les ports optiques. Les ports en cuivre d'un switch 10 Gigabit prennent en charge les câbles Ethernet de type Cat6 pour la transmission des données, mais la distance est limitée à 100 m. Si votre réseau utilise des câbles Ethernet Cat5e ou Cat6 pour transmettre les données, l'achat d'un switch 10GBase-T est un bon choix. Vous pouvez continuer à utiliser les câbles existants pour réaliser une transmission 10G.
Mais si vous décidez de passer à des réseaux en fibre optique 10G, il est préférable d'acheter un switch réseau 10G SFP+. Les ports optiques du switch 10 Gigabit peuvent être branchés à des transceivers SFP+ et à des câbles en fibre optique, ce qui permet de réduire la latence et la consommation d'énergie.
Il est également important de déterminer combien d'appareils domestiques doivent être connectés au switch 10 Gigabit, afin de choisir un switch 10 Gigabit avec une quantité suffisante de ports. En général, un switch 10GbE à 12 ports peut satisfaire la plupart des utilisateurs domestiques.
Trouver la Solution Rentable
Le coût de déploiement du réseau du switch 10G dépend principalement du switch 10GBASE-T ou du switch 10GbE SFP+. Pour le réseau domestique, si vous choisissez un switch 10GBASE-T, le câble Ethernet conventionnel Cat6 suffira sans aucun problème. Si vous choisissez un switch 10GbE SFP+, vous devez préparer les modules SFP+ et les fibres optiques dédiés. Notez qu'une fibre optique nécessite deux modules SFP+. Donc, si vous achetez un switch 10GbE SFP+ à usage domestique, vous devez également acheter les modules SFP+. Et cela augmentera encore le coût de l'installation du réseau 10G.
Switch 10G Manageable ou non Manageable
Un switch 10G non manageable est un appareil plug-and-play livré avec une configuration fixe qui ne peut pas être modifiée. Il est facile à utiliser et convient aux utilisateurs domestiques qui souhaitent simplement mettre en place un réseau 10G et ne veulent pas se soucier de sa gestion et configuration.
En revanche, un switch 10G manageable est plus complexe et sa mise en place et maintenance requièrent également certaines compétences. Il permet aux utilisateurs de modifier les paramètres. Les utilisateurs peuvent désactiver les ports inutilisés, limiter l'accès au réseau, limiter la vitesse, hiérarchiser le trafic, ajuster les paramètres, etc. Même si tous vos appareils domestiques sont actifs simultanément, la congestion du trafic ne sera pas un problème. Et les switchs 10G dotés de fonctions telles que l'ACL (Access Control List) IPv6 peuvent contribuer à renforcer la sécurité de votre réseau domestique, en permettant de contrôler individuellement l'accès aux ports du switch pour chaque utilisateur du réseau. Un switch 10G manageable est donc idéal pour les passionnés de technologie.
Rétrocompatibilité avec le Déploiement du Réseau
La rétrocompatibilité du switch Ethernet 10G est également un point important à considérer. switch 10GbE SFP+ ou switch 10GBASE-T, si vous utilisez des câbles en cuivre pour le déploiement du réseau, nous recommandons un switch 10GBASE-T qui peut être rétrocompatible avec 10Mbps, 100Mbps et 1Gbps. Et un switch 1GBASE-T avec quelques ports de liaison montante SFP+ est également un bon choix pour évoluer vers des réseaux 10G tout en connectant les appareils de génération antérieure. Si les fibres optiques ont déjà été adoptées pour le déploiement du réseau, nous recommandons un switch 10GbE SFP+.
Switch 10G PoE ou non PoE
Si vous envisagez d'installer un téléphone IP, une caméra de sécurité, etc. dans votre maison, le switch PoE 10G sera une excellente option, car la technologie PoE peut prendre en charge l'alimentation et la transmission de données sur les mêmes câbles réseau, alors qu'un switch 10GbE non PoE en est incapable. La haute flexibilité du switch PoE 10G vous permet de placer facilement des points d'extrémité n'importe où dans votre maison, sans avoir à tenir compte des prises de courant. Pour plus d'informations sur les switchs PoE, veuillez consulter : Tout savoir sur les switchs PoE.
Figure2 : Switch PoE 10G pour réseau domestique
Switch 10G avec Ventilateurs Intelligents
Pour choisir un switch 10 Gigabit pour usage domestique, il faut considérer les modèles de switchs 10G avec ventilateurs intelligents, car ces modèles garantissent non seulement des performances de refroidissement supérieures, une réduction de la consommation d'énergie, mais aussi la création d'un environnement silencieux pour vous et votre famille, inutile de s'inquiéter des émissions de bruits.
Conclusion
L'utilisation d'un switch 10 Gigabit pour un réseau domestique devient de plus en plus populaire. Vous devez tenir compte de votre besoin réel et des points mentionnés ci-dessus lorsque vous envisagez de sélectionner le switch 10G adapté.
FS propose une gamme complète de solutions et de produits de commutation pour les entreprises de toutes tailles, y compris switch PoE+, switch 1G/10G et switch 25G/40G/100G haut de gamme. Chaque switch FS est couvert par une garantie à vie limitée complète de l'industrie et peut être retourné sous 30 jours. Pour plus de détails, veuillez nous contacter via fr@fs.com.
Article connexe :
Qu'est-ce que le 10 Gigabit Ethernet ?
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)