Comment Choisir un Routeur pour les Petites Entreprises ?
Vous avez encore du mal à choisir un routeur d'entreprise adapté ? Le choix d'un routeur d'entreprise n'est pas aussi simple que l'achat d'un routeur domestique, et se fier uniquement aux classements de routeurs en ligne ou aux soldes en magasin ne vous aidera pas davantage. La couverture, le nombre de connexions, la vitesse et la sécurité du VPN sont tous des éléments à prendre en compte pour les routeurs d'entreprise. Pour le non-expert, ces termes peuvent sembler compliqués. Ne vous inquiétez pas, cet article vous fournira les informations nécessaires pour sélectioner le routeur le plus adapté à vos besoin.
Sept Points à Prendre en Considération Lors du Choix d'un Routeur
Type de support - Filaire ou Sans Fil
Le nombre d'appareils (employés/personnels): Un petit bureau avec plusieurs ordinateurs ne vous oblige pas à avoir un routeur sans fil, ce qui pourrait être un meilleur choix si vous prévoyez d'étendre votre activité et d'utiliser plus d'ordinateurs dans un avenir proche.
Environnement de travail: Si le bureau présente de nombreux murs et du métal, des miroirs, du béton et autres matériaux de construction qui entravent la propagation des signaux sans fil, un routeur sans fil n'est peut-être pas la meilleure solution. Bien sûr, par rapport aux routeurs câblés, les réseaux sans fil peuvent offrir aux employés une expérience plus confortable. Si vous êtes un patron qui prête attention aux idées et besoins de vos employés, le fait de passer à un routeur sans fil vous gagnera en respect.
Mono-bande/Double-bande/Tri-bande - Progression graduelle
Contrairement aux routeurs à bande unique qui ne fournissent qu'une seule bande de 2,4 GHz, la prise en charge à double bande fournit à la fois des bandes de 2,4 GHz et de 5,0 GHz. Cela permet de séparer le trafic et d'éviter les embouteillages inutiles. Il existe également des routeurs à trois bandes qui combinent une bande 2,4Ghz et deux bandes 5,0Ghz, mais si vous dirigez une entreprise d'une dizaine d'employés (tenez compte des chiffres de connexion), optez pour la double bande.
Cependant, le routeur tri-bande présente des avantages que les deux autres routeurs à bande ne parviennent pas à atteindre: même si de nombreux appareils sont connectés au réseau, il y aura peu d'impact sur la vitesse du réseau; vous pouvez dédier chaque bande aux appareils de la maison ou du bureau et rencontrer moins d'interférences en fonction du nombre de bandes. Le routeur tri-bande est une solution évolutive pour les utilisateurs plus exigeants. Enfin, pour décider si vous devrez l'utiliser en fonction de la taille de votre entreprise.
Ports (WAN/LAN) - Plus il y en a, plus c'est mieux
Le port WAN (Wide Area Network) est utilisé pour fournir un accès Internet en connectant un modem ou une large bande sans fil à tous les routeurs connectés. Les ports LAN relient les routeurs à tous les autres appareils et partagent le même réseau IP. En général, un routeur classique ne possède qu'un seul port WAN et quatre ports LAN. Cependant, n'avoir qu'un seul port WAN dans un réseau d'entreprise n'est pas un choix judicieux. En cas de problème avec ce port, tout ordinateur du réseau d'entreprise sera incapable d'accéder à Internet, ce qui entraînera des temps d'arrêt, voire une catastrophe pour l'entreprise. C'est la principale raison pour laquelle il est recommandé de prévoir des ports WAN doubles.
Les doubles ports WAN permettent également d'ajouter une carte 4G en cas de panne au niveau de votre fournisseur d'accès à Internet, ce qui peut également aider votre entreprise à utiliser deux réseaux distincts. Il est impossible de prévoir la fiabilité du réseau ou du produit, mais il est possible d'avoir un plan B.
Le port WAN (Wide Area Network) est utilisé pour fournir un accès à Internet en se connectant avec un modem ou une large bande sans fil à tous les routeurs connectés.
Les ports LAN (Local Area Network)relient les routeurs à tous les autres appareils et partagent le même réseau IP.
Figure 1: ports WAN /LAN
En général, un routeur classique ne possède qu'un seul port WAN et quatre ports LAN. Cependant, n'avoir qu'un seul port WAN dans un réseau d'entreprise n'est pas une très bonne idée. En cas de problème avec ce port, tout ordinateur du réseau d'entreprise sera incapable d'accéder à l'Internet, ce qui entraînera un temps d'arrêt, voire un arrêt total de l'entreprise.
Les doubles ports WAN sont recommandés car ils vous permettent d'ajouter une carte 4G en cas où votre fournisseur d'accès à Internet serait hors service, ce qui peut également permettre à votre entreprise d'utiliser deux réseaux distincts. Il n'est pas possible de garantir la qualité ou la fiabilité du votre réseau ou de votre produit. Qu'il s'agisse d'un port WAN ou d'un port LAN, il faut tenir compte que plus il y a de ports, plus les canaux du réseau de l’entreprise seront flexibles. Le nombre spécifique de ports doit cependant être considéré selon la taille de l'entreprise pour éviter des dépenses additionnelles.
Vitesse - Acheter du neuf, pas de l'ancien
Même sur le même réseau IP, la vitesse du sans fil peut varier considérablement en fonction du modèle de routeur. Cela affecte dans une large mesure la vitesse des ordinateurs du réseau d'entreprise. Pour fonctionner efficacement, il est préférable de choisir un routeur qui prend en charge les dernières normes, comme le protocole 802.11ac. Et une technologie plus récente met en œuvre la version 802.11ax qui apporte une vitesse supérieure et une portée plus large.
Qualité de service - Fournir un trafic prioritaire
La plupart des routeurs offrent une fonction de qualité de service qui vous permet de hiérarchiser le trafic réseau, ce qui peut modifier les performances globales d'un service réseau. Par exemple, vous pouvez donner une priorité plus élevée au trafic vocal et vidéo (comme les appels VOIP ou Skype) car la latence de leur réseau est plus sensible que la navigation web et les réseaux sociaux. Un autre exemple est de donner à un dispositif particulier une priorité plus élevée par rapport aux autres dispositifs ou de donner une priorité plus faible à l'accès des visiteurs. Cette fonction améliore l'efficacité des différents groupes de travail de l'entreprise du point de vue de l'utilisation raisonnable des ressources.
Contrôle du contenu - Fonction de filtrage et de gestion du contenu
Lorsque vous dirigez une entreprise effice qui a du succès, vous ne souhaitez pas voir vos employés consulter leurs comptes sociaux privés pendant les heures de travail, ce qui peut souvent avoir un impact négatif sur le travail. Par ailleurs, si vous craignez qu'un employé télécharge par inadvertance un logiciel malveillant susceptible d'endommager le réseau de l'entreprise, vous devriez envisager de vous procurer un routeur doté d'une option de filtrage du contenu. Le routeur que vous choisissez doit aussi disposer d'une fonctionnalité de gestion. Celui-ci attribue l'accès à la large bande et au réseau, permettant aux visiteurs d'accéder au réseau en toute sécurité et sans souci de confidentialité.
Figure 2: Le VPN est nécessaire pour la sécurité
Sécurité - le VPN est nécessaire
La sécurité est le pilier de tous les réseaux d'entreprise. Lorsqu'il s'agit de sécurité, un terme est incontournable : VPN, un élément inévitable de tout routeur d'entreprise. Les petites entreprises peuvent généralement se contenter d'un routeur grand public. Mais si vous avez besoin de plus de fonctionnalités ou de sécurité, envisagez un routeur VPN. Une compatibilité supérieure, une forte capacité de protection, des options entièrement automatisées et une connectivité illimitée ne sont que quelques-uns des avantages des routeurs VPN. Personne ne peut refuser la commodité qu'il apporte.
Conclusion
Un routeur pour petites entreprises peut apporter à votre bureau des avantages qu'un routeur domestique ne peut pas offrir. Toutefois, vous devez déterminer lequel des différents routeurs d'entreprise est le plus adapté à vos besoins. Si la sécurité et la confidentialité de votre entreprise sont importantes pour vous, un bon routeur VPN est certainement un bon investissement. En quelques minutes de configuration, vous pouvez obtenir une couche supplémentaire de sécurité pour votre entreprise. Tous les facteurs mentionnés dans l'article sont à prendre en compte, et vous pouvez décider d'acheter ou non en fonction du prix après avoir vérifié les sept critères mentionnés ci-dessus.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)