Sélectionner vos Émetteurs-Récepteurs Optiques QSFP28 100G
En tant que facteur de forme le plus répandu et le plus couramment utilisé pour les applications 100G, Les modules QSFP28 sont très populaires auprès des opérateurs de téléphonie mobile, des fournisseurs de services Internet, et des centres de données. Il existe de nombreux modules QSFP28 100G avec différents types d'interface, tels que QSFP 100G SR4, QSFP 100G LR4, QSFP 100G PSM4, QSFP 100G CWDM4 et QSFP 100G ER4 qui sont les cinq modules les plus courants de 100G QSFP28.
QSFP 100G SR4 est principalement applicable au centre de données 100G, qui requiert une courte distance de transmission entre 5m et 100m; QSFP 100G LR4 est généralement utilisé avec un câble à fibre optique monomode LC pour une distance de transmission maximale de 10km; QSFP 100G ER4 prend en charge la connexion de données 100G pour une distance de transmission maximale de 40km. CWDM4 et PSM4 sont spécialement conçus pour les applications réseau avec des distances de transmission de 500m et 2km respectivement.
Pour une comparaison plus détaillée des caractéristiques du produit, veuillez consulter le tableau ci-dessous.
QSFP28 | SR4 | LR4 | PSM4 | CWDM4 | ER4 |
---|---|---|---|---|---|
Normes | IEEE 802.3 | IEEE 802.3 | MSA | MSA | IEEE 802.3 |
Connecteur | MTP/MPO-12 | LC Duplex | MTP/MPO-12 | LC Duplex | LC Duplex |
Type de Câble | MMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Longueur d'Onde | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm | 1310nm |
Distance de Transmission | 70/100m | 10km | 500m | 2km | 40km |
Type de Transmetteur | VCSEL | EML | DML/FP | DML | DML |
Parmi ces émetteurs-récepteurs 100G QSFP28, lequel choisir pour votre déploiement 100G ? Plusieurs facteurs doivent être pris en considération.
Six Critères à Prendre en Compte Lors de la Sélection d'Émetteurs-Récepteurs 100G QSFP28
Type de Connecteur
Les deux types de connecteurs les plus couramment rencontrés pour les émetteurs-récepteurs QSFP28 sont MTP/MPO-12 et LC Duplex. Les connecteurs ne doivent pas nécessairement correspondre entre les appareils, mais les câbles reliant les deux doivent être terminés par ces mêmes connecteurs afin d'établir un pont entre ces appareils.
Compatibilité OEM
La fibre utilisée dans un port qui n'est pas codée pour interopérer avec un routeur OEM est susceptible de rendre le port inopérant parce qu'ils utilisent un langage différent, même s'ils sont physiquement compatibles. Il est donc préférable de sélectionner des modules 100G tiers auprès de fournisseurs de confiance qui garantissent leur qualité. FS fournit des modules QSFP 100G compatibles avec ses switchs, ainsi que des modules compatibles avec Cisco, Dell, Arista, Juniper, etc.
Température de Fonctionnement
La température de l'environnement dans lequel les module QSFP 100G fonctionnent peut influencer de manière significative leurs performances. En général, il existe des modules à usage commercial qui sont adaptés pour opérer entre 0°C et 70°C, et des modules à usage industriel qui sont adaptés pour opérer entre -40°C et 85°C. Veuillez vérifier que les émetteurs-récepteurs 100G QSFP28 que vous sélectionnez sont bien adaptés à l'environnement opérationnel.
Distance de Transmission et Mode de Fibre
Il existe des modules QSFP28 100G pour différentes distances de transmission, telles que 100m, 500m, 2km, 10km, 40km, 80km, etc. disponibles en différents modes de fibre. Les modules QSFP28 multimodes coûtent moins cher mais leur distance de transmission est courte ( < 2km), tandis que les modules monomodes offrent une plus longue distance de transmission. Vous devez donc choisir ceux qui peuvent répondre à vos besoins en matière de distance de transmission.
Type de Laser
Les types de laser typiques des modules QSFP28 100G disponibles sur le marché sont le VCSEL, le DML et l'EML. Le laser VCSEL se caractérise par sa petite taille, son taux de couplage élevé, sa faible consommation d'énergie et son prix peu élevé. Les modules QSFP28 avec laser VCSEL sont principalement utilisés pour les réseaux de fibre multimode 100G. Le laser EML présente une dispersion de longueur d'onde plus faible et une longueur d'onde stable lors d'un fonctionnement à grande vitesse, principalement pour les applications sur SMF atteignant jusqu'à 10km. Par rapport aux EML, le laser DML présente une dispersion chromatique plus importante, une réponse en fréquence plus faible et un rapport d'extinction relativement bas. Ils sont donc principalement utilisés pour des vitesses relativement plus faibles ( ≤ 25Gbps) et des portées plus courtes (2-10km) dans les applications de télécommunication et de datacom.
Prix et Garantie
Pour un déploiement 100G, vous pouvez choisir des modules optiques QSFP28 OEM auprès de distributeurs ou des modules compatibles auprès de fournisseurs tiers. La principale différence entre ces deux choix réside dans les prix. Assurez-vous également que vos modules bénéficient d'une garantie qui vous permettra d'éviter toute perte supplémentaire.
Sélection des Modules Optiques QSFP28 100G
La première chose dont il faut s'assurer avant de procéder à l'achat est la distance de transmission que les émetteurs-récepteurs sont censés atteindre. Voici quelques conseils pour sélectionner les émetteurs-récepteurs QSFP28 adaptés à votre configuration 100G en fonction des différentes distances de transmission.
1. DAC en Cuivre Utilisé à l'Intérieur des Racks : 1-5m
Les DACs QSFP28 sont une solution d'I/O très rentable pour la connectivité 100GbE dans un rayon de 5m. Si votre déploiement 100G se situe à l'intérieur d'un rack dans un rayon de 5m, les DACs seront parfaits.
2. Fibre Multimode Entre les Switchs : 5-100m
Pour le câblage 100G entre les switchs, il y a deux options à choisir. La première consiste à utiliser un module QSFP28 AOC pour une distance de 3 à 20 mètres. L'autre option consiste à utiliser un module QSFP28 SR4 avec un câble MTP OM3/OM4 à 12 fibres pour atteindre une distance de 100m.
3. Fibre Monomode Entre les Switchs : 100m-2km
Pour une distance de 100m à 2km, il existe deux recommandations : les modules QSFP28 PSM4 et les modules CWDM4. Les modules QSFP28 PSM4 peuvent supporter jusqu'à 500m sur un câble monomode MTP à 12 fibres. Les modules QSFP28 CWDM4 conviennent pour 2km sur un câble à fibre monomode LC duplex.
4. Fibre Monomode pour Longue Portée : ≤ 10km
Pour le déploiement de 100GbE sur de longues distances, comme par exemple la connectivité entre deux bâtiments, généralement jusqu'à 10 km, QSFP28 LR4 avec un câble fibre monomode LC duplex est l'option préférée définie par l'IEEE. Certains modules QSFP28 LR4 peuvent même atteindre une distance maximale de 20km.
5. Distance de Transmission Supérieure à 10 km
L'émetteur-récepteur optique QSFP28 ER4 offre des performances supérieures pour les applications Ethernet 100G sur des liaisons pouvant atteindre 40 km. Il convertit 4 canaux d'entrée de données électriques à 25 Gb/s en 4 canaux de signaux optiques LAN WDM, puis effectue un multiplexage en un seul canal pour la transmission optique à 100Gb/s. Il existe également un module QSFP28 ZR4 100G et un module DWDM PAM4 pour la transmission longue distance jusqu'à 80 km.
Conclusion
Pour la plupart des applications 100G, divers modules QSFP28 remplissent encore un rôle indispensable. FS fournit une variété de modules optiques QSFP28 100G de haute qualité avec une compatibilité totale.
Le tableau suivant présente plus précisément les différents modules QSFP28 100G .
Types de QSFP28 100G | Mode Fibre | Interface | Longueur d'Onde | Distance |
---|---|---|---|---|
QSFP28 100G SR4 | MMF | MTP/MPO-12 | 850nm | 100m |
QSFP28 100G PSM4 | SMF | MTP/MPO-12 | 1310nm | 500m |
QSFP28 100G CWDM4 | SMF | LC Duplex | 1271nm/1291nm/1311nm/1331nm | 2km |
QSFP28 100G LR4 | SMF | LC Duplex | 1310nm | 10km |
QSFP28 100G ER4 | SMF | LC Duplex | 1310nm | 25km-40km |
QSFP28 100G ZR4 | SMF | LC Duplex | 1310nm | 80km |
FS fournit des modules QSFP28 100G personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques et uniques de nos clients. La forme, l'interface, le type, l'étiquette et la marque compatible peuvent tous être personnalisés en fonction de vos besoins particuliers. Les modules FS QSFP28 100G personnalisés sont très populaire auprès des clients. Ils contribuent à améliorer la transmission 100G et ont démontré être le meilleur choix pour les réseaux haute performance. Pour plus d'informations sur le service personnalisé des modules QSFP28 100G , veuillez nous contacter.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)