Comment choisir le bon switch de couche d'accès ?
Dans la conception hiérarchique du réseau, le réseau LAN d'entreprise est divisé en trois couches indépendantes comprenant la couche d'accès, la couche de distribution et la couche de coeur. Dans chaque couche, les switchs d'entreprise sont classés par catégories, parmi lesquelles le switch d'accès est un élément clé qui permet aux utilisateurs finaux locaux d'accéder au réseau. Cet article présentera ce qu'est le switch d'accès et comment sélectionner les bons switchs de couche d'accès pour votre entreprise.
Figure 1 : Diagramme de couche d'accès
Fonction du switch de couche d'accès
La couche d'accès, en tant que couche la plus basse du modèle d'interréseau hiérarchique, est également appelée couche de bureau. Il joue le rôle de connecter les utilisateurs finaux ou les nœuds terminaux tels que les PC, les imprimantes, les points d'accès sans fil au réseau. La couche d'accès doit faciliter la connexion continue au réseau des dispositifs finaux, quel que soit leur emplacement. En attendant, la conception de la couche d'accès doit prendre en compte les connexions de la couche supérieure. La couche d'accès doit assurer la sécurité en tant que première couche ainsi que la première ligne de défense du réseau.
En tant qu'entité physique de la couche d'accès, les switchs d'accès sont chargés de se connecter à la fois aux switchs de la couche de distribution et aux appareils finaux, ainsi que de s'assurer que les paquets sont transmis aux appareils finaux. Sauf pour assurer la connexion persistante des utilisateurs finaux ainsi que des couches supérieures de distribution et de coeur, un switch d'accès devrait répondre aux exigences de la couche d'accès, notamment en simplifiant la gestion du réseau, en fournissant des services de sécurité et d'autres fonctions spécifiques en fonction des différents environnements de réseau.
Facteurs à prendre en compte lors du choix des switchs de couche d'accès pour les entreprises
Lors du choix d'un switch de couche d'accès, vous devez tenir compte des points suivants :
Densité de port
La densité de port fait référence au nombre de ports disponibles sur un seul switch. Un switch de couche d'accès doit prendre en charge une densité de port élevée puisqu'il est connecté à un grand nombre d'utilisateurs finaux et d'appareils. Il est essentiel de considérer le nombre d'appareils nécessaires pour se connecter à la couche d'accès, puis de décider du nombre de ports du switch dont vous aurez besoin pour la couche d'accès.
Vitesse de port
La vitesse de port du switch d’accès est la principale préoccupation des utilisateurs finaux. La plupart des switchs d'accès sont équipés de ports 10/100/1000Mbps. L'utilisation de Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet dépend des exigences spécifiques de votre réseau. Bien que le Fast Ethernet soit suffisant pour la téléphonie IP et le trafic de données sur la plupart des réseaux de petites et moyennes entreprises, ses performances sont bien inférieures à celles des switchs Gigabit. En outre, lorsque la bande passante requise est supérieure à la bande passante maximale disponible pour les switchs de la couche de distribution, il est essentiel de choisir des ports uplink à bande passante élevée au cas où le port uplink serait sursouscrit. Par conséquent, vous feriez mieux de choisir les switchs de la couche d'accès avec une densité et des types de ports appropriés selon les besoins.
Sécurité
Étant donné que la couche d’accès est le bord du réseau, elle joue un rôle essentiel dans la défense. Le switch de couche d'accès doit prendre en charge les services de contrôle d'accès tels que 802.1x pour protéger votre LAN. En outre, les switchs d'accès doivent prendre en charge la segmentation du trafic via les VLAN. La protection des sources IP, la protection du DoS et d'autres techniques devraient également être fournies pour empêcher les attaques contre la sécurité.
Évolutivité
Le nombre d'utilisateurs dans un réseau d'entreprise change avec le temps, il est donc impératif de réfléchir au nombre d'utilisateurs dont le réseau aura besoin à l'avenir. La conception du réseau doit répondre aux exigences des environnements d'entreprise dans les trois à cinq ans à venir, afin que les switchs d'accès que vous choisissez puissent permettre une mise à niveau du réseau sans problème au fil du temps. Les switchs empilables tels que ceux de la série S3900 FS sont de bons choix pour une plus grande évolutivité en cas d'utilisation future. Les gestionnaires de réseau peuvent empiler ces switchs Gigabit à tout moment pour élargir le nombre d'appareils connectés lorsque la taille du réseau augmente.
Déploiement et gestion simplifiés
Dans un environnement de réseau d'accès à haute densité, il est important d'envisager de simplifier le déploiement du réseau et la gestion de nombreux dispositifs terminaux. En conséquence, les switchs d'accès devraient être rapides à déployer et faciles à gérer pour les administrateurs de réseau. La technologie PoE est normalement fournie en option pour un déploiement plus simple afin de permettre aux switchs de la couche d'accès d'alimenter les dispositifs terminaux tels que les points d'accès sans fil et les caméras de sécurité, ce qui permet un déploiement simplifié pour un grand nombre de dispositifs de la couche d'accès. Les switchs PoE+ Gigabit de FS offrent une gestion et une maintenance faciles avec de nombreux modes de gestion tels que l'interface graphique Web et le CLI pris en charge pour une installation et une gestion plus efficaces.
Coût
Le coût est un élément clé dans le choix des switchs de la couche d'accès. Le coût d'un switch dépend de nombreux facteurs, tels que le nombre de port, la marque, etc. Étant donné que les switchs d'accès se connectent à plusieurs dispositifs finaux et que le patching des dispositifs dans l'environnement de l'utilisateur final est élevé, le coût des switchs de la couche d'accès devrait être aussi bas que possible.
En général, le switch d'accès doit être simple, fiable et sécurisé. Les facteurs ci-dessus doivent être pris en compte lors de la sélection d'un switch de couche d'accès qui convient aux exigences de la couche d'accès.
Articles Connexes :
Comment choisir le switch central idéal ?
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)