- Anglais
- Allemand
- Français
- Espagnol
- Japonais
- Italien
- Chinois
- Chinois traditionnel
- Accueil
- Blog
- Étude de Cas
- Centre de Connaissances
- Histoire
- Vidéo
- Type de Blog
- Produits
- Sujet
Communication par Fibre Optique (13)
Recherches Populaires
- Mises à Jour des Produits
- Partage FS
- Switch PoE
- Mise en Réseau
- Périphériques Réseau
- Accueil
- Blog
- Étude de Cas
- Centre de Connaissances
- Histoire
- Vidéo
-
- Accueil
- Blog
- Étude de Cas
- Centre de Connaissances
- Histoire
- Vidéo
- Français
Recherches Populaires
- Mises à Jour des Produits
- Partage FS
- Switch PoE
- Mise en Réseau
- Périphériques Réseau
Comment Installer un Câble à Fibre Optique Aérien
Comment Installer un Câble à Fibre Optique Aérien
En tant que l'un des câbles à fibre optique extérieurs communs, le câble à fibre optique aérien est suspendu à des poteaux, des pylônes ou est monté sur des bâtiments. En ce qui concerne l’installation ou le déploiement de câbles à fibre optique aériens, voici deux choix : les câbles avec tube lâche et le câble ADSS (câble entièrement diélectrique autoporteur). Les câbles avec tube lâche sont souvent conçus pour une utilisation souterraine ou aérienne lorsqu'ils sont attachés à un messager. Les câbles à fibre optique ADSS sont généralement conçus pour l’utilisation aérienne. Toutefois, quel que soit le type de câble à fibre optique utilisé, les procédures d’installation du câble sont similaires. Une brève introduction de l’installation de câbles à fibre optique aériens sera explorée dans la partie suivante.
Planification et Préparation
L'installation des câbles à fibre optique aériens est un travail compliqué qui prend du temps. Avant de commencer l’installation du câble à fibre optique, des travaux de préparation doivent être effectués afin de s’assurer que toutes les procédures d’installation sont bien exécutées.
—Faire une Pré-enquête
Le but de cette enquête est de planifier l'itinéraire du câble, qui déterminera la méthode d’installation, les exigences en matière d’équipement et de matériel et des travaux nécessaires le long de l'itinéraire proposé avant le déploiement du câble.
—Problèmes d’Installation
Étudier les caractéristiques du sol le long du parcours est pour éliminer les problèmes inutiles. Avant le déploiement des câbles aériens, il convient de prendre en compte les problèmes de dégagement sur les routes, les allées, etc. Il faut noter les arbres ou autres obstacles qui peuvent entraver l'opération de placement.
—Locations d’Épissure
Dans cette enquête, choisissez les emplacements des épissures et planifiez les fermetures des épissures et le stockage des câbles lâches. La sélection des emplacements d’épissure dans l’enquête permet de vérifier la conception de la transmission et de préparer les longueurs de commande de câbles. En outre, ces emplacements ne doivent pas se situer dans des sites où l’accès est incommode ou dangereux.
—Matériaux nécessaires
De nombreux facteurs inattendus se produisent lors de l’installation du câble aérien à fibre optique. La quantité de câble et les autres matériels doivent être commandés. Les exigences spéciales relatives à la séquence des envois de câbles doivent être spécifiées dans la commande de câbles.
Outils d’Installation
L'installation extérieure des câbles à fibre optique est plus dure que celle des câbles optique à l'intérieur. Lors du déploiement des câbles à fibre optique aériens à l'extérieur, certains outils sont essentiels. Voici quelques outils courants pour l’installation des câbles à fibre optique aériens.
Tools | Function |
---|---|
Aerial lift truck | In some lashing operations, workers will be sent to the work station and restored to travel position using the aerial lift truck. |
Reel carrier/ cable trailer | Transport and pay out of the cable |
Pulling eye/grip | Offer a connection point between the cable and the pulling line. The pulling eye can be pre-installed by the cable manufacturer. |
Cable blocks/snatch blocks | These tools will be required for placing cable when the moving reel method is not practical. |
Slack cable storage brackets | Ensure a proper bending radius for the stored fiber optic cable and provides for horizontal storage and tiering for storage of multiple cables and loops. |
Procédures d'installation de Câbles à Fibre Optique
Voici deux méthodes courantes d’installation de câbles à fibre optique aériens : la méthode de la bobine mobile et la méthode de la bobine fixe. Voici les étapes simples pour ces deux méthodes d'installation.
Déploiement de câbles à fibre optique aériens avec la méthode de la bobine fixe
Cette méthode est un peu différente de la méthode de la bobine mobile. Avant de guider le câble à fibre optique aérien, le câble doit être placé sous le brin et attaché au brin.
Remarquez : Les câbles à fibre optique doivent être traités avec soin, une action incorrecte peut les endommager facilement ; Assurez-vous qu'il y a des blocs de câble suffisants à utiliser, car une insuffisance de câbles peut entraîner un affaissement excessif du câble à fibre optique, des tractions plus difficiles et une augmentation considérable des risques d'endommage du câble.
Inspection Post-Construction
Les travaux ne sont pas complètement terminés après l’installation du câble aérien en fibre optique. L'inspection post-construction est également importante pour le déploiement réussi des câbles. Voici quelques éléments courants lors de la post-construction.
Conclusion
Comparé aux solutions des câbles enterrés ou de fibres dans des conduits, la solution de câbles à fibre optique aériens est généralement plus rapide et moins coûteuse, en particulier pour les fibres backbone. Mais il est également dangereux à installer un câble à fibre optique aérien. Donc, il est nécessaire d’avoir des connaissances en matière d’installation des câbles à fibre optique aériens.