Français

Comment installer les panneaux de brassage et le switch ?

Mis à jour depuis le 06 août, 2020 by
27.0k

Le panneau de brassage et le switch Ethernet sont couramment utilisés pour connecter tous les périphériques des centres de données. Ils sont généralement montés sur le rack serveur pour exécuter les fonctions correspondantes. L'installation d'un panneau de brassage et de switchs dans la salle de télécommunication et de toutes les connexions de câbles reliant le panneau aux switchs peut s'avérer une tâche difficile.

Dans la pratique, un système idéal de gestion des câbles pourrait faire face à cette situation. Par conséquent, un système de câblage structuré et bien conçu est en place.

gestion des câbles pour le panneau de brassage et le switch

Panneau de brassage vs switch

D'un point de vue esthétique, le panneau de brassage et l'interrupteur sont similaires car ils présentent des rangées de connecteurs dans un rack. En fait, un panneau de brassage est un dispositif passif qui possède une rangée de ports, qui est utilisé pour la gestion des câbles afin de regrouper plusieurs ports réseau pour connecter les câbles entrants et sortants. La possibilité d'étiqueter des voies de câbles individuels dans un panneau de brassage offre un moyen propre et organisé d'identifier la circulation de signaux et de résoudre les problèmes techniques. Le panneau de brassage évite tout endommagement des ports du switch en raison des nombreux branchements et débranchements des câbles.

D'un autre côté, un switch réseau possède plusieurs ports Ethernet, mais il s'agit d'un périphérique actif qui connecte des dispositifs ensemble sur un réseau informatique en utilisant la commutation par paquets pour recevoir, traiter et transférer des données vers le périphérique destinataire. Dans le cas d'un câblage structuré, les ports de commutation peuvent être connectés aux ports du panneau de brassage, ce qui permet de relier les périphériques Ethernet au réseau. Le panneau de brassage évite tout endommagement des ports du switch en raison des nombreux branchements et débranchements des câbles.

Étapes d'installation du panneau de brassage et du switch

Lors de l'installation du panneau de brassage et du switch, nous avons besoin des outils suivants : pince à sertir, testeur de câbles, tournevis philips, tournevis normal, et outil de poinçonnage pour modules. Voici les principales étapes à suivre.

Préparation

Avant d'installer un switch et un panneau de brassage, il faut tenir compte de la hauteur et la disposition des racks afin que les utilisateurs puissent déterminer combien d'unités de rack sont disponibles pour chaque panneau de brassage et switch. Assurez-vous ensuite que les câbles de raccordement sont adaptés aux câbles installés, afin d'éviter le mélange de câbles de fibres optiques de différents types.

Ensuite, vérifiez si le panneau de brassage, les accessoires (y compris le support de cavaliers, la boucle de câble, l'interrupteur, etc.) sont au complet et déterminez leur emplacement. En général, il y a trois positions pour installer le panneau de brassage dans la colonne de support du rack, et cela dépend de votre câblage.

  • Lorsque l'on adopte une prise de sol, les câbles entrent généralement à l'intérieur du rack par le bas. Le panneau de brassage doit donc être monté dans la partie inférieure du rack.

  • Lorsque l'on utilise une prise de pont, les câbles traversent le rack par le haut. Le panneau de brassage doit être installé dans la partie supérieure du rack.

  • Lorsque les câbles entrent dans le rack par le côté, le panneau de brassage doit être installé au milieu du rack.

Installation

  • Maintenez le tiroir du panneau de brassage en position élevée et tirez-le vers l'avant. Utilisez les vis appropriées pour fixer l'ensemble du panneau de brassage au rack.

  • Préparez les câbles de raccordement de la longueur souhaitée et branchez chaque câble dans un port approprié, puis utilisez une sangle pour les fixer.

  • Déterminez quel port de switch est connecté à quel port du panneau de brassage. (Il faut tenir compte de la façon dont les câbles d'alimentation sont reliés). Cette opération réduira le temps de tout le processus d'installation.

  • Fixez le panneau de brassage et le switch à un rack dans l'armoire à câbles.

  • Faites passer les câbles pour connecter le port du panneau de brassage au port du switch respectivement.

  • Installez un conduit de câbles horizontal et vertical, ainsi que des attaches velcro pour regrouper les câbles afin d'en faciliter l'accès dans l'avenir.

  • Étiqueter chaque câble avec la même étiquette aux deux extrémités. Vous pouvez faire correspondre la connectivité de bout en bout lorsque vous parcourez tous les ports du panneau de brassage et du switch, ce qui peut vous aider à identifier les câbles pour le dépannage.

Validation

La dernière étape consiste à effectuer une inspection visuelle pour s'assurer que tout est en place et en sécurité. Cette étape ne peut être ignorée car la sécurité est prioritaire.

Gestion des câbles du panneau de brassage au switch

Gestion horizontale des câbles

La gestion horizontale des câbles peut être utilisée pour le parcours des câbles de connexion entre le panneau de brassage et le switch. Le panneau horizontal de gestion des câbles possède différents types pour de multiples applications : conçu avec une barre de laçage, des anneaux en D, un conduit pour les doigts, une brosse et un anneau d'extrémité. Ils peuvent être assemblés de manière aléatoire pour simplifier efficacement le câblage. La vidéo suivante montre le gestionnaire de câbles horizontal 1U avec le gestionnaire de bagues d'extrémité pour la propreté du rack.

Gestion verticale des câbles

La gestion verticale des câbles répond également aux exigences actuelles en matière d'acheminement des câbles. Le gestionnaire de câbles vertical à simple anneau en D de 3''' et le gestionnaire en plastique de 3'' de largeur avec des doigts à rayon de courbure sont les plus souvent utilisés entre le panneau de brassage et les switchs. Ils aident à fournir un bon support de rayon de courbure pour les câbles. Livré avec serre-câbles, il offre aux utilisateurs un système de câblage élégant et organisé.

Serre câbles et étiquettes pour câbles

Les serre-câbles et l'étiquetage des câbles peuvent également contribuer à rendre l'installation plus efficace. Lorsqu'un système de réseau est construit, de grandes quantités de câbles sont intégrés dans le rack et acheminés pour être connectés avec les dispositifs. Les attaches Velcro sont les éléments les plus courants pour maintenir les câbles ensemble. Entre-temps, les étiquettes pour câbles peuvent offrir aux installations de nombreux avantages qui contribueront à augmenter l'efficacité, à éliminer le gaspillage, à améliorer la sécurité et, en général, à faire en sorte que tout se déroule sans problèmes.

Conclusion

Le panneau de brassage et le switch permettent d'étendre les points d'accès identifiables, ce qui constitue une solution de gestion solide et fiable. C'est pourquoi une installation correcte du panneau de brassage et du switch joue un rôle décisif dans l'ensemble de la gestion des câbles. Du panneau de brassage au switch, une gamme complète de matériel de gestion des câbles est utilisée pour leur protection et support. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.fs.com.

Article connexe :

Gestion des câbles pour un petit LAN avec un panneau de brassage à 24 ports

Le câblage PoE expliqué : Architectures, avantages et applications

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.3k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.8k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.9k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.4k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.7k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.8k