Comment réparer un câble à fibre optique coupé
Les câbles à fibre optique peuvent être accidentellement endommagés, coupés ou écrasés. Selon l’Association des Techniciens Electroniques, l’une des causes principales de défaillance de la fibre optique est le «backhoe fade» (l’endommagement accidentel d'un câble par une rétrocaveuse), au cours duquel le câble à fibre optique est coupé ou endommagé lors du creusement.
Pour cette occasion, vous pouvez facilement rechercher l’engin d’excavation et trouver le câble coupé. Cependant, si ceci est causé par des taupes, il sera probablement difficile de le réparer. D'un autre côté, cela signifie que le coût de réparation du câble à fibre optique pourrait être un peu élevé en raison de l'équipement impliqué.
Voici quelques outils et étapes conseillés pour réparer un câble à fibre optique endommagé.
Outils de réparation et coupage pour câble à fibre optique
A. OTDR (réflectomètre optique temporel)
L'OTDR est largement utilisé pour mesurer la longueur de fibre, la diminution de transmission, l'atténuation conjointe et la localisation du défaut. Pour plus d'informations sur l’OTDR, veuillez consulter les principes de fonctionnement et caractéristiques de l’OTDR.
B. Ciseaux/pince à dénuder pour câbles à fibre optique
Les ciseaux et la pince à dénuder pour câbles à fibre optique sont des outils importants dans l’épissure des fibres optiques et certaines autres applications de coupage des câbles à fibre optique.
C. Cliveuse de fibre optique de haute précision
La cliveuse de fibre optique est utilisée pour couper la fibre de verre pour l'épissure par fusion, également idéale pour préparer la fibre pour les connecteurs pré-polis afin de créer une bonne face d'extrémité. Elle est alors très importante dans le processus d'épissure des fibres et généralement fonctionne avec l'épisseur à fusion pour répondre aux besoins finaux.
D. Soudeuse à fibre optique
Le soudage de fibre optique peut être l’action de joindre deux fibres optiques de bout en bout à l'aide de chaleur. La machine doit fusionner les deux fibres afin que la lumière qui passe dans les fibres ne soit pas dispersée ni réfléchie par l'épissure.
Étapes de réparation et de coupage de câble à fibre optique
Étape 1 : Utiliser l'OTDR pour identifier la rupture du câble à fibre optique
La première chose à faire est de rechercher la rupture dans les câbles à fibre optique. Généralement, les techniciens de fibre optique utilisent un dispositif appelé OTDR, qui peut fonctionner comme un radar qui envoie une pulsation lumineuse jusqu'au câble à fibre optique. Il sera renvoyé vers votre appareil lorsqu'il rencontrera la rupture. Cela aide le technicien à trouver la position de la rupture.
Étape 2 : Utilisez une paire des ciseaux à fibre optique pour couper le câble à fibre optique endommagé.
Après avoir trouvé la l’emplacement de la rupture, vous devez déterrer les câbles endommagées. Les ciseaux à fibre optique sont utilisés pour découper la section endommagée.
Étape 3 : Dénudez le câble à fibre optique avec la pince à dénuer
Vous devez utiliser la pince pour dénuder les deux bouts et peler doucement la gaine pour exposer le tube de fibre optique à l'intérieur. Ensuite, coupez la gaine et le fil avec les ciseaux à fibre optique.
Étape 4 : Éliminez tout endommagement sur les extrémités de la fibre optique à l'aide de la cliveuse de fibre optique de haute précision
La photo suivante répertorie les 6 étapes principales du clivage de la fibre par la cliveuse de fibre optique de haute précision.
Étape 5 : Nettoyer le câble à fibre optique dénudé
Cette étape est cruciale pour que votre terminal reçoive un fil dénudé propre. Vous devez nettoyer la fibre dénudée avec un chiffon doux et de l’alcool. Assurez-vous que la fibre ne touche à rien.
Étape 6 : Episser le câble à fibre optique
Généralement, il existe deux méthodes pour épisser un câble à fibre optique : (1) épissure mécanique ; (2) épissure par fusion.
(1) Epissure mécanique
Si vous voulez créer une connexion mécanique, vous devez aligner les épissures des connecteurs de fibre optique à connexion rapide sur la fibre. Tenez les deux extrémités de la fibre dans une position parfaitement alignée, permettant ainsi à la lumière de passer d’une fibre à l’autre. (Perte Typique : 0.3dB)
(2) Epissure par fusion
Un épisseur par fusion est utilisé pour aligner avec précision les deux extrémités de la fibre. Vous devez faire passer un protecteur d'épissure par fusion à la fibre et les placer dans l'épisseur de fusion. Ensuite, les extrémités des fibres sont « fusionnées » ou « soudées » ensemble en utilisant une sorte de chaleur ou d’arc électrique. Ceci produit une connexion ininterrompue entre les fibres permettant une transmission de la lumière avec de très faibles pertes. (Perte Typique : 0,1dB)
Étape 7 : Effectuer le test de connexion du câble à fibre optique avec l’OTDR
La dernière chose à faire sera de voir la connexion de la fibre optique à l’aide de l’OTDR. Remettez ensuite les épissures dans le boîtier d'épissure. Fermez le boîtier et enterrez les câbles à fibre optique de nouveau.
Outils de solutions de FS pour la réparation et coupage de câble à fibre optique
Produits | Description | Prix |
---|---|---|
OTDR | OTDR portable FOTR-202, 1310±20nm/1550±20nm, 28/26dB, avec connecteur FC/SC | 900,00 € |
Ciseaux de fibre optique | Ciseaux à Kevlar pour câbles à fibre optique | 18,00 € |
Pince à dénuder de fibre optique | Pince à dénuder de fibre Optique miller à triples trous FO 103-T-250-J | 86,00 € |
Cliveuse à fibre optique | Cliveuse à fibre optique de haute précision FS-08C |
93,00 €
|
Mini soudeuse à fibre optique | Mini soudeuse à fibre optique FTTx DVP-740 | 2.600,00 € |
La défaillance du câble à fibre optique entraînera une interruption de la transmission des données. Il est donc important de réparer le câble optique endommagé à temps. Après avoir suivi les étapes de réparation du câble à fibre optique, vous vous demandez si vous devriez choisir l'épissure mécanique ou l'épissure par fusion. Voilà la suggestion : si le prix n’est pas un facteur, vous pouvez utiliser l’épissure par fusion car la perte de signal est faible. Si vous avez un budget serré, vous pouvez considérer l’épissure mécanique qui ne n’exige pas l’usage d’outil coûteux.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)