Français

Comment réaliser la terminaison et installer les connecteurs Keystone Cat5e, Cat6 ?

Mis à jour depuis le 05 févr, 2021 by
6.7k

De nos jours, installer un réseau intelligent chez soi est devenu une tendance dans la communauté informatique. Même pour les non-professionnels de l'informatique, ceux-ci peuvent essayer en suivant les instructions fournies dans les manuels ou en ligne. Vous avez peut-être déjà réussi à faire fonctionner vous-même le câblage transversal de votre réseau de télécommunications. Maintenant, voulez-vous essayer de réaliser la terminaison des câbles réseau avec des connecteurs Keystone ? Le câblage Cat5e et Cat6 peut paraître compliqué, mais cela sera finalement une tâche facile grâce à ce tutoriel sur comment réaliser la terminaison.

Pour effectuer la terminaison et installer les connecteurs Keystone Cat5e/Cat6, vous devez vous assurer de chaque raccordement que vous effectuez pour garantir un réseau fiable. Avant de vous présenter la méthode et le processus, quelques connaissances de base sur les connecteurs Keystone, ou une révision de ces éléments si vous êtes un professionnel du réseau, vous aideront à effectuer un meilleur travail.

Informations générales sur les connecteurs Keystone

Un connecteur Keystone est un connecteur femelle utilisé dans les communications de données, en particulier les réseaux locaux (LAN). La prise est généralement montée dans une plaque murale ou un panneau de brassage. T568A et T568B sont les deux normes de câblage pour un connecteur modulaire à 8 positions, autorisées par les normes de câblage TIA/EIA-568-A. La seule différence entre le T568A et le T568B (également connu sous le nom de Weco, AT&T 258A) est que les paires de fils orange et vert (paires deux et trois) sont échangées. Le T568B est très courant aux États-Unis. Dans les prises Keystone, les schémas de câblage T568A et T568B sont tous deux étiquetés. Le schéma de câblage cat5e et cat6 avec les couleurs correspondantes sont torsadés dans le câblage du réseau et doivent rester torsadés autant que possible lorsqu'ils sont terminés par une prise.

T568A et T568B

L'un des principaux avantages des connecteurs Keystone est leur polyvalence. Plusieurs types de connecteurs Keystone peuvent être montés sur un seul panneau de brassage. Ils sont disponibles sous forme blindée et non-blindée, et peuvent accueillir des cordons et câbles ayant différents nombres de conducteurs. Chaque prise Keystone est légèrement différente dans la façon dont elles sont étiquetées et dont les couleurs sont disposées. Voici les trois prises Keystone les plus courantes:

Norme 568B

Ce style de connecteur a deux paires standard à droite et deux paires variables à gauche. La norme A est la colonne centrale et la norme B se trouve à gauche. Les normes A et B s'appliquent au côté droit du connecteur. La case en couleur dont le coin inférieur droit est blanc représente le fil de couleur avec la bande blanche. La case blanche avec le coin coloré représente le fil blanc avec la bande colorée.

Une norme

Ce style de connecteur présente les standards A et B des deux côtés du connecteur, avec le code couleur au centre. La case en couleur représente le fil en couleur avec la bande blanche, tandis que la case à moitié blanche représente le fil blanc avec la bande colorée.

 Normes A et B

Ce type de connecteur comporte les codes standard A et B étiquetés à l'extérieur du connecteur, avec le code standard A en haut et le code standard B en bas. La case en couleur représente le fil avec la bande blanche tandis que la case avec la bande diagonale blanche passant par le milieu, représente le fil blanc avec la bande colorée.

Matériel et outils nécessaires

Après avoir obtenu des informations techniques sur les connecteurs Keystone, vous devez rassembler vos matériaux et outils. Vous trouverez ci-dessous la liste des éléments dont vous aurez besoin.

Câble en vrac solide Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6a Décapant de câble Outil de pointage 110 Outil d'écrêtage de fils Testeur de câbles de réseau

Étapes pour la terminaison

Les connecteurs Keystone sont en fait faciles et rapides à installer. Nous avons rédigé ces instructions en plusieurs étapes afin de donner des instructions de montage détaillée. Grâce à notre guide de terminaison facile à suivre, vous aurez vos connecteurs Cat5, Cat5e et Cat6 ou autres, câblés, installés et prêts à utiliser en un rien de temps! Regardez la vidéo ci-dessous ou lisez les étapes.

Étape 1

Insérez le câble de raccordement dans l'outil de dénudage à la longueur de câble souhaitée. N'enlevez que la quantité de gaine de câble nécessaire pour terminer correctement les paires (2.5cm à 3.8cm devrait suffire pour terminer les paires).

Étape 1

Étape 2

En tenant le câble avec l'outil, faites tourner l'outil autour du câble plusieurs fois.

Étape 2

Étape 3

Pliez légèrement la gaine extérieure et retirez manuellement la pièce découpée ou faites glisser la gaine extérieure découpée avec le stripper.

Étape 3

Étape 4

Pliez chaque paire dans une direction pour exposer le cordon de séparation, le liant ou le remplissage transversal du câble.

Étape 4

Étape 5

Enlevez le cordon de séparation, le liant ou la gaine de remplissage si ceux-ci sont présents sur le câble, en ne laissant que les paires de fils torsadés. Le remplissage transversal doit être coupé aussi près que possible de la gaine.

Étape 5

Étape 6

Déterminez le schéma de câblage et alignez correctement les quatre câbles correspondants sur le connecteur. Gardez la gaine du câble aussi près que possible du connecteur. Utilisez toujours des connecteurs, plaques murales et panneaux de brassage compatibles (même classification ou supérieure) avec la qualité du câble utilisé.

Étape 6

Étape 7

Conservez les paires de fils torsadés aussi près que possible du point de terminaison. Lors du raccordement des connecteurs et des prises, ne pas détordre le câble de plus de 0.5 pouces (1.3cm) pour les câbles Cat5e, Cat6 et Cat6a.

Conseil utile: un demi-pouce (1.3cm) d'une paire de fils non torsadés produit 1,5 dB de diaphonie à proximité de l'extrémité.

Étape 7

Étape 8

Insérez les fils dans les fentes des bornes IDC pour les mettre en place avant de les poinçonner. Maintenez la torsion. Pour assurer l’installation, il faut effectuer la terminaison sur les quatre paires. La photo ci-dessus montre une prise de courant câblée au schéma de câblage du T568B.

Étape 8

Étape 9

Lorsque vous utilisez un outil de poinçonnage, assurez-vous que l'outil est bien droit avant de poinçonner le connecteur. Assurez-vous que la partie tranchante de l'outil est tournée vers l'extérieur.

Étape 9

Étape 10

Inspectez le connecteur pour vérifier que les fils sont bien engagés dans les bornes du IDC et qu'ils sont bien coupés.

Étape 10

Étape 11

Placez une plaque de protection contre la poussière sur le connecteur.

Étape 11

Étape 12

Votre connecteur assemblé devrait ressembler à cela.

Étape 12

Conclusion

Nous avons essayé de faire en sorte que ce tutoriel soit intuitif et facile à suivre tout au long du processus, dans l'espoir de fournir des instructions simples et efficace. Vous pouvez maintenant réaliser la terminaison des câbles avec des connecteurs Keystone. Vous n'aurez aucun mal à installer ces connecteurs en cinq minutes ou moins.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.1k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.7k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.7k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.8k