Français

Cloud Hybride ou Multi-Cloud : Quelle est la différence ?

Mis à jour depuis le 12 déc, 2022 by
1.3k

Dans l'informatique en nuage, le cloud est un ensemble de serveurs auxquels les clients du cloud accèdent via Internet. L'informatique en nuage présente différents déploiements de nuages et est principalement divisée en 4 types : cloud privé, cloud public, cloud hybride et multi-cloud. Dans cet article, nous allons examiner principalement le cloud hybride et le multi-cloud.

Comparaison du Cloud Hybride et du Multi-Cloud

Les termes "multi-cloud" et "cloud hybride" désignent des déploiements de clouds qui intègrent deux ou plusieurs clouds. Leur principale différence réside dans les types d'infrastructure de cloud qu'ils incluent. Pour connaître la différence entre le cloud hybride et le multi-cloud, nous devons d'abord comprendre en quoi ils consistent et quelles sont les applications de ces technologies.

Qu'est-ce que le Cloud Hybride ?

Les déploiements de clouds hybrides combinent des clouds publics et privés, et peuvent également inclure une infrastructure existante sur site. Presque tous les clouds hybrides contiennent au moins un cloud public.

Les clouds publics et privés sont des environnements de clouds complètement différents, qui fonctionnent de manière complètement différente. Les clouds hybrides combinent efficacement les deux environnements. Il en résulte une infrastructure de cloud plus puissante.

Les établissements à nuage hybride peuvent utiliser leur nuage privé pour certains services et leur nuage public pour d'autres. Ils peuvent utiliser le nuage public comme une sauvegarde de leur nuage privé. Ils peuvent également utiliser le nuage public pour gérer les périodes de forte demande tout en conservant la plupart des opérations dans leur nuage privé.

Qu'est-ce que le Multi-Cloud ?

Le multi-cloud est une architecture en nuage composée de plusieurs services en nuage fournis par plusieurs fournisseurs de nuages (publics ou privés). "Multi-cloud" peut être plusieurs clouds publics, plusieurs clouds privés ou une combinaison de clouds publics et de clouds privés. En outre, un déploiement multi-cloud qui inclut des clouds privés ou des infrastructures sur site est considéré comme un multi-cloud hybride.

Les déploiements multiclouds peuvent recourir à plusieurs fournisseurs d'IaaS (Infrastructure as a Service), ou à différents fournisseurs pour les services IaaS, PaaS (Platform as a Service) et SaaS (Software as a Service).

Le multi-cloud peut être purement destiné à la redondance et à la sauvegarde du système, ou il peut intégrer différents fournisseurs de clouds offrant différents services. Par exemple, une entreprise peut utiliser un nuage public pour la base de données et un autre nuage public pour l'informatique à grande échelle. De cette façon, il est possible de bénéficier au maximum de chaque service.

Caractéristiques et Différences

Pour comprendre les différences spécifiques entre les nuages hybrides et les nuages multiples, nous devons d'abord comprendre les caractéristiques des deux types de nuages. Le tableau suivant présente les caractéristiques des clouds hybrides et des multi-clouds.

  Cloud Hybride Multi-cloud
Architecture Clouds publics et privés ou centres de données sur site (ou les deux) Plusieurs clouds publics (mais peut également disposer de centres de données privés, communautaires et sur site).
Charges de travail entre clouds Les composants fonctionnent ensemble pour exécuter une solution informatique unique, de sorte que les données et les processus sont interconnectés. Les différents nuages gèrent des tâches différentes, de sorte que les données et les processus fonctionnent souvent par compartiments.
Stockage de données sensibles Réside sur des serveurs privés ou sur site. Les données importantes résident sur place ou dans le nuage, selon la conception.
Responsabilités en matière de sécurité Les équipes internes sont responsables de la protection des données dans les clouds et les centres de données privés ; le fournisseur se charge de la sécurité du cloud public. Les fournisseurs de nuages publics sont responsables de la sécurité de l'informatique en nuage
Avantages du stockage des données réglementées Les équipes conservent les données sensibles dans un nuage privé ou un centre de données hautement sécurisé. Les entreprises peuvent s'assurer que chaque élément de données est localisé dans un lieu géographique, comme l'exige la loi.
Blocage des fournisseurs La forte intégration entre les environnements rend difficile le changement de fournisseur. Les fournisseurs de clouds multiples et les charges de travail indépendantes offrent la possibilité de changer de fournisseur facilement et rapidement.
Migration vers le cloud La plupart des charges de travail continuent de s'exécuter localement, de sorte que le processus de migration est plus court et moins difficile. La migration vers plusieurs nuages peut prendre du temps et poser des problèmes.
Disponibilité Les utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes si le nuage public rencontre des difficultés pour empêcher le cloud bursting. En cas de défaillance d'un fournisseur, les charges de travail peuvent être transférées vers un autre ; les entreprises peuvent également mettre en place des nuages publics distincts en fonction de la localisation des utilisateurs afin d'éviter les retards.
Coût Moins de risques de dépassement, mais les entreprises doivent engager davantage de frais de personnel et de maintenance. Les clouds publics sont moins chers que les clouds privés ou les centres de données, mais les entreprises doivent veiller à ne pas dépenser trop pour chaque plateforme.

La première différence essentielle est qu'un cloud hybride comprend toujours des clouds privés et publics. Le multi-cloud comprend plusieurs clouds publics ou privés.

Une autre différence essentielle est qu'un nuage hybride fournit une connexion directe entre les nuages publics et privés. Alors que dans le modèle multi-cloud, les deux ou plusieurs fournisseurs de clouds sont généralement complètement indépendants.

Quel Modèle de Cloud Choisir ?

Pour la plupart des entreprises, la solution idéale en matière de cloud n'est pas de déployer un seul cloud, mais de déployer une solution hybride ou multi-cloud. Quel type de cloud est choisi par la plupart des entreprises ?

Selon les études de marché, le champ d'application du cloud hybride est de plus en plus important. À l'échelle mondiale, le cloud hybride est devenu la principale forme de cloud d'entreprise. Selon le rapport 2019 sur l'état du cloud de RightScale, 84 % des entreprises ont adopté plusieurs stratégies de cloud ou des stratégies de cloud hybride. Parmi elles, la proportion d'entreprises utilisant le cloud hybride a continué d'augmenter - de 51 % en 2018 à 58 % en 2019. Par ailleurs, 26 % des entreprises choisissent plusieurs clouds privés et plusieurs clouds publics.

Les deux configurations de cloud fournissent des gains d'efficacité grâce au cloud computing, mais l'objectif final est d'obtenir les meilleurs résultats. Selon la comparaison ci-dessus des différents types de clouds, les entreprises peuvent choisir le déploiement de cloud approprié en fonction de leurs propres besoins.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.0k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.7k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.7k