Français

Infrastructure Convergée ou Infrastructure Hyperconvergée

Mis à jour depuis le 17 août, 2021 by
3.4k

À mesure que la technologie évolue, la virtualisation devient de plus en plus courante dans les entreprises. Plus la demande de stockage est importante, plus les données redondantes sont générées par les charges de travail de la virtualisation. D'où le développement de l'infrastructure hyperconvergée (HCI) et de l'infrastructure convergée (CI) qui sont les solutions pour optimiser les réseaux en termes d'évolutivité et de gestion. Que sont ces infrastructures et quelles sont leurs différences? Dans cet article, nous allons faire une comparaison détaillée entre les infrastructures convergées et hyperconvergées.

Qu'est-ce qu'une infrastructure hyperconvergée ?

L’infrastructure hyperconvergée (HCI) est une infrastructure d'information qui intègre des ressources et des dispositifs informatiques virtuels. Elle peut combiner le stockage, le traitement et la connectivité réseau dans un seul châssis ou nœud afin de réduire la complexité du centre de données et d'accroître l'évolutivité. Elle ajoute également une couche de logiciel de virtualisation qui gère toutes les ressources d'un nœud ou d'une grappe comme des groupes flexibles.

L'infrastructure hyperconvergée est définie par des logiciels pour maximiser la capacité et l'évolutivité des centres de données, ainsi que la disponibilité des données. En même temps, elle utilise la machine virtuelle comme noyau et améliore les performances de traitement et l'espace de stockage du cluster. Dans le modèle d'architecture hyperconvergée, la machine virtuelle et l'espace de stockage utilisés par l'utilisateur sont construits à l'aide du logiciel, ce qui permet de maintenir le dispositif physique sous-jacent et l'utilisateur dans un état isolé pour effectuer l'intégration complète de la plate-forme de virtualisation et de la ressource matérielle. L'utilisateur peut ajouter des nœuds sous forme d’empilement, augmentant ainsi la capacité de l'architecture hyper-convergée.

Infrastructure hyperconvergée.jpg

Figure 1 : Infrastructure hyperconvergée

Qu'est-ce qu'une infrastructure convergée ?

L'infrastructure convergée est conçue pour intégrer de multiples composants de technologies de l'information, notamment des serveurs, des dispositifs de stockage de données, des équipements de réseau et des logiciels de gestion d'infrastructure informatique, d'automatisation et de processus d'entreprise, pour former une solution informatique unique et optimisée. Parallèlement, l'infrastructure convergée combine le stockage et le traitement informatique en un seul appareil physique qui est petit, dynamique et puissant pour minimiser les problèmes de compatibilité entre les systèmes de stockage, les serveurs et les périphériques réseau. Disponible en version All-flash, disque dur et baies hybrides, l’infrastructure convergée consolide les plateformes tout en facilitant l'ajout de nouveaux composants.

Infrastructure convergée.jpg

Figure 2 : Infrastructure convergée

Infrastructure hyperconvergée ou convergée

Bien que les infrastructures hyperconvergées (HCI) et convergées (CI) résolvent des problèmes d'infrastructure informatique à plusieurs niveaux, elles sont très différents. Nous allons faire une comparaison entre ces infrastructures à travers la perspective des composants, principes, systèmes de rack et avantages.

Composants

L'infrastructure convergée (CI) définit le traitement, le stockage, la mise en réseau et la virtualisation des serveurs - qui sont les quatre éléments principaux d'un centre de données - comme un seul et même bloc de structure dense. L'infrastructure hyperconvergée (HCI) est issue d'une infrastructure convergée et de l'idée du centre de données défini par logiciel (SDDC). Hormis les quatre composants principaux du centre de données, l'infrastructure hyperconvergée intègre d'autres composants tels que des logiciels de sauvegarde, des capacités de capture d'images, la déduplication des données, la compression en ligne, l'optimisation du réseau étendu, etc.

Principes

L'infrastructure hyperconvergée est définie par logiciel. Cela signifie que les opérations de l'infrastructure sont logiquement séparées du matériel physique, et que tous les composants d'une infrastructure hyperconvergée doivent rester ensemble pour fonctionner correctement. Le HCI est souvent déployé sur des composants de produits de base, offrant ainsi une architecture simplifiée avec des serveurs de produits de base. Le logiciel installé sur chaque nœud de serveur distribue toutes les fonctions d'exploitation à travers la grappe pour des performances et une résilience supérieures.

L'infrastructure convergée (CI) s'appuie sur du matériel et utilise des éléments de base. Chaque composant d'une infrastructure convergée est discret et peut être utilisé pour l'usage auquel il est destiné. Elle peut être désassemblé et les appareils autonomes peuvent être utilisés comme tels. Par exemple, le serveur peut être retiré et utilisé indépendamment et vous pouvez isoler et utiliser des unités de stockage individuelles séparément. L’infrastructure convergée (CI) peut surveiller la capacité de votre infrastructure de centre de données grâce à la reconnaissance des données dans les nuages et les centres de données privés ou d'entreprise.

Principe de l'infrastructure hyperconvergée et convergée.jpg

Figure 3 : Principe de l'infrastructure hyperconvergée et convergée

Système de Rack

L’infrastructure hyperconvergée (HCI) et convergée (IC) impliquent tous deux le système du rack. Une infrastructure hyperconvergée se compose normalement d'une ou deux unités de rack qui regroupent un ou plusieurs serveurs multicœurs avec une baie de stockage locale. Alors que l'infrastructure convergée (IC) est une plate-forme à grande échelle en rack qui regroupe le traitement, le stockage et la mise en réseau dans un seul appareil physique.

Avantages

Plusieurs avantages sont à souligner pour l’infrastructure hyperconvergée (HCI), tels qu'un déploiement rapide, une plate-forme de classe mondiale, une utilisation à 100 % des logiciels, une flexibilité sans précédent, etc. De plus, elle possède une fonction de contrôle de stockage qui peut fonctionner comme un service sur chaque nœud de la grappe. Toutes ces caractéristiques contribuent à construire un centre de données d'entreprise rapide, efficace et hautement évolutif.

Une solution "plug-and-play", une flexibilité et efficacité supérieures, l'élimination des problèmes de compatibilité et un modèle de croissance à la demande sont des caractéristiques typiques de l'infrastructure convergée. Avec l'aide de l’infrastructure convergée (CI), vous pouvez mettre en place un ensemble de ressources informatiques, de stockage et de réseau qui peuvent être partagées et gérées de manière centralisée par plusieurs applications, ce qui permet de consolider les systèmes, d'augmenter l'utilisation des ressources et de réduire les coûts opérationnels.

Coût

L'infrastructure hyperconvergée permet de développer, d'étendre et de protéger votre infrastructure informatique de manière plus abordable et efficace. Elle offre une solution rationalisée pour l'acquisition, le déploiement et la gestion qui réduit les coûts et augmente la productivité du personnel, et améliore même la rentabilité.

Grâce à l'infrastructure convergée, les spécialistes informatiques n'ont pas besoin d'effectuer de nombreuses tâches répétitives pour maintenir le système en marche, ce qui contribue à réduire la redondance. Cela permet d'économiser les coûts de support et de maintenance.

Conclusion

D'après les informations mentionnées ci-dessus, les infrastructures hyperconvergées et convergées sont les deux solutions de base pour optimiser les réseaux en termes d'évolutivité et de gestion dans l'entreprise. Par rapport à l'infrastructure convergée (IC), l'infrastructure hyperconvergée (HCI) est un segment technologique en pleine croissance et plus valorisé dans l'industrie aujourd'hui. Elle contribue également à devenir le moteur de convergence du “cloud computing” et de la grande chaîne de données, ce qui contribue à la rapide transformation et mise à niveau du secteur de la technologie de l'information.

Article connexe

Commutateur FS S5800-8TF12S : Choix idéal pour l'infrastructure hyperconvergée

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.1k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.7k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.7k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.8k