Impact du 5G sur Les Serveurs de Réseau
La technologie 5G n'est pas si récente que cela aujourd'hui, puisqu'elle a été proposée en 2019 comme la cinquième génération de connectivité des réseaux mobiles après le 4G et évolue au fil du temps. De nombreux pays et régions ont déployé des stations de base 5G et en bénéficient, comme la Chine, les États-Unis, la Corée du Sud et d'autres pays dans le monde entier.
Le 5G promet une vitesse élevée, un volume important et une faible latence, ce qui permet à davantage d'appareils de se connecter à l'internet et de communiquer entre eux. Non seulement le 5G change notre vie, mais il incite également les opérateurs de réseau à mettre à niveau les infrastructures et architectures de centres de données existants, tels que les serveurs de réseau.
5G, Informatique de Périphérie et Serveur de Réseau
Comment le 5G influence-t-il l'infrastructure des centres de données ? Il est nécessaire ici de prendre en compte les deux grandes tendances que sont la 5G et l'edge computing.
La popularité du 5G change la façon dont les données traditionnelles sont communiquées, et fait passer la connectivité à une échelle relativement petite à une connectivité continue entre les appareils, où qu'ils soient. En raison de ses avantages avancés en matière d'augmentation de la bande passante et d'évolutivité, la technologie 5G devrait bénéficier à l'IdO et aux besoins de communication critiques. Les nouveaux cas d'utilisation entraînent une augmentation exponentielle du trafic de données massives. Il est donc nécessaire de disposer de systèmes de réseau plus efficaces et de dispositifs à haute performance pour traiter cette énorme quantité de données.
L'Edge computing, le cadre informatique distribué, devient de plus en plus populaire dans les entreprises de nos jours. L'émergence de l'edge computing est due à la croissance exponentielle des applications 5G telles que les appareils IoT. Il permet de traiter et d'analyser les données plus près de la périphérie, là où elles sont créées. Les données ne transitent donc pas par un réseau jusqu'à un nuage ou un centre de données pour être traitées, ce qui réduit la latence du réseau. Le déploiement de l'informatique périphérique entraîne celui des serveurs périphériques.
En tant que moteurs des centres de données, les serveurs sont chargés de fournir le traitement, la mémoire, le stockage local et la connectivité réseau nécessaires au fonctionnement des applications. Sous l'impulsion de la combinaison de la 5G et de l'edge computing, le besoin de serveurs de réseau va augmenter et les exigences vont devenir différentes par rapport à ce qu'elles étaient auparavant.
Nouvelles Perspectives pour Les Serveurs de Réseau
Quels changements la technologie 5G et l'informatique périphérique apportent-elles aux serveurs réseau ? Il existe plusieurs tendances que les serveurs de réseau adopteront.
Augmentation du nombre de serveurs à déployer
Selon le rapport de Statista, l'adoption du 5G atteindrait 1 milliard en 2022 et augmenterait progressivement d'année en année. Les cas d'utilisation du 5G, tels que la vidéo, l'IoT et l'HPC, entraînent une croissance spectaculaire des données. L'informatique et le stockage des données devraient connaître une croissance exponentielle, tout comme le nombre d'infrastructures informatiques - les serveurs de réseau. L'augmentation du nombre de serveurs réseau dépend de la quantité de données générées par les applications 5G. Plus la quantité de données générées est importante, plus le nombre de serveurs réseau nécessaires est élevé.
Optimisation des Performances des Serveurs de Réseau
Avec un plus grand nombre d'applications 5G utilisant l'informatique de périphérie, les centres de données de petite taille seront plus largement déployés et les dispositifs de réseau seront contenus dans une zone plus réduite. Le système d'informatique en périphérie doit être capable de gérer des débits élevés et de garantir une faible latence pour le traitement en temps réel. Les serveurs de réseau à déployer doivent pouvoir répondre aisément aux exigences des applications émergentes et à la convergence des principales charges de travail.
En général, le système de refroidissement du centre de données périphérique n'est pas aussi complet que celui du centre de données centralisé traditionnel. Pour éviter les défaillances des centres de données causées par des serveurs dont les performances de dissipation de la chaleur sont médiocres, les serveurs périphériques doivent présenter une température de fonctionnement plus adaptée que les serveurs de réseau traditionnels.
En outre, comme les serveurs périphériques sont déployés en périphérie du réseau plutôt que dans des centres de données centralisés, ils nécessitent un système de maintenance à distance optimisé pour faire face à des situations accidentelles telles que les pannes de courant ou autres.
Nouvelles Exigences pour Les Environnements de Déploiement
L'environnement de déploiement des serveurs de réseau pour l'informatique en périphérie est généralement plus complexe que celui des centres de données traditionnels. Il existe de nombreuses distinctions entre les serveurs périphériques et les serveurs traditionnels en termes de besoins d'espace, de température, de système d'alimentation et autres. Certains serveurs périphériques peuvent être utilisés pour un déploiement en extérieur. Outre les boîtiers résistants aux intempéries pour protéger les serveurs des environnements difficiles, les opérateurs doivent également prendre en compte les questions de sécurité, afin de garantir la protection des systèmes informatiques périphériques.
L'alimentation électrique est un autre aspect à prendre en compte. En raison de la lourde charge de calcul, le serveur périphérique peut être soumis à des contraintes de ressources. En raison d'une puissance et d'une énergie limitées, il peut être difficile pour les serveurs d'effectuer des tâches lourdes. Pour faire face à ces problèmes, de nouvelles normes doivent être définies pour les environnements de déploiement.
Après tout, les serveurs réseau varient d’une industrie à l’autre. Différentes applications nécessitent des serveurs 5G avec des fonctionnalités différentes, ce qui est très différent des scénarios de cloud computing, où l’accent est mis sur des serveurs standardisés. Par exemple, les services d'entreprise basés sur le cloud computing, qui doivent gérer un grand nombre d'analyses de données, ont besoin d'une vitesse plus élevée. En revanche, les voitures à conduite autonome privilégient la réduction de la latence plutôt que l'amélioration de la vitesse.
Les Serveurs de Réseau dans L'ère du 5G : Implications pour Entreprises
De nombreuses entreprises ont exploité la puissance de la 5G pour leurs activités ces dernières années. En particulier, sous l'impulsion de la pandémie, le déploiement du travail à distance a considérablement augmenté le trafic réseau et a poussé les entreprises à exploiter plus efficacement les centres de données d'entreprise pour répondre aux demandes informatiques croissantes. Que ce soit pour les industries manufacturières ou les commerces de détail, ils peuvent toujours bénéficier d'une connectivité hautement fiable et à faible latence fournie par le 5G et l'edge computing.
Dans l'ère actuelle du 5G, les centres de données des entreprises doivent mettre à jour leurs infrastructures critiques. Compte tenu des applications 5G variées ainsi que de la pénurie de puces à travers le monde, il est essentiel de choisir un fournisseur informatique fiable pour votre système d'edge computing. Lors du choix des fournisseurs informatiques, n'oubliez pas qu'une attention particulière doit être accordée non seulement aux spécifications des serveurs, aux plateformes informatiques complètes proposées par les fournisseurs, à la réputation de ces derniers, mais également au fait de satisfaire aux exigences actuelles et futures.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)