Application de Câble Ethernet en grande quantité
Lorsqu'il s'agit d'installer l'Internet dans un bureau ou un autre grand espace avec un grand nombre de dispositifs, l’utilisation de câblage Ethernet en grande quantité est une bonne option. Cet article vous présente une brève introduction sur l’application de câblage Ethernet en grande quantité.
Câblage Ethernet en vrac
Un câble Ethernet est un câble utilisé pour connecter des réseaux câblés. Le câble Ethernet en grande quantité, ou câble en vrac (disponibles jusqu'à 300 mètres de longueur) est utilisé pour mettre en place un réseau, afin de connecter plusieurs appareils (éventuellement dans des pièces différentes) et autres dispositifs au serveur, généralement dans les bureaux et autres entreprises. En d'autres termes, le câble Ethernet en vrac signifie que la quantité de câble est importante. Par exemple, un rouleau de fil de 300 mètres est considéré comme un produit en vrac. Faisons le point sur la question. Un câble Ethernet se compose généralement d'un conducteur, d'un isolant et d'une gaine de câble, et il y a 4 paires de cuivre torsadées pour le conducteur. Par rapport aux câbles réseau ordinaires, le câble Ethernet en vrac ne possède pas de connecteurs, à l'exception des différences de longueur de câble et d'emballage extérieur.
Types de câbles Ethernet en vrac
Câble Ethernet en vrac Cat5, Cat5e, Cat6 et Cat6a
Il existe différents types de câbles Ethernet en vrac sur le marché, tels que le câble Ethernet Cat5, Cat5e, Cat6 & Cat6a, Cat7 et Cat8. Prenons l'exemple du câble Cat6. Le câble Ethernet en vrac Cat6 est capable de transmettre à une fréquence plus élevée que le Cat5e, ce qui signifie des vitesses plus fiables et une sensibilité réduite à la diaphonie.
Vous pouvez cliquer ici pour plus d'informations: Câbles Ethernet Cat5 vs Cat5e vs Cat6
Câble Ethernet pour applications extérieures ou intérieures
Les câbles Ethernet pour applications intérieures sont généralement utilisés pour des distances plus courtes et dans les immeubles de bureaux ou les usines. Les câbles Ethernet pour applications extérieures sont conçus pour une utilisation dans les espaces extérieurs. La différence principale entre ces deux types de câbles Ethernet est la gaine extérieure. La gaine des câbles pour applications extérieures est spécialement conçue pour résister aux intempéries et aux changements de température.
Vous pouvez également trouver chez FS des câbles Ethernet pour applications extérieures à enterrement direct sur. Notre câble réseau Ethernet blindé Cat6 imperméable pour application extérieur et à enterrement direct vous permet de prolonger votre connexion Internet même dans les environnements les plus difficiles. Sa double enveloppe extérieure résistante aux intempéries vous permettra d'enfouir vos lignes sous terre tout en protégeant vos fils des différents éléments. Il prend en charge une bande passante élevée de 550 MHz et des vitesses allant jusqu'à 1000 Mbps, vous offrant ainsi une connexion sans faille et ininterrompue pour votre domicile ou votre lieu de travail.
Applications multiples du câble Ethernet en vrac
Le câble Ethernet en vrac peut être utilisé dans presque tous les domaines, dans de nombreuses applications, à des fins diverses. Les câbles Ethernet FS sont caractérisés par leur innovation, qualité fiable, design ergonomique et facilité d'installation grâce aux connecteurs RJ45 et à la prise keystone. Ils offrent une flexibilité maximale pour répondre aux exigences uniques des systèmes. Ils sont parfaits pour de multiples applications réseau, comme le câblage de bureaux, la décoration d'hôtels, les centres de données, etc.
Ci-dessous vous trouverez la vidéo “Câblage pour maison intelligente avec le câble Cat6 en vrac de FS”.
Couleurs des gaines des câbles Ethernet et leur utilité
Les fournisseurs de câbles réseau attribuent souvent des couleurs différentes pour aider à identifier le type de connexion et son but, ou pour distinguer leurs câbles et leurs connexions de ceux des autres fournisseurs. Les couleurs des câbles Ethernet Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7, Cat8 représentent une application ou un système spécifique. La couleur de la gaine extérieure du câble n'a rien à voir avec la fonction du câble en soi, mais indique l'objectif de la connexion.
Il n'existe aucune norme industrielle pour les couleurs des câbles Ethernet, mais vous pouvez vous référer au code de couleurs que certaines entreprises peuvent utiliser.
|
Application |
---|---|
|
Connectivité réseau |
|
Caméra |
|
Sécurité |
|
Interconnexions/raccordment |
|
Équipement/station de travail |
|
Téléphones/Systèmes d'urgence |
Questions fréquentes concernant les câbles Ethernet en vrac
Est-ce que le fait d'avoir une grande quantité de câbles Ethernet connectés réduit la vitesse du WIFI?
Comme l'Ethernet est sur un canal séparé, il ne ralentira pas du tout la vitesse du WiFi. En fait, cela pourrait même améliorer la vitesse du WiFi, car vous retirez un appareil du réseau, ce qui améliore la bande passante partagée par tous.
Est-ce que la vitesse est plus élevée avec un câble Ethernet plus court?
Les câbles Ethernet plus longs peuvent être plus lents car la latence augmente avec la distance que le signal doit parcourir. Toutefois, les signaux Ethernet se déplacent à environ deux tiers de la vitesse de la lumière, de sorte que vous ne remarquerez probablement pas de différence en comparant des longueurs de câble plus courtes.