Est-ce qu’une Connexion Ethernet est Meilleure que le WiFi ?
La connectivité sans fil est de plus en plus populaire, grâce à l'émergence des appareils domestiques intelligents et à la facilité et la commodité de se connecter à l'internet, partout et à tout moment. Et si la connectivité sans fil établit de nouvelles normes avec les promesses du 5G, elle n'est pas forcément la meilleure ou la préférée de tous. En fait, pour certains, le câble Ethernet traditionnel est une meilleure option.
Nous avons examiné en profondeur les différences entre les connexions Ethernet et WiFi, en analysant tous les aspects: vitesse, sécurité, fiabilité, latence et interférences. Nous répondons également à certaines des questions fréquemment posées sur la comparaison entre Ethernet et WiFi dans chaque section.
Ethernet ou WiFi
Le WiFi est une technologie internet plus moderne qui utilise des fréquences radio pour envoyer et recevoir des signaux entre les appareils. D'autre part, la connectivité Ethernet utilise un câble Ethernet ou LAN pour transférer des données sur un réseau.
Une différence notable entre Ethernet et WiFi est l'absence de connexion physique ou de câbles croisés avec la connectivité WiFi. Vous trouverez ci-dessous les autres caractéristiques du WiFi par rapport à l'Ethernet.
Vitesse : Est-ce qu'Ethernet est Plus Rapide que le WiFi ou Vice Versa ?
À une bande passante égale, Ethernet est plus rapide que le WiFi. La vitesse du WiFi par rapport à celle de l'Ethernet varie en fonction de quelques facteurs, comme la bande passante et la latence du WiFi ou le type de câble Ethernet. La latence est définie comme le délai dans lequel les données sont envoyées d'un dispositif ou d'un réseau à un autre. Les types de câbles Ethernet comprennent les câbles Cat5, Cat5e et Cat 6, qui prennent en charge respectivement jusqu'à 100 Mbps, 1 Gbps et 10 Gbps.
Aujourd'hui, le débit WiFi le plus rapide en théorie est d'environ 6,9 Gbps, mais les vitesses réelles sont souvent inférieures à 1 Gbps. Pour la connectivité Ethernet, le débit le plus élevé possible est de 10Gps en utilisant un câble Cat6.
Sécurité : Est-ce que Ethernet est plus sûr que le WiFi ?
La sécurité est l'un des facteurs essentiels en matière de transfert de données et de connectivité internet. Les données envoyées via WiFi sont vulnérables au piratage et à la perte de données, c'est pourquoi elles nécessitent un cryptage de bout en bout. Les deux techniques de cryptage les plus couramment déployées sont le WPA2 et le WPA3. Les techniques précédentes, telles que le WPA et le WEP, sont moins sûres. La dernière est souvent plus sûre. En revanche, une connexion Ethernet ne peut pas être piratée puisque les données sont transférées physiquement d'un appareil ou d'un réseau à un autre. De plus, vous ne pouvez accéder aux données que physiquement, d'où la rareté des pertes de données.
Latence : Quelle connexion offre la plus faible latence ?
Il existe quelques différences significatives entre les deux connexions en ce qui concerne la latence ou les délais de transfert des données. Cette caractéristique est souvent plus pertinente dans le domaine des jeux, où le temps de réaction fait toute la différence. La connectivité WiFi peut subir des retards de temps en temps alors que la connexion Ethernet est plus stable.
Par conséquent, les connexions Ethernet ou LAN offrent des latences faibles. Ethernet présente le moins de problèmes de latence par rapport au WiFi, ce qui en fait un choix privilégié pour les jeux de haute intensité où le temps de réaction et les vitesses constantes sont essentiels.
Interférences : Quelle type de connexion souffre le moins d'interférences ?
Les connexions WiFi utilisent des fréquences radio pour transmettre et recevoir des données ; elles sont donc sensibles aux interférences électromagnétiques. Par contre, un câble Ethernet ou LAN est blindé ou revêtu, et les données ne sont donc pas affectées par les ondes électromagnétiques de faible ou moyenne intensité.
La connectivité Ethernet est généralement plus fiable. Les connexions WiFi sont susceptibles d'avoir des vitesses plus faibles, de perdre des signaux et d'avoir une plus grande latence en raison des interférences des fréquences radio.
Autres Questions Fréquemment Posées
Le WiFi peut-il remplacer l'Ethernet ?
La connectivité WiFi est préférée pour sa commodité, mais la technologie WiFi actuelle présente de nombreuses faiblesses et n'est pas encore assez robuste pour remplacer la connectivité Ethernet.
Est-ce qu'un câble Ethernet peut améliorer ma connexion ?
En ce qui concerne la connectivité sans fil par rapport à la connectivité Ethernet, un câble Ethernet offre quelques avantages supplémentaires, à condition que vous puissiez facilement brancher votre appareil sur le réseau. Si vous êtes dans un immeuble de bureaux où plusieurs offices partagent le réseau WiFi, le passage à la connectivité LAN augmentera la vitesse, réduira la latence et réduira les interférences.
Verdict Final : Ethernet est-il meilleur que le WiFi ?
Pour conclure le débat LAN vs. WiFi, votre choix idéal - Ethernet ou WiFi - dépendra toujours de ce dont vous disposez et de vos goûts et préférences. Si vous préférez la commodité de la connectivité sans fil au chaos des fils emmêlés, une connexion WiFi est ce qu'il y a de mieux pour vous. Cependant, si ça ne vous dérange pas de rester dans un même endroit, près d'une prise LAN, pour profiter de vitesses plus rapides et d'une connectivité fiable, alors l'Ethernet sera beaucoup plus intéressant.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)