Français

Tout Savoir sur les Produits LC dans la Fibre Optique

Mis à jour depuis le 19 nov, 2022 by
4.0k

Les connecteurs fibre LC, les plus courants des connecteurs SFF (Small Form Factor), sont largement utilisés dans le câblage des réseaux locaux et des centres de données. Vous pouvez constater que le connecteur LC dispose d'une gamme solide qui comprend, entre autres, les connecteurs de fibre optique LC, câbles de raccordement de fibre LC, adaptateurs de fibre LC, panneaux de raccordement LC et autres assemblages de fibre LC. Combien de produits à interface LC y a-t-il dans le secteur de la fibre optique? Cet article va explorer le monde des solutions LC.

Que Signifie LC dans la Fibre Optique?

LC désigne un type de connecteur optique dont la dénomination complète est “Lucent Connector”. Ce nom vient du fait que le connecteur LC a été développé à l'origine par Lucent Technologies (Alcatel-Lucent actuellement) pour des applications de télécommunication. Il utilise un mécanisme de languette de fixation et le corps du connecteur a la forme carrée d'un connecteur SC. Semblable au connecteur de type SC, le connecteur de fibre optique LC est facile à brancher ou débrancher, fournissant un ajustement sûr et précisément aligné conforme aux normes TIA/EIA 604. À ce jour, il est toujours l'un des connecteurs de fibre optique les plus populaires sur le marché.

Figure 1 : connecteur de fibre LC/SC

Les Caractéristiques du Connecteur LC

Quelles sont donc les caractéristiques que doit posséder un connecteur LC pour rester sur le marché? En raison des différentes applications et des préférences des fabricants, les connecteurs LC ne sont pas tous créés de la même manière. Cependant, les connecteurs LC présentent tout de même certaines caractéristiques générales :

  • Facteur de forme réduit : Le connecteur LC est deux fois plus petit que les connecteurs ordinaires tels que les connecteurs SC, FC et ST. Le design compact et robuste permet aux connecteurs LC d'être déployés dans des applications à haute densité.

  • Faible perte d'insertion : Le connecteur LC possède une fonction de réglage à six positions qui permet d'obtenir des performances de perte d'insertion très faibles en optimisant l'alignement des noyaux de fibre.

  • Disponible en version monobloc ou multibloc : Le connecteur LC peut être fourni en tant que connecteur monobloc pré-assemblé ou en tant que connecteur multi-pièces. Le connecteur pré-assemblé permet de réduire le temps de montage pour installations sur site tandis que le connecteur multi-pièces est plus adapté à un montage en usine.

Solutions de Fibre Optique LC

Il existe de nombreuses solutions LC à fibres optiques: Connecteurs pour fibre LC, câbles de raccordement pour fibre LC, adaptateurs pour fibre LC, panneaux de raccordement pour fibre LC, atténuateurs pour fibre LC, etc., tous disponibles pour répondre à de multiples besoins dans des applications telles que les réseaux de télécommunications, les réseaux locaux, etc.

Solution pour les connecteurs à fibre LC

Il existe généralement deux versions de connecteurs LC : le connecteur pour câble de raccordement en fibre et le connecteur situé derrière le mur (BTW - Behin The Wall).

Connecteurs LC pour cavaliers

Il existe deux types de connecteurs LC pour les cavaliers. Les connecteurs LC de 1,5 à 2,0 mm sont conçus pour être montés sur des câbles en fibre de 1,5 à 2,0 mm. Alors que les connecteurs LC 3,0 mm sont conçus pour être montés sur des câbles de 3,0 mm. Les fibres simplex et duplex sont toutes deux disponibles pour les connecteurs. L'image suivante montre les deux connecteurs LC avec des noyaux de diamètres différents.

Figure 2 : Connecteur LC 2.0mm/3.0mm

Connecteurs LC BTW

Le connecteur BTW est une version plus courte du LC conçue pour les fibres tamponnées de 0,9 mm. En général, il est utilisé sur la face arrière de l'équipement. Il existe un type de connecteur LC BTW conçu sur le modèle du connecteur unibody-LC BTW unibody.

Solution de câble de raccordement en fibre LC

Câble de raccordement en fibre LC standard

Le câble de brassage en fibre LC-LC avec deux connecteurs en fibre LC terminés aux deux extrémités est le type de câble en fibre optique le plus couramment utilisé dans l'industrie. Par rapport aux autres câbles à fibres optiques courants, les câbles à fibres LC offrent une haute densité et des performances fiables dans la plupart des applications. Les câbles de brassage standard LC peuvent être divisés en types de câbles à fibre monomode (OS1/OS2) et multimode (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5), duplex et simplex.

Câble de raccordement en fibre optique Uniboot LC

Pour faire face à la tendance de "haute densité" dans les centres de données, le câble fibre LC uniboot est créé. Sur l'image ci-dessous, nous pouvons clairement voir les différences entre un câble de raccordement en fibre LC uniboot (à gauche) et un câble LC standard (à droite).

Figure 3 : Câble LC Uniboot et câble LC standard

Le câble de raccordement LC Uniboot possède deux connecteurs en fibre LC encastrés dans un boîtier commun, avec une seule terminaison sur un seul câble rond à double fibre, ce qui permet de réduire le nombre de câbles jusqu'à 50% par rapport au câble de raccordement LC duplex traditionnel. Par ailleurs, l'inversion de polarité du câble de raccordement LC uniboot commutable peut être réalisée en quelques simples étapes, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. De plus, il a été prouvé que le câble de raccordement en fibre LC uniboot avec languette push-pull peut augmenter la densité de câblage jusqu'à 50%.

Remarque: il existe de nombreuses versions différentes de câbles de raccordement LC-LC uniboot. L'inversion de polarité peut être différente d'une version à l'autre. Les deux versions les plus couramment utilisées avec système d'inversion de polarité sont présentées dans l'image ci-dessous.

LC patch cord polarity reversal steps

Figure 4 : Étapes d'inversion de la polarité du câble de raccordement LC

Câble de raccordement à fibre LC de très faible perte

Le câble à fibres optiques LC à très faibles pertes est l'un des câbles de brassage à fibres les plus performants. Il est doté d'un connecteur robuste à corps monobloc avec une gâchette de verrouillage 4 fois plus résistante que celle des connecteurs standard. Les câbles en fibre LC standard maintiennent une perte d'insertion de 0,3 dB, tandis que les câbles en fibre LC à très faibles pertes produisent une perte d'insertion de seulement 0,12 dB, offrant ainsi des performances exceptionnelles et une consommation d'énergie réduite. Ce type de câble à fibres optiques est généralement doté d'un connecteur de catégorie B garantissant un IL et un RL ultra faibles et évitant la production d'un code d'erreur et d'un signal de moindre qualité. Les câbles à fibres optiques LC à très faibles pertes sont disponibles en version monomode et multimode.

Câble de raccordement en fibre LC blindé

Les câbles LC blindés présentent les mêmes caractéristiques que les câbles LC standard. Mais par rapport aux câbles de brassage en fibre LC standard, ils sont constitués de câbles blindés et sont plus solides et robustes afin de protéger le câble contre les morsures de rongeurs, la pression ou la torsion. Bien qu'ils soient plus robustes que les câbles standard, ils sont en fait aussi souples que ceux-ci et difficiles à casser lorsqu'ils sont pliés. Le diamètre extérieur du câble LC blindé est similaire à celui d'un câble LC standard, ce qui permet une économie d'espace.

Câble de raccordement LC de conditionnement de mode

Les câbles de brassage LC de conditionnement de mode combinent un câble à fibre multimode et un câble à fibre monomode avec étalonnage. Ils sont conçus comme des câbles de raccordement LC duplex classiques, ce qui facilite l'installation des câbles sans avoir à recourir à des assemblages supplémentaires. Il est conçu pour les applications Gigabit Ethernet à grande longueur d'onde. Dans certains cas, le câble de raccordement multimode LC standard ne peut pas être branché directement sur certains modules optiques 1G/10G. Les câbles de raccordement LC de conditionnement de mode éliminent ce problème, ce qui permet aux clients d'économiser le coût de la mise à niveau de l'installation. Les câbles de raccordement LC de conditionnement de mode couramment utilisés incluent les connecteurs LC à LC, connecteurs LC à SC et connecteurs LC à FC avec les câbles à fibres optiques multimodes.

Figure 5 : Câble de raccordement de conditionnement du mode LC-LC

Câble de raccordement à fibres optiques LC/MTP/MPO/SC/FC/ST-LC Breakout

Le câble Breakout, ou appelé câble fallout, contient plusieurs fibres, chacune avec sa propre gaine, et ensuite enveloppée par une seule gaine commune. Le nombre de fibres varie de 2 à 24 fibres. Il existe deux types de câbles Breakout LC. L'un d'eux est que le câble de brassage en fibre optique possède les mêmes connecteurs à chaque extrémité, ce qui signifie que les deux extrémités sont des connecteurs LC. Dans l'autre cas, il y a des connecteurs différents à chaque extrémité de la fibre. Une extrémité est un connecteur LC et l'autre peut être MTP, MPO, ST, FC, etc. Les câbles de brassage en fibre Breakout sont largement appliqués pour les réseaux de télécommunication, les communications des centres de données, etc., offrant l'avantage de connecteurs multiples sans avoir à changer l'ensemble du système.

Solutions pour adaptateurs et panneaux de raccordement pour fibres LC

Les adaptateurs ou coupleurs de fibres optiques sont conçus pour connecter deux câbles de raccordement en fibre optique. L'adaptateur fibre LC est doté d'un mécanisme auto-ajustable conçu pour s'adapter aux panneaux de brassage d'une épaisseur comprise entre 1,55 et 1,75 mm. Il est disponible en monomode, multimode, simplex et duplex. L'adaptateur LC simplex permet de connecter une paire de connecteurs LC dans un module. Alors que l'adaptateur LC duplex permet de connecter deux paires de connecteurs LC dans un module.

Les panneaux de brassage de fibres sont également connus sous le nom de panneaux de distribution de fibres. La taille du rack peut être de 1U, 2U, etc. 1U est la taille de rack la plus couramment utilisée dans les centres de données. La quantité de ports sur un panneau de brassage en fibre optique n'est en fait pas limitée, elle peut varier de 12, 24, 48, 64, 72, et même plus. Les adaptateurs pour fibre LC et les panneaux de raccordement pour fibre LC sont parfaits pour le câblage fibre haute densité. Des adaptateurs de fibre LC pour fibre monomode et multimode peuvent être installés ou retirés du panneau de brassage, fournissant une solution flexible et simple pour les salles de serveurs, les centres de données et autres installations de fibre à haute densité.

Figure 6 : Panneaux et adaptateurs pour fibre LC

Solution d'atténuation des fibres LC

Les atténuateurs de fibres LC sont un autre dispositif LC couramment utilisé. Un atténuateur optique LC est un dispositif passif utilisé pour réduire le niveau de puissance d'un signal optique dans le réseau optique où des amplificateurs dopés à l'erbium sont utilisés. Il existe des atténuateurs de fibre LC fixes et variables disponibles dans différents niveaux d'atténuation comme le montre la figure ci-dessous. Par exemple, un atténuateur de fibre LC 1dB signifie que cet atténuateur optique utilise un connecteur de fibre LC et qu'il peut réduire le niveau de puissance de la fibre de 1dB.

Figure 7 : Atténuateur variable à fibre LC et atténuateur à fibre fixe

Autres solutions de produits à interface LC

Cassette pour fibre MTP/MPO vers LC

Les cassettes MTP/MPO vers fibre LC sont des modules pré-terminés qui doivent être installés sur un support de fibre. Une cassette MTP/MPO vers LC possède des adaptateurs LC à l'avant et MTP/MPO à l'arrière. Les interfaces LC à l'avant peuvent être connectées à des appareils via des câbles de raccordement LC et l'interface MTP à l'arrière peut être branchée avec un câble MTP afin de fournir une transition sécurisée entre les connecteurs MTP et LC.

Module émetteur-récepteur à interface LC

Les modules émetteurs-récepteurs à interface LC sont les modules dotés d'une interface de LC afin de permettre le raccordement à des câbles de brassage en fibre LC. Ces modules émetteurs-récepteurs LC existent sous plusieurs formes: la plupart des émetteurs-récepteurs optiques SFP, les émetteurs-récepteurs optiques SFP+ 10G, les émetteurs-récepteurs optiques SFP28 25G et certains émetteurs-récepteurs optiques QSFP+ 40G, l'émetteur-récepteur optique QSFP28 100G et les émetteurs-récepteurs 400GBASE-FR4 et 400GBASE-LR8 400G QSFP-DD. Le type de connecteur LC dont sont équipés ces modules émetteurs-récepteurs est soit simplex, soit duplex, selon les différentes normes.

Convertisseur de médias en fibre LC

Il existe deux types de convertisseurs de médias: le convertisseur de médias cuivre-fibre, qui réalise la conversion des câbles en cuivre et en fibre, et le convertisseur de médias fibre-fibre, qui permet au câble de raccordement en fibre de réaliser la conversion de fibre multimode en fibre monomode et de fibre double en fibre simple. Les types d'interface du convertisseur de médias en fibre sont variés, tels que LC, ST, SC, MT-RJ, RJ45. Les convertisseurs de médias en fibre avec une interface LC peuvent être connectés directement aux appareils concernés à l'aide de câbles de raccordement en fibre LC.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.1k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.7k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.7k