Switch Manageable ou Switch Non-Manageable : Quelle est la différence ?
Les switchs réseau (commutateurs) sont comme le « cerveau» d'un réseau domestique ou d'un réseau d'entreprise. Par conséquent, le choix des switchs Ethernet appropiés et abordables est une tâche importante pour les administrateurs réseau.
Pendant longtemps, de nombreux utilisateurs ont exprimé leur confusion quant à la décision de choisir entre un switch manageable et un switch non-manageable. Tout au long de ce post, nous aborderons ce qui inquiète tant les utilisateurs : le choix d’un switch manageable ou non manageable et déterminez ce dont ils ont réellement besoin.
Qu'est-ce qu'un switch manageable ?
Les switchs manageables fournissent généralement les fonctions les plus complètes pour un réseau. En raison de leurs différentes fonctionnalités, telles que VLAN, CLI, SNMP, routage IP, QoS, etc., les switchs manageables sont souvent utilisés dans la couche principale d'un réseau, en particulier dans les grands centres de données complexes.
Afin de répondre à la demande de réseaux de différentes tailles, il existe sur le marché des switchs intelligents (“Smart Ethernet switch” en anglais). Un switch « intelligent » constitue le compromis entre un switch manageable et un modèle non-manageable . Ces switchs déposent des capacités partielles de switchs manageables. Lorsque les utilisateurs ont des budgets limités et n'ont pas besoin de toutes les fonctionnalités du modèle manageable, le switch intelligent est une alternative optimale. Pour plus d'informations sur le switch intelligent, veuillez consulter l'article Switch manageable, non-manageable ou intelligent : quelle est la meilleure option ?
Qu'est-ce qu'un switch non-manageable ?
Comparés aux switchs manageables, les switchs non-manageables sont plus basiques. Il s’agit d’une sorte de switch Ethernet plug & play. Les utilisateurs doivent les connecter et attendre qu’ils fonctionnent. Ces switchs n’ont besoin d’aucune configuration. Par conséquent, lorsque les utilisateurs ont juste besoin de quelques ports dans leur maison ou dans une salle de conférence, un modèle non-manageable peut être utilisé comme un simple switch de bureau pour satisfaire leur demande.
Différences entre un switch manageable et un switch non-manageable
Il existe différentes marques de switchs manageables et non-manageables sur le marché, tels que les modèles manageables /non-manageables Cisco, les modèles manageables /non-manageables Netgear, les switchs manageables HP, etc. Les opinions sur les applications de ces switchs réseau varient d'une personne à l'autre. Quelle est la différence entre ces deux modèles ?
Switchs manageables | Switchs non-manageables | |
---|---|---|
Caractéristiques | Inspection ARP dynamique, surveillance IPv4 DHCP, QoS, SNMP, VLAN, CLI, routage IP, mise en miroir des ports, redondance, etc. | Configuration fixée : Ne peut pas supporter les interfaces de configuration ou les options |
Performance | Le switch peut être configuré Contrôle sur l'accès Contrôle sur le trafic LAN—Priorité SNMP—Permet le dépannage du réseau à distance |
Plug and play avec une configuration limitée comme les paramètres QoS par défaut Security |
Sécurité | Très bonne. Assure la protection du plan de données, du plan de contrôle et du plan de gestion | Sécurité pas très bonne. Accessoires tels que la couverture de port verrouillable |
Coûts | Cher | Moins cher |
Application | Centre de données, réseaux d'entreprise de grande taille | Réseau d'entreprise de petite taille, Réseau pour la maison, le laboratoire, les salles de conférence, etc. |
Switch manageable ou non : lequel choisir
Dans de nombreux cas, les administrateurs réseau doivent choisir les switchs les plus adaptés pour assurer le bon fonctionnement de l'ensemble du système. Ensuite, switchs manageables ou non-manageables : comment choisir celui qui convient aux besoins pratiques du réseau ? Voici deux questions que de nombreux utilisateurs peuvent poser.
Pour le réseau d'entreprise
En fait, cette question ne peut pas être répondue par un simple "oui" ou "non". L'utilisation de switchs manageables ou non-manageables dépend de la taille, des fonctionnalités requises et de la complexité du réseau.
De nombreux réseaux de petites entreprise ne disposent pas de switchs manageables, car ce dont ils ont besoin, ce sont les fonctions de base d'un switch Ethernet. Alors que pour un réseau d'entreprise complexe ou de grands centres de données, des milliers d'usagers utilisent Internet en même temps. Les switchs manageables peuvent isoler le trafic de données en fonction de différents groupes tels que les utilisateurs, les invités, les sauvegardes, la gestion et les serveurs. Cela offre non seulement aux administrateurs un meilleur moyen de contrôler le trafic de données, mais fournit également une forte protection pour l'ensemble du réseau.
Pour usage domestique
Si vous avez effectué une recherche sur des forums appropriés, vous constaterez que de nombreuses personnes choisissent d'utiliser un switch manageable de 8 ou 24 ports pour leur domicile. Cela signifie-t-il que les switchs manageables sont plus populaires pour les réseaux domestiques ? Non. Si l'utilisateur veut avoir plus de contrôle sur son réseau domestique et accorder plus d'attention à la sécurité de la vie privée, il est préférable de choisir un switch manageable. Cependant, si l'utilisateur veut simplement un réseau domestique qui fonctionne normalement et ne pas consacrer trop de temps à l’administration, alors un switch non-manageable plug-and-play est le meilleur choix.
Conclusion
Nous avons fait une comparaison entre les switchs manageables et non-manageables, et comment les choisir pour votre réseau d'entreprise ou domestique. Si vous êtes familier avec la gestion et la configuration d'un réseau local, un switch manageable est un bon choix. Ceux qui souhaitent garder les choses simples à la maison devraient choisir une solution non-manageable.
FS propose une gamme complète de solutions et de produits de commutation pour les entreprises de toutes tailles, y compris switch PoE+, switch 1G/10G et switch 25G/40G/100G haut de gamme. Chaque switch FS est couvert par une garantie de 5 ans et peut être retourné sous 30 jours. Pour plus de détails, veuillez nous contacter via fr@fs.com.
Article connexe :
Switch manageable, non-manageable ou intelligent : quelle est la meilleure option ?
Quelle est la différence entre switchs de niveau 2 et de niveau 3 ?
Switch de niveau 3 Vs routeur : Quel est le meilleur choix ?
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)