MLAG vs. vPC : quelle est la différence ?
Qu'est-ce que le MLAG ?
Le principe de fonctionnement du MLAG
![Form an MLAG Pair Form an MLAG Pair](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202110/06/using-fs-s5850-48t4q-switches-to-form-an-mlag-pair-1633515096-nwzmshGraP.jpeg)
Avantages du MLAG
-
Le trafic est réparti uniformément sur chacun des switchs grâce au hachage des LAG.
-
Il suffit d'ajouter des liens au LAG pour augmenter la bande passante au nord et au sud ainsi qu'à l'est et à l'ouest.
-
Stabilité grâce à des plans de gestion et de contrôle doubles
-
Possibilité de mettre à niveau un switch à la fois sans affecter les autres appareils
-
Augmente la capacité des ports librement et ajoute simplement un autre switch à l'est ou à l'ouest en créant un autre MLAG vers un autre switch.
Qu'est-ce que vPC ?
Le principe de fonctionnement de vPC
Avantages de vPC
-
Permet à un seul appareil d'utiliser un Port Channel sur deux appareils en amont
-
élimine les ports bloqués par le protocole Spanning Tree
-
Fournit une topologie sans boucle
-
utilise toute la largeur de bande disponible sur la liaison montante
-
assure une convergence rapide en cas de défaillance de la liaison ou d'un dispositif
-
Fournit une résilience au niveau de la liaison
-
Contribue à assurer une haute disponibilité
MLAG vs. vPC : 4 différences essentielles
Difficulté de mise en œuvre
Problèmes de compatibilité
Un autre problème est celui de la compatibilité. Pour l'appairage vPC, il faut utiliser le même type de switchs Cisco Nexus. Par exemple, il n'est pas possible de configurer vPC sur une paire de switchs comprenant un switch de la série Nexus 7000 et un switch de la série Nexus 5000. De plus, les pairs vPC doivent exécuter la même version de NX-OS, sauf pendant la mise à niveau non perturbatrice, c'est-à-dire la mise à niveau du logiciel en service (ISSU).
Multiplication des couches
Scénarios d'application
Normalement, vPC ne peut être utilisé que sur les switchs de centre de données Cisco Nexus, alors que MLAG peut être appliqué à un large éventail de scénarios. Que ce soit dans une architecture de centre de données traditionnelle à 3 niveaux ou dans une architecture à 2 niveaux en épine dorsale, les switches qui prennent en charge le MLAG peuvent former une paire MLAG à différents niveaux. Tous les switchs de centre de données FS prennent en charge le MLAG. En utilisant Utilisation de MLAG dans la Conception de Réseaux de Centres de Données, les switchs de centres de données FS contribuent à fournir une redondance au niveau du système et à améliorer la fiabilité du réseau.
Item | MLAG | vPC |
---|---|---|
Simplifies Network Design | Yes | Yes |
Eliminates Spanning Tree Protocol (STP) | Yes | Yes |
Multipathing | Layer 2 | Layer 2 & Layer 3 |
Difficulty of Implementation | Easier | Relatively Difficult |
Switch Type for Pairing | No requirement | Strict Requirements |
Using Scenarios | Common seen in distribution or data center switches | Usually in Cisco Nexus data center switches |
Conclusion
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)