Français

Le Câblage MTP®/MPO Simplifie l'Architecture Spine-Leaf

Mis à jour depuis le 05 mai, 2023 by
481

De plus en plus de centres de données optent pour une architecture spine-leaf qui offre des performances de réseau à haute vitesse et une grande fiabilité. Tout en assurant une plus grande échelle du réseau, l'architecture spine-leaf pose des défis significatifs pour le câblage en fibre entre les switchs du réseau spine ou les switchs leaf. Pour relever ce défi, le câblage MTP®/MPO avec une connexion structurée efficace permet de simplifier l'architecture spine-leaf dans un centre de données.

Défis Liés au Câblage d'une Architecture Spine-Leaf

Pour concevoir une architecture "spine-leaf", il est nécessaire de poser des câbles en fibre optique entre chaque commutateur "leaf" et chaque commutateur "spine". Cela se traduit par une immense quantité de câbles et par des efforts considérables en matière d'installation et de gestion de câblage. Dans le pire des cas, cela peut rappeler le câblage en fibre optique utilisé dans les plus anciens centres de données, où des faisceaux désordonnés de câbles en fibre s'empilaient en hauteur.

Le câblage Spine-Leaf relie les serveurs aux switchs leaf, puis aux switchs spine. De cette manière, tous les ports des switchs leaf sont connectés à tous les ports des switchs spine. Tous ces câbles doivent gérer les débits binaires maximaux des émetteurs-récepteurs, des serveurs et des commutateurs. Il n'est pas difficile de comprendre que l'utilisation de câbles pour une connexion point à point demande trop d'efforts en termes d'installation et de maintenance. Les centres de données privilégient un système consolidé de câblage en fibre optique avec des distributeurs qui peuvent simplifier les connexions de réseau dans une architecture spine-leaf.

La Solution de Câblage MTP®/MPO Simplifie le Câblage de l'Architecture Spine-Leaf

Le câblage MTP®/MPO (câbles MTP®/MPO/cassettes de fibres/panneaux de brassage inclus) permet de relever les défis du câblage d'une architecture spine-leaf mentionnés ci-dessus, ce qui peut non seulement simplifier et structurer à l'avance la planification de l'architecture, mais aussi réduire les besoins ultérieurs d'installation en termes de matériaux, de temps et d'efforts.

Réduction de l'enchevêtrement des câbles

L'utilisation de ports MTP permet d'augmenter considérablement la densité des ports fibre par rapport aux ports LC, car les connecteurs MTP peuvent accueillir 8, 12, 16 ou 24 fibres dans le même espace que celui nécessaire pour un connecteur LC ou SC. Comme le montre le lien 40G à 10G ci-dessous, chaque commutateur spine 40G doit être connecté à 4 commutateurs leaf 10G. Ces liaisons peuvent être atteintes par des câbles MTP et des cassettes de fibres MTP logées dans un boîtier de fibres. Ce câblage MTP permet de réduire les enchevêtrements et le volume des câbles et d'améliorer la circulation de l'air dans les réseaux en nappe des centres de données.

application

Câblage flexible et organisé

Les cassettes MTP fiber et les panneaux adaptateurs MTP fibre offrent une solution de câblage simple pour gérer et distribuer efficacement le câblage en fibre optique dans une architecture spine-leaf. En particulier les cassettes optiques MTP. Elles sont généralement disponibles avec des connecteurs LC ou SC à l'avant et des connecteurs MTP®/MPO à l'arrière, ce qui permet d'utiliser différents types de connexion dans la même cassette. Ainsi, les techniciens peuvent mettre à niveau les anciennes liaisons 10G vers des nouvelles connexions 40/100G avec les câbles fibre LC/SC existants à un coût minimal. En outre, elles offrent un espace sécurisé et organisé pour les épissures et les connecteurs afin de protéger le câblage.

Facilité d'extension

Outre la flexibilité, les cassettes MTP® et les panneaux MTP pour fibres optiques sont incroyablement faciles à installer et à entretenir. Leur design compact et modulaire permet une connexion et un déploiement rapides, et cette modularité facilite leur remplacement ou leur mise à niveau au fur et à mesure de l'augmentation des débits de votre futur réseau, sans avoir à remplacer l'ensemble de l'infrastructure du réseau. Ces avantages font du câblage MTP® la solution idéale pour les réseaux à large bande passante, tout en permettant de gagner du temps et de maîtriser les coûts.

En outre, les produits de la série FS MTP®, qui comportent un adaptateur US Conec MTP® et des fibres Corning garantissant une perte d'insertion et des pénalités de puissance très faibles dans le cadre d'un budget d'alimentation serré, peuvent augmenter de manière significative les connexions Ethernet redondantes croisées et réduire l'encombrement des câbles au sein d'une architecture spine-leaf. Le nouveau module maillé 8x8 a une densité plus élevée que le module maillé 4x4.

Conclusion

Les architectures modernes de type "spine-leaf" doivent fournir un système de câblage efficace afin de répondre aux exigences élevées en matière de débits de transmission de données et de latences réduites au minimum. Le câblage MTP®/MPO continuera à jouer un rôle essentiel dans le renforcement des architectures spine-leaf car il offre un moyen de réduire considérablement la complexité et les coûts de connectivité pour votre câblage en fibre optique.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.0k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.7k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k