Quelles sont les différences entre câbles MTP et MPO ?
Les câbles de raccordement MTP et MPO sont des câbles à fibres optiques dotés à chaque extrémité de connecteurs MTP/MPO. Ils sont résistants au courbure et traités par polissage pour des performances de perte réduites. Ils sont parfaitement adaptés à un environnement à haute densité qui exige des solutions de gestion de câbles innovantes et peu encombrantes. Les principales différences entre les câbles à fibres optiques MTP et MPO se trouvent dans leurs connecteurs. Quelles sont les principales différences entre ces câbles ? Les réponses sont fournies dans cet article.
Câbles MTP et MPO : Quelles sont les différences ?
Bien que le câble MTP puisse s'interconnecter directement avec les infrastructures utilisant MPO, MTP et MPO sont différents en ce qui concerne le type de connecteur, la pince à broche, la ferrule flottante, les broches de guidage, le boîtier amovible et les performances.
Type de connecteur
MPO (Multi-Fiber Push On) est un connecteur pour câbles en ruban composés d'au moins 8 fibres, qui est conçu pour fournir une connectivité multi-fibres dans un seul connecteur afin de prendre en charge les applications de systèmes de câblage à large bande passante et à haute densité. Il est conforme à la norme CEI 61754-7 et à la norme américaine TIA-604-5. Actuellement, les nombres de fibres les plus courants sont 8, 12 et 24. 16, 32, et 48 à 72 fibres sont également possibles dans des applications particulières.
Le connecteur MTP (Multi-Fiber Pull Off) est une marque déposée par US Connector pour une version du connecteur MPO avec des spécifications améliorées. Les connecteurs MTP sont donc entièrement conformes à tous les connecteurs MPO génériques et peuvent s'interconnecter directement avec d'autres infrastructures utilisant la technologie MPO. Toutefois, le connecteur MTP est une amélioration de produit à multiples caractéristiques techniques visant à améliorer les performances optiques et mécaniques par rapport aux connecteurs MPO génériques.
Épingle du connecteur
Le connecteur MTP est doté d'une pince métallique pour assurer un solide verrouillage des broches et réduire au minimum toute rupture accidentelle lors de l'accouplement des connecteurs. Alors que le connecteur MPO est généralement équipé d’épingle à broches en plastique de qualité inférieure, ce qui peut entraîner une rupture sans effort des broches en cas d'accouplement répété des câbles.
Figure 1 : épingle de connecteur MTP et MPO
Férule flottante
Le connecteur MTP dispose d’une virole flottante qui doit être utilisée pour améliorer les performances mécaniques. En d'autres termes, la férule flottante du connecteur MTP peut flotter à l'intérieur pour maintenir le contact physique sur une paire accouplée sous une charge appliquée. Cependant, le connecteur MPO n'est pas conçu avec la virole flottante.
Broches de guidage
Contrairement aux connecteurs à fibre unique, les adaptateurs pour les connecteurs multifibres servent uniquement à un alignement large. Les broches de guidage sont donc essentielles pour un alignement précis lors de l'accouplement de deux férules MT. Les broches de guidage adoptées par les connecteurs MTP et MPO sont également différentes. Le connecteur MTP utilise des pointes de goupilles de guidage elliptiques en acier inoxydable pour réduire la quantité de débris qui peuvent se loger dans les trous des goupilles de guidage ou sur la face d'extrémité de la férule. Cependant, les broches de guidage de forme conique adoptées par les connecteurs MPO produiront plus de débris lorsqu'elles seront utilisées.
Figure 2 : Broches de guidage de câble MTP et MPO
Boîtier amovible pour le câble MTP
Le connecteur MTP est conçu pour avoir un boîtier amovible afin de permettre aux utilisateurs de changer et polir la virole MT et d'avoir facilement accès aux tests de performance et de changer le sexe après l'assemblage ou même sur le terrain. Il existe un câble MTP nommé MTP PRO qui permet de reconfigurer rapidement et efficacement le genre (sexe) et la polarité du câble sur le terrain tout en assurant l'intégrité et les performances du produit. Pour plus d'informations sur le changement de polarité du câble MTP/MPO PRO, veuillez consulter le guide d'instruction des outils de terrain pour câbles MTP PRO.
Figure 3 : Boîtier amovible du câble MTP
Performance
Le connecteur MPO a été reconnu comme une norme internationale pour les architectures de réseau, qui convient aux structures de câblage de centres de données 40G/100G. Cependant, l'utilisation de connecteurs MPO peut entraîner certains problèmes, comme la perte d'optique, la perte de paquets, etc. Quant au connecteur MTP, il s'agit d'un connecteur MPO haute performance conçu pour assurer un alignement précis des côtés mâle et femelle. Cela permettra de réduire la perte d'insertion et de retour lors de la transmission des données dans les systèmes de câblage à haute densité.
Questions fréquentes sur les câbles MTP et MPO
Q : Qu'est-ce qu'un MTP Elite ?
R : La version MTP Elite offre une perte d'insertion inférieure à celle du câble à fibres optiques MTP standard. La perte d'insertion maximale pour une paire accouplée est de 0,35db contre 0,6db pour les câbles en fibre multimode, et de 0,35db contre 0,75db pour les câbles en fibre monomode.
Q : Est-ce que le connecteur MTP est un connecteur MPO ?
R : Oui, le connecteur MTP est un connecteur MPO haute performance conçu pour de meilleures performances mécaniques et optiques.
Q : Dois-je utiliser un câble MTP ou MPO pour les systèmes de câblage à haute densité ?
R : Les câbles à fibres optiques MTP et MPO peuvent être utilisés pour les structures de câblage à haute densité, mais le câble MTP est une version améliorée du câble MPO qui permet d'améliorer les performances optiques et mécaniques dans l'architecture de câblage des centres de données. Il vous offre la flexibilité nécessaire pour apporter des modifications ou des mises à niveau à votre réseau sans avoir à faire appel à des ingénieurs spécialisés pour effectuer des changements de genre (sexe) ou de polarité.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)