Fibre OM5 : Optimisez les Performances de Votre Centre de Données
Avec la demande croissante des centres de données, les fibres traditionnelles OM3 et OM4 montrent progressivement leurs limites, notamment en termes de distance de transmission et de bande passante. Pour résoudre ces problèmes, la fibre OM5 a vu le jour. L'OM5, également connue sous le nom de fibre multimode à large bande (WBMMF), améliore considérablement les capacités de transmission de données en prenant en charge la transmission de plusieurs longueurs d'onde sur une seule fibre. La fibre OM5 est donc particulièrement adaptée aux centres de données modernes et offre une flexibilité et une efficacité sans précédent. Grâce à sa large gamme de longueurs d'onde et à ses multiples avantages, la fibre OM5 deviendra un choix important pour les centres de données.
Qu'est-ce que la fibre OM5 ?
La fibre OM5, également connue sous le nom de fibre multimode à large bande (WBMMF), est conçue pour traiter les applications des centres de données à haut débit en prenant en charge le multiplexage par répartition en longueur d'onde courte (SWDM). Contrairement à ses prédécesseurs (OM3 et OM4) qui fonctionnent traditionnellement à une longueur d'onde de 850 nm, la fibre OM5 fonctionne sur une plage de longueurs d'onde plus large, de 850 à 950 nm. Cette extension de la gamme permet de transmettre simultanément plusieurs longueurs d'onde par une seule fibre, ce qui augmente considérablement la capacité de la bande passante sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des fibres supplémentaires. Pour plus d'informations, cliquez ici : FAQ sur la fibre OM5.
Quels sont les avantages de l'OM5 pour le DC ?
OM5 utilise moins de fibres pour la transmission que OM3/OM4
La technologie de fibre OM5 relève le défi de l'augmentation du nombre de fibres dans les centres de données grâce à sa technologie SWDM, qui permet la transmission de plusieurs longueurs d'onde. Dans la configuration traditionnelle d'un réseau 40G, une fibre MTP et quatre fibres duplex OM4 (soit un total de 8) sont nécessaires, mais avec l'OM5 et la technologie SWDM, seules deux fibres (4x10G) sont nécessaires. Dans une liaison 100G, les mêmes deux fibres (4x25G) peuvent être prises en charge. En réduisant le nombre de fibres et en permettant l'utilisation de plusieurs longueurs d'onde, l'OM5 fournit des solutions efficaces pour les centres de données.
OM5 Résout le Problème de la Limitation de la Distance entre OM3 et OM4
Dans les centres de données, les fibres OM3 et OM4 ont des distances de transmission limitées, par exemple à des vitesses de 100G, où l'OM3 ne peut transmettre que 70 mètres et l'OM4 jusqu'à 100 mètres. Au fur et à mesure que les besoins des centres de données augmentent, ces limitations deviennent importantes. La fibre OM5, combinée au multiplexage par répartition en courtes longueurs d'onde (SWDM), améliore considérablement les distances de transmission. Le SWDM permet à l'OM5 de transmettre plusieurs signaux en parallèle dans la gamme 850nm à 950nm, étendant la transmission 100G jusqu'à 150 mètres ou plus. Cette amélioration permet de surmonter les limitations de distance de l'OM3 et de l'OM4, offrant une solution plus flexible et plus efficace pour la transmission de données à grande vitesse et sur de longues distances dans les centres de données modernes.
Taux de Données | Type d'Interface | Mode Fibre | Longueur d'Onde | Distance Maximale |
100G | 100GBASE-SR4 | OM5 | 850nm | 100m |
OM4 | 850nm | 100m | ||
OM3 | 850nm | 70m | ||
100G-SWDM4 | OM5 | 850nm | 150m | |
OM4 | 850nm | 100m | ||
OM3 | 850nm | 75m |
OM5 est Compatible avec le Système OM3/OM4
Avec les mêmes dimensions de 50µm pour le cœur et de 125µm pour la gaine que l'OM3 et l'OM4, il s'intègre de manière transparente dans les infrastructures existantes, évitant ainsi des modifications majeures. En outre, l'OM5 prend en charge la technologie SWDM4, permettant la transmission de données à grande vitesse grâce au multiplexage de quatre longueurs d'onde (850nm, 880nm, 910nm, 940nm). Cette compatibilité fait de l'OM5 un choix idéal pour les mises à niveau des centres de données, répondant aux besoins actuels tout en jetant les bases des futures transmissions à haut débit.
OM5 Poursuit Sa Croissance dans les Centres de Données
Cependant, à long terme, le câble OM5 est avantageux pour les transmissions courtes dans les déploiements de centres de données, car il peut utiliser le système de câblage OM3/OM4 existant et prendre en charge les applications SWDM émergentes. Cela permet d'assurer la pérennité des installations, faisant de l'OM5 un investissement bénéfique pour les déploiements à long terme dans les centres de données.
Conclusion
En résumé, avec la demande croissante de bande passante élevée dans les centres de données et la migration vers des applications à longueurs d'onde multiples, les opérateurs de centres de données doivent bien comprendre et utiliser pleinement les avantages et les applications de la fibre OM5. La fibre OM5 a considérablement amélioré la largeur de bande de transmission, la distance et la rentabilité par rapport à la fibre traditionnelle. La recherche et la promotion de la technologie de la fibre OM5 permettent non seulement d'optimiser l'infrastructure des centres de données, mais aussi de répondre aux besoins du développement futur des réseaux.