Introduction aux systèmes de contrôle d'accès PoE
Les systèmes de contrôle d'accès électroniques (ACS) sont utilisés couramment dans notre vie quotidienne à des fins de sécurité. Cependant, nombre d'entre eux sont difficiles à gérer et à dépanner lorsque le réseau tombe en panne, car ils utilisent les réseaux traditionnels RS485 (série) illustré dans la figure suivante. Dans cette infrastructure, le réseau RS485 est un réseau indépendant déployé vers chaque contrôleur du système de contrôle d'accès. L'alimentation du contrôleur fournit généralement du courant continu et est dotée d'une batterie de secours.
Pour résoudre ces deux principaux problèmes, les fabricants ont mis au point des systèmes de contrôle d'accès basés sur le PoE qui s'intègrent à l'infrastructure IP existante de l'établissement. Vous trouverez ci-dessous la présentation, les avantages et les inconvénients des systèmes de contrôle d'accès PoE.
Figure 1 : Système traditionnel de contrôle d'accès
Présentation du système de contrôle d'accès PoE
Dans un système de contrôle d'accès PoE, les panneaux de contrôle d'accès à porte unique peuvent être situés au-dessus de chaque porte comme contrôleurs de bord. Ces contrôleurs prennent toutes les décisions relatives au contrôle d'accès, tout comme leurs prédécesseurs analogiques. Ces panneaux de contrôle d'accès à porte unique sont alimentés soit par un injecteur d'alimentation PoE de type midspan, soit par un switch PoE pour fournir une alimentation fiable.
Figure 2 : Connectivité du système de contrôle d'accès PoE
Le système de contrôle d'accès PoE peut communiquer avec les points clés que vous avez installés dans le réseau de contrôle d'accès, tels que les serrures de porte électriques, les lecteurs biométriques, les dispositifs de permission de sortie, etc. Voici un schéma général de l'infrastructure de contrôle d'accès au réseau PoE :
Figure 3 : Schéma d'ensemble du système de contrôle d'accès PoE
Avantages et limitations du système de contrôle d'accès PoE
Par rapport à un système ACS traditionnel, un système de contrôle d'accès PoE présente trois avantages principaux, présentés ci-dessous :
-
Économies de coûts : Cette infrastructure exploite le système de réseau informatique existant et élimine également la nécessité d'une source d'énergie locale, ce qui contribue à réduire les coûts.
-
Installation flexible : Les câbles PoE transmettent à la fois l'alimentation et les données à chaque appareil connecté au réseau local (LAN). Normalement, un appareil doit être proche d'une prise de courant alternatif pour une performance optimale. Le PoE augmente la flexibilité du positionnement des appareils, ce qui permet de les installer facilement dans un réseau sans se soucier de leur proximité avec les prises de courant. De plus, avec un système de contrôle d'accès PoE, il n'est pas nécessaire de passer du temps à installer des prises de courant alternatif puisqu'un switch PoE peut fournir l'alimentation aux dispositifs, ce qui permet d'économiser du temps et des ressources.
-
Gestion simple et sécurisée : Le système d'alimentation par Ethernet utilise une source d'alimentation centralisée, ce qui permet aux appareils alimentés à distance de se connecter et de se déconnecter facilement pendant les reconfigurations et les interruptions de service. La technologie PoE permet également de protéger l'ensemble de l'investissement réseau, car elle a établi l'extension du protocole Ethernet 802.3 et est prise en charge par différents débits de données pouvant atteindre 10 Gbps. Et le système de contrôle d'accès PoE élargit les initiatives de sécurité des locaux d'un bâtiment en prenant en charge les dispositifs CCTV pour une meilleure surveillance. Les signaux numériques permettent aux caméras de surveiller qui accède aux locaux.
Bien que les avantages d'un ACS PoE soient nombreux, il y a également une limitation. Le seul inconvénient des systèmes PoE est la transmission limitée du courant vers les équipements connectés. Les switchs PoE ou les injecteurs PoE alimentent non seulement les contrôleurs, mais fournissent également une alimentation de sortie aux dispositifs auxiliaires tels que les lecteurs de cartes, les systèmes de verrouillage électrique à sécurité intégrée, etc. Normalement, il y a deux limites de tension pour la plupart des contrôleurs PoE. L'une est la puissance de sortie du verrou, l'autre est la puissance de sortie totale. Dans la plupart des cas, la puissance totale de sortie pour tous les composants auxiliaires, y compris la puissance de verrouillage, est d'environ 600 mA. Pour cela, chaque composant connecté à un contrôleur PoE doit être présélectionné afin de déterminer l'ampérage nécessaire pour que celui-ci soit inférieur aux limites de sortie totales du contrôleur. Malgré cette limitation, un système de contrôle d'accès PoE peut toujours répondre à la plupart des besoins des applications.