Français

Consommation électrique des switchs PoE : Des dépenses d'électricité plus élevées ?

Mis à jour depuis le 07 mars, 2022 by
6.4k

FS.com Expert en Solutions PoE+

Aujourd'hui, de nombreuses entreprises choisissent les switchs PoE pour connecter des appareils électriques tels que les caméras IP, les points d'accès wifi, etc, car la technologie PoE permet de transmettre l'énergie et les données sur un même câble réseau.

Quels sont les facteurs qui influencent la consommation électrique d'un switch PoE ? Comment puis-je réduire la consommation électrique d'un switch PoE ? Ces questions peuvent constituer des obstacles à votre développement. Pour en savoir plus sur la consommation électrique des switchs PoE, veuillez lire la suite.

 

Quels sont les facteurs qui affectent la consommation d'énergie d'un switch PoE ?

Norme PoE

La norme PoE est un facteur important qui aura une influence sur la consommation d'énergie. Étant donné que PoE, PoE+, PoE++ sont des normes PoE différentes, et fournissent une puissance différente aux PD (Dispositifs Alimentés). Il est suggéré de vous assurer que votre switch PoE peut supporter la puissance requise par vos PD.

Le tableau suivant présente les spécifications des différentes normes PoE. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section Switch PoE vs PoE+ vs PoE++ : Comment choisir.

 

Dénomination Norme IEEE Alimentation au PD (dispositif alimenté) Puissance maximale par port Dispositifs supportés
PoE IEEE 802.3af 12.95 W 15.4 W Caméras IP, téléphones VoIP, points d'accès sans fil
PoE+ IEEE 802.3at 25.5 W 30 W Caméras PTZ, téléphones vidéo IP, systèmes d'alarme
PoE++ IEEE 802.3bt (Type 3) 51 W 60 W Équipement de vidéoconférence, points d'accès sans fil à radiofréquences multiples
PoE++ IEEE 802.3bt (Type 4) 71.3 W 100 W Ordinateurs portables, Télés écrans plats

Nombre de PD connectés

Le nombre de PD connectés au switch PoE est un autre facteur qui affecte la consommation d'énergie du switch PoE. Plus le nombre de PD connectés à un switch Ethernet PoE est élevé, plus la consommation électrique est importante. Par exemple, si 10 caméras IP PoE consommant 7W sont connectées à un switch PoE à 24 ports avec un budget d'alimentation de 200W, les 10 caméras IP PoE vont générer une consommation d'énergie d'environ 70W au total ; de la même manière, 20 caméras IP PoE vont générer une consommation d'énergie d'environ 140W.

De plus, dans un grand centre de données, les DP chauffent au fur et à mesure de leur fonctionnement, ce qui peut nécessiter d'autres dispositifs tels que des ventilateurs et des climatiseurs pour les refroidir, entraînant ainsi une consommation électrique suplémentaire.

Budget total PoE

Le budget PoE est un autre facteur qui affecte la consommation d'énergie du switch PoE. Certains switchs PoE manageables utilisés dans les grandes entreprises peuvent avoir un budget de puissance de 400 W, mais pour un réseau domestique, il est plus judicieux d'utiliser un switch PoE non manageable de base avec un budget de puissance de 60 W seulement.

 

Comment réduire la consommation d'énergie d'un switch PoE ?

Ethernet économe en énergie (EEE)

Ethernet Économe en Énergie (Energy Efficient Ethernet), ou EEE, est une technologie définie par la norme IEEE 802.3az pour réduire la consommation d'énergie des switchs pendant les périodes de faible trafic sur le réseau. Elle a pour objectif de réduire la consommation d'énergie de plus de 50 % tout en restant entièrement compatible avec les dispositifs existants.

Aussi connu sous le nom de Green Ethernet, en plus des économies d'énergie de la charge de liaison de l'Ethernet économe en énergie, le Green Ethernet fonctionne de deux manières. Pour commencer, il détecte l'état des liaisons, ce qui permet à chaque port du switch de passer en état de veille lorsqu'un appareil connecté n'est pas actif. Deuxièmement, il détecte la longueur du câble et ajuste la puissance utilisée pour la transmission correspondante.

Notez que vous devez vous assurer que le port du dispositif et le dispositif de connexion doivent prendre en charge la norme 802.3az EEE lorsque vous choisissez un switch PoE.

Green Ethernet vert pour économies d'énergie

Figure : Green Ethernet vert pour économies d'énergie

Utiliser le PoE intelligent

L'utilisation du PoE intelligent est un autre moyen efficace de réduire la consommation d'énergie du switch afin d'offrir un meilleur retour sur investissement aux entreprises. Le PoE intelligent peut détecter automatiquement l'état de consommation d'énergie de chaque dispositif d'alimentation et fournir l'énergie dont les dispositifs d'alimentation ont besoin. Et si le dispositif connecté est un dispositif non PoE, ce switch PoE intelligent n'enverra pas de courant, permettant ainsi de protéger le dispositif non PoE.

En utilisant la technologie PoE intelligente pour minimiser le gaspillage de l'énergie non utilisée, les entreprises peuvent réaliser d'importantes économies sur les coûts d'électricité.

 

Est-ce que le switch PoE coûtera plus cher en électricité ?

Bien que le switch PoE soit un peu plus cher à première vue - avec des coûts d'équipement et d'alimentation plus élevés - mais dans l'ensemble, l'augmentation de la productivité apportée par le switch PoE compense l'augmentation des coûts d'alimentation. Parce que le switch réseau PoE simplifie les coûts d'installation et de maintenance. Les utilisateurs n'ont pas besoin d'acheter ni d'installer des fils électriques ou des prises supplémentaires. Les switchs PoE de qualité permettent également d'utiliser le protocole de gestion de réseau simple (SNMP), qui offre un moyen plus simple de superviser et de gérer le switch.

Par conséquent, il serait peu judicieux de ne tenir compte uniquement de l'augmentation des coûts d'alimentation lors du choix d’un switch PoE de qualité supérieure. Étant donné les avantages d'une meilleure intégration des applications, d'une productivité accrue et de la libération des ressources informatiques, le choix judicieux d'un switch PoE permettra de compenser l'augmentation de la facture énergétique.

 

Switch PoE FS : Un bon choix pour un réseau rentable

FS propose différents switchs PoE, notamment PoE+, PoE++, non manageables/manageables/manageables intelligents/, et des switchs 5/8/16/24/48 ports, pour répondre à vos différents besoins. Voici deux switchs Ethernet PoE à 8 ports. Le switch manageable L2+ S2800S-8T2F-P prend en charge la norme IEEE 802.3az, et le S1900-8TP est un switch PoE+ non manageable. Tous deux permettent de réduire la consommation d'énergie. Optez pour l'un d'eux pour alimenter vos caméras IP ou vos points d'accès.

Switch PoE S2800S-8T2F-P S1900-8TP
RJ45 Ports 8 x 10/100/1000BASE-T 8 x 10/100/1000BASE-T
Ports SFP 2 x 1G SFP N/A
Ports PoE 8 x PoE+ 8 x PoE+
Norme PoE IEEE 802.3af/at IEEE 802.3af/at
Budget PoE 65W 140W
Consommation d’énergie max. 83W Maximum AC 165.4W (220V/50Hz)
Type de gestion Manageable intelligent Non-manageable
EEE
PoE intelligent
Prix 117,00 € HT 63,00 € HT

FS propose une gamme complète de solutions et de produits de commutation pour les entreprises de toutes tailles, y compris switch PoE+, switch 1G/10G et switch 25G/40G/100G haut de gamme. Chaque switch FS est couvert par une garantie à vie limitée complète de l'industrie et peut être retourné sous 30 jours. Pour plus de détails, veuillez nous contacter via fr@fs.com.

Article connexe :

6 Choses que vous devez savoir sur les switchs PoE [FAQ]

Comment un switch PoE fournit-il l'électricité pour les périphériques PoE ?

Gamme de switchs PoE+ de série S3410

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.0k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.6k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.6k