Admission par le côté du port vs échappement par le côté du port : Quelle est la différence ?
Dans les réseaux modernes de transmission de données, les switchs jouent un rôle crucial. Avec le développement de l'échelle du réseau et l'augmentation du volume de données, nous avons des exigences plus élevées en matière de stabilité et de fiabilité des switchs. La dissipation thermique des switchs assure une réduction efficace de la température pendant un fonctionnement prolongé, ce qui permet de maintenir un état de fonctionnement stable. En ce qui concerne la fonction de refroidissement d'un switch, on ne peut ignorer deux facteurs clés qui déterminent la dissipation de la chaleur, à savoir les ventilateurs de refroidissement et le flux d'air du switch.
Introduction aux ventilateurs de refroidissement et au switch de flux d'air
Un ventilateur de switchs favorise la dissipation de la chaleur en aspirant l'air froid et en expulsant l'air chaud. Les types de ventilateurs de refroidissement peuvent être divisés en ventilateurs intégrés et en ventilateurs remplaçables à chaud. Les ventilateurs intégrés sont installés à l'intérieur du switch et ne peuvent pas être facilement remplacés. Par exemple, le switch S3900-48T4S est équipé de ventilateurs intégrés, et la direction du flux d'air du switch est de gauche à droite.
Les ventilateurs remplaçables à chaud, en revanche, sont conçus pour être amovibles, ce qui facilite leur remplacement et leur entretien. Les ventilateurs remplaçables à chaud sont des unités remplaçables sur le terrain, insérables et amovibles à chaud, et vous pouvez retirer et remplacer le ventilateur sans interrompre le fonctionnement normal du switch. Les switchs équipés de ventilateurs remplaçables à chaud ont généralement une direction de flux d'air de l'avant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant, ce qui est une configuration courante. Par exemple, le switch S5860-20SQ est équipé de ventilateurs remplaçables à chaud, et le flux d'air du switch est orienté de l'avant vers l'arrière. Ce qui suit se concentre sur les deux flux d'air typiques des switchs (avant-arrière et arrière-avant), également connus sous le nom d'admission côté port et d'échappement côté port, et explique les différences entre eux.
Entrée par le côté du port vs échappement par le côté du port
L'admission et l'échappement côté port font référence aux directions d'admission et d'échappement du flux d'air du switch. Ces deux configurations de flux d'air du switch diffèrent en termes de méthodes de dissipation de la chaleur et de scénarios d'application.
Méthode de dissipation de la chaleur
L'admission côté port fait référence à la configuration dans laquelle l'air frais pénètre dans le switch par l'avant et l'air chaud est expulsé par l'évent arrière du switch. Dans cette configuration, les ventilateurs de refroidissement sont situés à l'arrière du switch, et l'air entre dans le switch par le côté port (le côté avec les ports Ethernet ou fibre) et sort par le côté alimentation. Cela signifie que l'allée froide (le côté où l'air ambiant est plus frais) doit être alignée sur le côté des ports.
L'échappement côté port, quant à lui, fait référence à la configuration dans laquelle l'air frais entre dans le switch par l'arrière et l'air chaud est expulsé par la bouche d'aération avant du switch. Dans cette configuration, les switchs sont situés à l'avant du switch, et l'air entre dans le switch par le côté alimentation et sort par le côté port. Par conséquent, l'allée froide doit être alignée sur le côté alimentation.
Scénarios d'application
Lieu d'installation
-
La prise d'air côté port est adaptée au montage des switchs sur un rack. Dans une configuration en rack, plusieurs switchs peuvent être installés consécutivement et l'air chaud peut être expulsé par l'évent arrière, maximisant ainsi la capacité de refroidissement du rack.
-
L'évacuation côté port convient au montage mural des switchs. L'installation murale restreint généralement le flux d'air à l'arrière du switch, et l'échappement côté port permet à l'air frais d'entrer par l'arrière du switch, de passer à travers les composants internes et d'expulser rapidement l'air chaud.
Environnement d'installation
L'admission côté port est plus adaptée aux environnements d'installation présentant des températures plus élevées ou une mauvaise circulation de l'air. La méthode de dissipation de la chaleur permet d'exploiter la capacité de refroidissement des dispositifs externes tels que les racks ou les étagères d'équipement, offrant ainsi de meilleures performances de refroidissement.
Exigences en matière de câblage
-
L'évacuation côté port convient aux scénarios de câblage qui nécessitent un accès à l'arrière du switch. Cela permet de s'assurer que l'arrière n'est pas obstrué par un grand nombre de câbles ou d'autres obstacles. L'air chaud est expulsé par l'évent avant du switch, ce qui facilite l'accès aux ports et autres connexions à l'arrière.
-
L'échappement côté port est également adapté aux scénarios avec des exigences de câblage à haute densité. Dans ce cas, l'arrière du switch peut être restreint, ce qui empêche de disposer d'un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur. L'échappement côté port peut expulser directement l'air chaud à l'extérieur de l'armoire, réduisant ainsi l'espace occupé dans l'armoire et améliorant l'efficacité globale de la dissipation de la chaleur.
Produits connexes pour les switchs
Le tableau suivant résume les switchs réseau d'entreprise disponibles sur FS.com qui ne diffèrent que par le sens du flux d'air du switch. Vous pouvez choisir le produit le plus approprié en fonction de vos besoins.
Model Name
|
Model Name
|
||
---|---|---|---|
S5850-48S6Q-R
|
S5850-48S6Q-R-PE
|
||
S5850-48S8C
|
S5850-48S8C-PE
|
||
S5850-48B8C
|
S5850-48B8C-PE
|
||
S5850-48S6Q-R
|
S5850-48S6Q-R-PE
|
||
S8550-32C
|
S8550-32C-PE
|
||
S5850-48T4Q
|
S5850-48T4Q-PE
|
||
S5850-24S2C
|
S5850-24S2C-PE
|
||
S5800-48T4S
|
S5800-48T4S-PE
|
Conclusion
La fonction de dissipation de la chaleur d'un switch est un facteur critique pour assurer son fonctionnement normal et sa stabilité. En fonction de la méthode d'installation, de l'environnement d'installation et des exigences de câblage spécifiques, le choix d'un switch adapté avec une entrée ou une sortie côté port peut maximiser l'efficacité de la dissipation thermique et aider le switch à fonctionner au mieux dans divers scénarios d'application, en fournissant des services de transmission de données stables et fiables pour le réseau. Si vous souhaitez en savoir plus sur les autres types de flux d'air des switchs, vous pouvez consulter la ressource suivante pour plus d'informations.
Ressources connexes: Switchs d'entreprise à flux d'air (gauche-droite) et sans ventilateur
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)